结果:找到"MOS管",相关内容622条
- 磁耦合谐振式电动车无线充电系统中MOS管解决方案
- 无线充电在新能源汽车领域无线充电在手机领域的应用的普及早已不是什么新闻。近日,苹果公司最新申请的专利透露,在未来,苹果笔记本有望为iPhone等苹果移动设备无线充电,说明无线充电已经开始为消费者所接受,消费电子巨头开始逐渐培养用户习惯,应用前景广阔。如今,即使在汽车上也会带上手机无线充电的配套设施,而无线充电在电动汽车领域的应用普及就远不如手机,主要因为市场缺乏统一标准。2020年5月,国家发布的关于“电动汽车无线充电”的一系列国家统一标准规定,预示着无线充电在新能源汽车领域的发展将会有质的飞跃。无线充电与传统充电桩相比,优点甚多:1.占地面积小,单位可充电车辆多。2.极大提升用户体验,操作...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MOS管 发帖人:VBsemi 发帖时间:2021-01-23 11:45:00
- MOS管在穿戴式心电信号监测设备中的解决方案
- 便携式无线心电检测设备据世卫组织统计,心血管疾病是造成全球人口死亡最多的疾病。社会新闻上披露的心源性猝死、心梗等健康问题的发生人群年龄呈明显下降趋势。从几个月来互联网高管、拼多多年轻员工猝死等令人遗憾的意外事件中反思,社会生活及企业的加速发展所带来的巨大工作压力也是心源性健康问题逐渐年轻化的外因之一。被时代的洪流推着向前走的当代打工人们似乎更愿意在养生或健康设备上投入金钱,他们企图用这种手段消解内心的健康焦虑。各大消费电子巨头早已敏锐地捕捉到这一消费趋势,推出的带有心率监测功能的电子设备在作为社会消费主力的年轻人之间备受欢迎。但是消费级的电子设备存在着穿戴方式引起误差、基线漂移、运动伪迹噪音...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MOS管 发帖人:VBsemi 发帖时间:2021-01-16 11:27:00
- 一文读懂微碧mosfets场效应管工作原理
- 场效应晶体管(FieldEffectTransistor缩写(FET))简称场效应管。主要有两种类型:结型场效应管(junctionFET—JFET)和金属-氧化物半导体场效应管(metal-oxidesemiconductorFET,简称MOS-FET)。由多数载流子参与导电,也称为单极型晶体管。它属于电压控制型半导体器件。具有输入电阻高(107~1015Ω)、噪声小、功耗低、动态范围大、易于集成、没有二次击穿现象、安全工作区域宽等优点,现已成为双极型晶体管和功率晶体管的强大竞争者。场效应管(FET)是利用控制输入回路的电场效应来控制输出回路电流的一种半导体器件,并以此命名。由于它仅靠半导...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MOS管 发帖人:VBsemi 发帖时间:2021-01-08 17:35:00
- 微碧vbsemi用四个方法教你如何正确选择mosfet场效应管
- 场效应管广泛使用在模拟电路中与数字电路中,和我们的生活密不可分。场效应管的优势在于:首先驱动电路比较简单。场效应管需要的驱动电流比BJT则小得多,而且通常可以直接由CMOS或者集电极开路TTL驱动电路;某次场效应管的开关速度比较迅速,能够以较高的速度工作,因为没有电荷存储效应;另外场效应管没有二次击穿失效机理,它在温度越高时往往耐力越强,而且发生热击穿的可能性越低,还可以在较宽的温度范围内提供较好的性能。场效应已经得到了大量应用,在消费电子、工业产品、机电设备、智能手机以及其他便携式数码电子产品中随处可见。近年来,随着汽车、通信、能源、消费、绿色工业等大量应用场效应管产品的行业在近几年来得到...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MOS管 发帖人:VBsemi 发帖时间:2021-01-05 17:59:00
- MOS管在电动车窗开关上的应用
- 一、电动车窗类型介绍随现代科技的发展,电动车窗在汽车的应用领域几乎成为了必备之物。而mos管在电动车窗的关键部位——开关,占据了非常重要的位置。电动车窗开关分为功率型和信号型两种,功率型为开关直接控制车窗电动机,信号型为开关先向汽车车身控制模块(BodyControlmodule,BCM)提供信号,再由BCM驱动电动车窗。BCM成本较高,出于成本控制方面考虑,功率型电动车窗开关成本更细,使用便利,选择使用功率型电动车窗开关则成了汽车领域的应用首选。二、电动车窗中应用MOS管可能存在的问题电动车窗系统的继电器可能存在出点烧毁的风险,在继电器开关的过程中,触电之间存在着反电动势,产生电弧。为了解...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MOS管 发帖人:VBsemi 发帖时间:2020-12-23 17:02:00
- 关于可靠性试验的6点关系
- 关于环境试验与可靠性试验之间关系的紧密性已毋庸置疑,可他们在研究目的、选取的环境应力数量、选取环境应力所需值标准、试验类型、试验时间、试验终止判据这6点方面上存在着显著不同。研究目的环境试验研究的是产品在各种环境条件下受环境影响的情况,并且根据其影响情况分析其影响规律,通过相对应措施来对产品进行优化设计。而可靠性试验是为了确认产品能够在规定条件之内,能够在预期的所有使用环境下保持一定概率的产品功能可靠性,而进行的活动。选取的环境应力项目数量环境试验项目按环境因素的属性不同进行分类,分别有:1.气候因素(气压、日晒、温度、湿度、雪雨冰霜、腐蚀性气体等)2.机械因素(冲击、爆炸、加速度、震动、拉...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MOS管 发帖人:VBsemi 发帖时间:2020-12-18 12:13:00
- MOS管驱动电路的总结
- 一、MOS管驱动电路综述在使用MOS管设计开关电源或者马达驱动电路的时候,大部分人都会考虑MOS的导通电阻,最大电压等,最大电流等,也有很多人仅仅考虑这些因素。这样的电路也许是可以工作的,但并不是优秀的,作为正式的产品设计也是不允许的。1、MOS管种类和结构MOSFET管是FET的一种(另一种是JFET),可以被制造成增强型或耗尽型,P沟道或N沟道共4种类型,但实际应用的只有增强型的N沟道MOS管和增强型的P沟道MOS管,所以通常提到NMOS,或者PMOS指的就是这两种。对于这两种增强型MOS管,比较常用的是NMOS。原因是导通电阻小,且容易制造。所以开关电源和马达驱动的应用中,一般都用NM...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MOS管 发帖人:VBsemi 发帖时间:2020-12-17 13:57:00
- MOS管为啥爱发热?四方面原因不容忽视
- 做电源设计,或者做驱动方面的电路,难免要用到场效应管,也就是人们常说的MOS管。MOS管有很多种类,也有很多作用。做电源或者驱动的使用,当然就是用它的开关作用。接下来我们来了解MOS管发热五大关键技术。1、芯片发热本次内容主要针对内置电源调制器的高压驱动芯片。假如芯片消耗的电流为2mA,300V的电压加在芯片上面,芯片的功耗为0.6W,当然会引起芯片的发热。驱动芯片的最大电流来自于驱动功率MOS管的消耗,简单的计算公式为I=cvf(考虑充电的电阻效益,实际I=2cvf,其中c为功率MOS管的cgs电容,v为功率管导通时的gate电压,所以为了降低芯片的功耗,必须想办法降低c、v和f.如果c、...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MOS管 发帖人:VBsemi 发帖时间:2020-12-16 14:19:00
- SGT工艺100V5AN沟道MOS管HC510场效应管
- 东莞市惠海半导体有限公司【中低压MOS管厂家】,供应中低压压N沟道场效应管NMOS管厂家直销,质优价廉大量现货量大价优欢迎选购,低内阻,结电容小,采用沟槽工艺东莞市惠海半导体有限公司专业20-150V系列中低压NMOS管场效应管封装制造、研发、生产、销售主营SOT23-3、TO-252、SOP-8、TO-220、TO-263、DNF3*3等封装产品型号:HG160N10LS参数:100V10A,类型:N沟道场效应管,内阻115mR,低结电容201pF,封装:贴片(TO-252),低开启电压1.5V,低内阻,结电容小,低开启电压,温升低,转换效率高,过电流大,抗冲击能力强,低内阻,低结电容,特...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: MOS管 发帖人:用芯出发 发帖时间:2020-07-13 19:04:00
- 立创商城中的mos管36A与36A(TC)有什么区别吗
- mos管里面的tc是指的是在特定温度下的那个tc吗
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: mos管 发帖人:技术小白2020 发帖时间:2020-03-05 20:35:00
返回