结果:找到"MPO光纤连接器",相关内容1000条
  • 金航标带你浅析IPX、IPEX、UFL连接器
  • 深圳市金航标电子有限公司(SHENZHENKINGHELMELECTRONCO.,LTD.)成立于2007年,是国家级高新技术和双软认证企业,“中国卫星导航协会”资深会员单位,获得ISO9001(04617Q13625ROS)质量管理认证体系企业,正在完善IATF16949汽车质量管理体系。主要业务为北斗卫星导航和物联网终端应用硬件的研发生产销售,及物流信息智能化系统解决方案的提供。那么,金航标的小编今天就跟大家科普一下:IPX、IPEX、UFL连接器I-PEX原先是个做连接器的公司,后被第一精工合并。IPX、IPEX、UFL、HSC应该都是同一种连接器,一般叫为IPEX或IPX,不过不同的...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-06-27 09:06:00
  • MPO光纤跳线_深圳光缆厂_光纤连接器厂
  • MPO简介多芯连接器(简称MPO)是由多根光纤组成的光纤连接器。虽然MPO连接器定义为具有多于2根光纤的阵列连接器,但通常可为公共数据中心和LAN应用提供8、12或24根光纤。还可以使用其他光纤数量,例如32、48、60甚至72根光纤,但是这些光纤通常用于大型光开关中的特殊超高密度多光纤阵列。您可能还会看到术语MTP连接器与MPO连接器可互换使用。术语MTP是USConec提供的MPO连接器的注册商标。MTP连接器完全符合MPO标准,并被USConec描述为MTP,其设计具有非常严格的公差以提高性能。在此讨论中,由于MTP被视为MPO连接器,因此我们仅指MPO连接器。图片来自JFOPT嘉富官...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MPO mpo跳线 发帖人:光缆厂家批发商 发帖时间:2021-03-24 14:14:00
  • LC光纤跳线_光纤跳线厂-LC连接器
  • LC连接器的优点毫无疑问,LC是高性能网络的首选连接器。从外观上看,LC连接就像一个SC连接器的微型。LC连接器从SC连接器借来了分体式套筒结构和圆柱形插芯(通常为陶瓷)。LC连接器采用推闩式设计,可在系统机架安装中提供抗拉稳定性。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LC跳线LC 发帖人:光缆厂家批发商 发帖时间:2021-03-24 11:42:00
  • 关于MPO光纤跳线的发展趋势及分类应用
  • 随着现代通信技术的迅猛发展,数据中心的数据传输需求呈几何级数增长,以致于传统的光纤跳线无法满足现阶段设备的连接要求。如何在有限的空间进行更多的数据处理和存储已经成为数据中心新建和扩容时急需解决的问题。目前光纤连接器正由MTRJ、E2000向MPO升级,一根MPO光纤跳线可以支持8-72芯乃至96芯的光纤连接,可满足数据中心40G、100G光纤网络的高密度传输需求。随着数据中心的传输需求越来大,未来大容量、高速率的数据传输必然给MPO跳线带来广阔的市场前景。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下MPO光纤跳线的优势及应用。MPO光纤跳线的优势1、工程施工效率高。MPO跳线可实现多芯连...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MPO跳线 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-09-25 15:17:00
  • 2021-2026年,全球MPO光纤连接器市场复合年增长率预计为23.2%
  • 据QYResearch报告称2019年全球MPO光纤连接器市场规模为3.906亿美元,预计到2026年底将达到17.078亿美元,以23.2%的年复合增长率增长。MPO光纤连接器主要生产厂商有T&SCommunications,USConec,Senko,Siemon和Amphenol,这几家公司在2018年所统计的市场份额占据了57%。MPO光纤连接器按照类型细分为单模和多模,2019年,多模在全球MPO光纤连接器市场中占据87%的主要份额。按照应用细分为数据中心,电信,军事/航空航天等,数据中心占有重要份额,占据了42%的市场份额。
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: MPO 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2020-07-23 14:01:00
  • 弱电工程中光模块的选择和使用技巧
  • 光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。光模块可以通过光电转换,在发送端把电信号转换成光信号,然后通过光纤传送后,在接收端再将光信号转换成电信号。任何一个光模块都是有收发两部分功能,进行光电转换和电光转换,这样在网络的两端设备上都离不开光模块。现在一个数据中心中的设备往往以万计,要想实现这些设备的互联,光模块不可或缺。如今,光模块已经成为数据中心的一个细分市场。光模块分类按封装:1*9、GBIC、SFF、SFP、XFP、SFP+、X2、XENPARK、PON等。按速率:155M、622M、1.25G、2.5G、4.25G、10G、40G、100G等。按波长...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 模块 弱电工程 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-27 16:29:00
  • 「MPO/MTP区别」全面介绍MPO光纤跳线参数及应用
  • MPO光纤跳线,MPO(Multi-fiberPushOn)连接器为MT系列连接器之一,MT系列的插芯都采用插芯端面上左右两个直径为0.7mm的导引孔与导引针(又叫PIN针)进行精准连接。MPO连接器与光纤光缆加工后可生产出各种形式的MPO跳线。MPO跳线可以有2~12芯设计,最多可以是24芯,目前使用最多的是12芯的MPO连接器。MPO连接器的紧凑设计,使MPO跳线芯数多,体积小。MPO跳线被广泛应用于在布线过程中需要高密度集成光纤线路环境中,FTTX及40/100GSFP、SFP+等收发模块或设备内外部的连接应用,MPO常用8-12-24芯。MPO分类MPO光纤跳线分为转接型与非转接型,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MPO跳线 模块 发帖人:光纤模块 发帖时间:2018-07-26 17:26:00
  • 光纤连接器专题:解析光纤连接器的三个重要组成部分及类型介绍
  • 光纤连接器是独特的。光纤电缆发送的光脉冲,而不是电信号,所以端接必须更精确。而不是仅仅允许销,使金属对金属的接触,为了允许进行通信,光纤连接器必须完美对准显微镜玻璃。虽然光纤连接器的类型有许多种,他们有着相似的设计特征。双纤与单纤:单纤是指每个端口一个连接器然而双纤是指每个端口两个连接器光纤连接器的三个主要组成部分:金属环,连接器主体,和耦合机制。金属环—这是一个薄的结构(通常是圆柱形的),该实际持有的玻璃纤维。在纤维上有一个镂空中心形成紧紧的把手。金属环通常由陶瓷,金属,或高品质的塑料制成,并且通常将持有纤维的一条链。连接器主体—这是一个塑料或金属结构中保存套圈并附着于护套和加强光缆本身。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: FC LC SC ST 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-16 11:35:00
  • 分享一些光纤模块接口类型有用信息给大家
  • 为了让新的合作伙伴轻松地学习光模块接口,下面易天光通信(etulink.com)为大家总结了一些有用的信息:光纤模块的接口类型:双纤接口,单纤接口和RJ-45接口。1.双纤接口:常见的是双纤SC和双纤LC双纤SC双纤LC2.单纤接口:单纤SC和单纤LC单纤SC单纤LC3.RJ-45接口:传输介质是同轴电缆(双绞线)SC接口模块连接SC跳线,LC接口模块连接LC跳线。光纤包括一些类型:1.SMOS29/125um2.MMOM162.5/125um3.MMOM250/125um4.MMOM350/125um5.MMOM450/125umCopper-TSFP连接cat5或cat6UTP/FTP电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 模块 跳线 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-13 14:56:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: