结果:找到"NRT2罗德与施瓦茨通过式功率计",相关内容1000条
  • 罗德与施瓦茨NRP8S功率探头
  • R&S罗德与施瓦茨NRP8S功率探头简要描述;简介jiang在R&SNRP8S三径二极管功率传感器是一个自包含的,充分表征仪器。它们可以与R&Sbei操作NRP2基座单元,经由USB膝上型/PC,并与许多罗德与施瓦茨仪器(例如信号发生器,信号和频谱分析仪,网络分析仪)。R&S?NRP8S三通道二极管功率探头简述长久以来,R&S?NRP2功率计和相关功率探头一直被认为具有极高精度和速度。R&S?NRPxxS和R&S?NRPxxSN功率探头将功率测量提高到更高水平。所有R&S?NRPxxS/SN功率探头配备有USB接口,此外,R&S?NRP...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: NRP8S探头 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-04-14 21:07:00
  • 罗德与施瓦茨NRX-B9测试功率计
  • 罗德与施瓦茨NRX-B9测试功率计主要特点基于触摸屏的图形用户界面实现直观操作JIANG支持至多四个R&S®NRP和R&S®NRQ6功率探头支持所有基于探头的测量功能可选高精度连续波和脉冲模式参考源模块使用NRT-Zxx探头的可选功率反射测量描述新一代功率计,配备先进直观的用户界面R&S®NRX可同时支持至多四个罗德与施瓦茨功率探头,并在可灵活配置的屏幕上清楚显示结果。用户界面采用触摸屏操作概念,使用更加简单。此外,前面板上的功能键可用于快速访问最重要的功能。基于触摸屏的图形用户界面实现直观操作以直观的数字和图形显示测量值,并提供直观操作5″TFT彩色显示屏支持基于窗...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: NRX-B9测试 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-04-01 22:16:00
  • R&S罗德与施瓦茨NRP33SN功率计探头
  • R&S罗德与施瓦茨NRP33SN功率计探头10MHz-33GHzJIANG-70dBm-+23dBm主要特点·快而准确地测量连续波及调制信号的功率·100,000读数/秒·通过LAN以及USB控制和监测·适合高功率应用的探头·使用R&S?NRX基本单元灵活操作·三通道二极管功率探头:·NRP8S/NRP8SN频率范围:10MHz-8GHz功率范围:-70dBmto+23dBm.·NRP18S/NRP18SN频率范围:10MHz-18GHz功率范围:-70dBmto+23dBm.·NRP33S/NRP33SN频率范围:10MHz-33GHz功率范围:-70dBmto+23dBm...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: R&SNRP33SN探头 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-03-19 21:20:00
  • 罗德与施瓦茨NRX功率计
  • 罗德与施瓦茨NRX功率计主要特点JIANG基于触摸屏的图形用户界面实现直观操作支持至多四个R&S?NRP和R&S?NRQ6功率探头支持所有基于探头的测量功能可选高精度连续波和脉冲模式参考源模块使用NRT-Zxx探头的可选功率反射测量新一代功率计,配备先进直观的用户界面R&S?NRX可同时支持至多四个罗德与施瓦茨功率探头,并在可灵活配置的屏幕上清楚显示结果。用户界面采用触摸屏操作概念,使用更加简单。此外,前面板上的功能键可用于快速访问最重要的功能。
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: NRX 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-03-18 15:54:00
  • NRP-Z28罗德与施瓦茨功率分析仪
  • NRP-Z28罗德与施瓦茨功率分析仪USB接口电缆:NRP-ZKU,ZK6,ZK8探头延长线:jiangNRP-Z2在某些情况下,信号源距基本单元较远。因此,提供四种不同的探头延长线,总长度可达3米、5米或10米。USB适配器(有源):NRP-Z3针对要求外部触发功率探头的应用而设计。该适配器还提供单du电源。USB适配器(无源):NRP-Z4提供所有基本功能,可通过USB总线传输设置和测量shu据,以及为探头供应电源。可用电缆长度:可用电缆长度:2.0m、0.5m和0.15m;板装可用电缆长度:1m。适用于所有NRP-Z探头。USB功率传感器:NRP-Z11频率范围:10MHz-8GHz功...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: NRP-Z28分析仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-02-19 22:11:00
  • NRT2罗德与施瓦茨通过式功率计
  • NRT2罗德与施瓦茨通过式功率计定向/通过式功率传感器在线测量正向和反向功率。在安装、维修和监控发射机、天线和射频发生器时,需要进行这些测量。R&S®NRT系列由R&S®NRT2功率反射计及各种R&S®NRTZxx定向功率传感器。jiang分类:R&S罗德与施瓦茨,信号源,功放,功率计描述定向/通过式功率传感器在线测量正向和反向功率。在安装、维修和监控发射机、天线和射频发生器时,需要进行这些测量。R&S®NRT系列由R&S®NRT2功率反射计及各种R&S®NRTZxx定向功率传感器。由于其测量功能范围广,精度高,适合于研究、开发和生产。...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: NRT2 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-01-11 20:05:00
  • R&S罗德与施瓦茨NRX射频功率计
  • R&S罗德与施瓦茨NRX射频功率计罗德与施瓦茨公司新型射频功率计R&S®NRX配备了触摸屏,基于向导型的操作理念指导用户进行测试。R&S®NRX可以配置多达四个测量通道,并提供多种功率探头与之配合,第一次实现了单台功率计主机可同时支持吸收式功率探头和通过式功率探头。JIANG为了应对现在越来越高精准度射频功率测量的挑战,2019年3月18日,罗德与施瓦茨公司于德国慕尼黑正式推出高精准度射频功率计R&S®NRX,使用户可以直观并方便快捷的完成所需测量任务。同时,R&S®NRX可以使用多个不同的功率探头执行触发和同步功能完成多通道并行测量任务。用户可以通过...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: R&SNRX射频 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-12-11 20:17:00
  • 罗德与施瓦茨NRT-Z44功率探头功率传感器
  • 罗德与施瓦茨NRT-Z44功率探头功率传感器产品名称:探头品牌:R&S产品型号:NRT-Z44JIANG产品指标:GSM900/1800/1900,DECT,PHS,NADC,PDC,DAB,DVB,IS-95-CDMA,WCDMAprefix=ons="urn:schemas-microsoft-com:office:office"带有NRT-Z43和NRT-Z44功率探头的NRT是为当前和未来的无线通讯测量,量身定做的。从200(400)MHz至4GHz的宽频率范围覆盖了所有的有关频带,测量方法与所有的普通模拟调制标准以及尤其是数字调制标准兼容:GSM900/1800/1900,...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: NRT-Z44探头传感器 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-10-18 18:48:00
  • 罗德与施瓦茨NRP-Z56微波功率探头
  • 罗德与施瓦茨NRP-Z56微波功率探头USB热电偶功率传感器:蒋NRP-Z51频率范围:DC-18GHz功率范围:-35dBmto+20dBm.NRP-Z52频率范围:DC-33GHz功率范围:-35dBmto+20dBm.NRP-Z55频率范围:DC-40GHz功率范围:-35dBmto+20dBm.NRP-Z56频率范围:DC-50GHz功率范围:-35dBmto+20dBm.NRP-Z57频率范围:DC-67GHz功率范围:-35dBmto+20dBm.NRP-Z58频率范围:DC-110GHz功率范围:-35dBmto+20dBm.测量范围:-35dBm到+20dBm频率范围:N型,...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: NRP-Z56微波探头 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-08-19 17:26:00
  • 罗德与施瓦茨SMR5050G信号发生器
  • 罗德与施瓦茨SMR5050G信号发生器产品简介JIANGSMR5050G信号发生器|1GHz至50GHz厂商名称:德国罗德与施瓦茨Rohde&SchwarzR&S详细说明R&SSMR系列包括4种设计为CW发生器的基本型号,具有脉冲调制能力。四种基本型号中每一种都具有**的性价比,能够以可以承受的价格供希望涉足微波测试领域的用户使用。假如对测量提出了更为严格的要求-使用详细说明R&SSMR系列包括4种设计为CW发生器的基本型号,具有脉冲调制能力。四种基本型号中每一种都具有**的性价比,能够以可以承受的价格供希望涉足微波测试领域的用户使用。假如对测量提出了更为严格...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: SMR5050G 信号发生器 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-09-01 20:26:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: