结果:找到"PADS灌水",相关内容63条
- 请教一些关于PADS和Allegro转换导入问题
- PADS的PCB,转换成ASC文件,确实可以导入。立创EDAPADS的原理图SCH,转换成ASC文件,导入不了原理图。Allegro的PCB设计文件BRD,也导入不了立创EDA。看下能否解决一下
- 所属专栏: 原理图设计 标签: PADS,Allegro 发帖人:樂PADS 发帖时间:2022-12-28 14:36:00
- 铺铜问题
- 对铺铜区域内同网络的焊盘不会打上花孔或铺满,怎么回事啊?能设置吗?屏幕截图2022-11-03143841.zip
- 所属专栏: PCB设计 标签: PADS灌水 发帖人:xay1898 发帖时间:2022-11-03 14:35:00
- PCBlayout设计
- 您好首先很高兴能认识你,希望我们今后能合作!我们目前在四川省成都市青羊区,从2014年至今,成立四川沃珑电子科技有限公司已有3年多时间了,我们目前有8个资深LAYOUT工程师,都是从大公司出来的。其中有5个就从上海广达、英业达出来的。至目前工作经验已超过10年。最低工作经验都在3年以上。我们承接PCB设计的产品范围有:计算机主板、IPC、服务器、手机主板(高通、MTK、RDA、PX2、展讯)、通信、工控、FPGA\DSP、网络视频、电子医疗、汽车电子、航天航海、穿带设备、功率电源等。基本不限产品种类。具有EMC/ESD,SI/PI等丰富设计经验,HDI\背钻等有丰富经验。我们使用软件有:Ca...
- 所属专栏: Layout布线 标签: allegro,pads 发帖人:PCBlayout 发帖时间:2022-04-07 12:30:00
- 一份写得不错的PADS教程
- 晶片中心PCB制作pads软体使用者手册CICPCBFabricationPADSUserManual国研院晶片中心,李莉娥PADS/PCB问题客户咨询系统www.cic.org.twPADS_DM.pdf原文件链接
- 所属专栏: PCB打样 标签: PADS 发帖人:Atommann 发帖时间:2021-08-20 18:29:00
- 从立创EDA导出pcbdoc文件导入pads9.5时不显示元件
- 从立创EDA导出pcbdoc文件导入pads9.5时不显示元件,但是导入shdoc时原理图是正常显示元件的,请问这是什么原因
- 所属专栏: 原理图设计 标签: pads .pcbdoc 发帖人:丁蛋黄派 发帖时间:2021-05-07 21:53:00
- PADS软件,文本在禁止布线层和丝印层都有
- 我用的PADS9.5,然后在PCB上放置了文本,文本属性如下图:然后,在下单助手里面,在禁止布线层会有我放置的文本,但是文本属性里层我只放在了丝印层啊???请问有知道是什么原因吗???,PADS里面好像没有禁止布线层。
- 所属专栏: PCB打样 标签: PADS 发帖人:Y346500452 发帖时间:2020-05-29 11:35:00
- 如何让插件孔的内壁上锡?
- 我这边设计一块单面板,板子上有电阻电容插件,但是焊盘很小,我就想让插件孔的内壁上有锡,这样就能保证我焊接成功,我该如何设计插件过孔,还是说给生产这边说呀?
- 所属专栏: 技术交流 标签: PCB,PADS 发帖人:zesoso 发帖时间:2020-05-22 10:36:00
- 两线解码器灌溉控制技术工作原理介绍
- 关于两线解码器控制技术的优缺点: 优点: -节省电线:电磁阀只接在解码器上,不需接回控制器,电线用量可大幅度下降。以一个16站控制器为例:如果用传统多线时间控制器,一站一个电磁阀,则需要有17根电线接入控制器。如果场地象高尔夫球道,呈狭长状,电线用量非常可观。如果采用两线解码器系统,则只需两条线。 -节约控制器数量:一个控制器可接数百电磁阀;HIT的控制器最多可接128个阀。 -节约劳务成本:减少挖沟工程量; -安装特别简单。易学,易装; -维护特别简单; -电线故障易诊断(有专用诊断器); -易增加站数:只要加解码器,将解码器连接到控制器控制双线即可。不需要像多线系统那样,...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 农业灌溉 园林灌溉 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2019-04-23 13:51:00
- 请问,LCEDA可以加入导入PADS文件吗?以前都是用PADS的
- 如题,希望有这个功能,因为很喜欢里面画的库文件
- 所属专栏: PCB设计 标签: LCEDA PADS 发帖人:弹吉他的跑来搞EDA 发帖时间:2018-12-31 09:45:00
- 精品分享:CAM350和PADS9.5的中文有声视频电子教程
- 以下教程,是做PCB经常需要的软件,分享给大家!不过,需要自己申请~或者哪位申请到了,请分享一下云盘~PADS9.5中文有声视频电子教程CAM35012.2中文有声视频电子教程DxDesigner中文有声视频电子教程下载地址:http://www.kgs.com.hk/video.aspx//--------------------------------------------------------------以下是各个教材的简介:CAM35012.2中文有声视频电子教程|2017/8/28|此电子教程涵盖了从PCBCAD系统生成Gerber文档、钻孔数据、盲埋孔、花孔/花盘等设计规则检...
- 所属专栏: PCB打样 标签: PADS CAM350 发帖人:那林 发帖时间:2017-08-31 09:13:00
返回