结果:找到"PA芯片",相关内容1000条
  • 射频前端放大器RFX2402E兼容CB2402超高防静电等级
  • Cb2402是一个完全集成的,单芯片,单独的前端集成电路。它集成了当今无线通信所需的所有射频功能。Cb2402结构将pa,lna,发送和接收开关电路,相关匹配网络,以及谐波滤波器集成在一个cmos单片设备中。Cb2402适用于2.4ghz的802.11b/g/n应用程序。结合卓越的性能,高灵敏度和效率,低噪音,小型因素,低成本,cb2402是理想的解决方案,单天线应用,和理想的积木式应用。Cb2402具有简单的低电压cmos控制逻辑,并且需要最小的外部元件来实现系统。Pa功率探测器电路也是集成的。特征:2.4ghzism单芯片单模射频前端集成电路单独的tx和rx收发端口和单一的天线收发端口2...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: PA 放大器 射频 2.4G 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2022-01-17 16:56:00
  • AT2401CPA功放芯片开发资料
  • AT2401C可兼容RFX2401CRT201,完全PIN对PIN兼容AT2401C产品开发资料1.pdf
  • 所属专栏: 器件替换 标签: RFX2401C RT201 PA,功放 发帖人:动能1234 发帖时间:2021-06-24 10:21:00
  • AT2401C与RFX2401C的竞争优势区别资料
  • AT2401C是一款面向ZigBee,无线传感网络以及其他2.4GHz频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C是采用CMOS工艺实现的单芯片器件,其内部集成了功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路,输入输出匹配电路以及谐波滤波电路!该芯片的常规应用主要包括工业控制自动化,智能家居和符合RF4CE协议的射频系统中。由于该芯片有非常优越的性能,高灵敏度和效率,低噪声,产品尺寸小以及低成本,使得AT2401C对于频率带宽内的应用而言成为完美的解决方案。AT2401C的功能控制逻辑电路非常简单,而且使用了少量的外围器件,可以非常方便系统的整体集成设计。R...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: PA. 功放 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-09-03 16:48:00
  • 射频前端单芯片AT2402E,用于2.4GHz并符合802.11b/g/n/ac协议的无线通信系统
  • 深圳市动能世纪推出AT2402E是一款应用于无线通信的集成收发功能的射频前端单芯片,芯片内部集成了所需要的射频电路模块,集成度非常高,主要包括功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),收发模式切换的开关控制电路等电路子模块。芯片集成了简单的低压控制逻辑电路,可以使用工作系统内较低的基带电压来控制芯片的工作模式。芯片内部集成了天线端口,发射端口以及接收端口的射频阻抗匹配电路,可以不需要重新设计芯片的外围阻抗电路。芯片内部还集成了必要的谐波滤波电路,无需复杂的外围滤波器,可以大大地降低芯片应用方案的复杂度并提高芯片的性能。同时,该芯片还集成了功率检测电路,该检测电路可以非常准确地跟随输出功率的...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: PA 功放 前端射频IC 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-08-20 17:46:00
  • 2.4G无线控制器附加AT2401C功放IC增加距离
  • 现在科技产品的不断进步,智能家居方面慢慢对信号和距离方面的要求渐渐增加。深圳市动能世纪科技有限公司不断的满足客户需求,推出了一款射频信号放大器AT2401C满足客户距离信号等等的需求。并全方位技术支持客户,让客户在使用产品的过程中得到更好的技术服务。AT2401C完全兼容RFX2401C进口芯片,成本和性能上都不属于RFX2401C。现代的无线通信中,射频设备的使用相当普及,而射频放大器在设备中起着至关重要的作用。在下面的介绍中我们简称“射频放大器”为“PA”。PA可分为高增益放大器、低噪声放大器、中-高功率放大器。它是各种无线发射机的重要组成部分。在发射机的前级电路中,调制振荡电路所产生的...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: PA 功放IC 距离增远 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-08-20 16:49:00
  • AT2402E与RFX2402E射频前端PIN对PIN兼容技术资料
  • AT2402E是一款应用于无线通信的集成收发功能的射频前端单芯片,芯片内部集成了所需要的射频电路模块,集成度非常高,主要包括功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),收发模式切换的开关控制电路等电路子模块。芯片集成了简单的低压控制逻辑电路,可以使用工作系统内较低的基带电压来控制芯片的工作模式。芯片内部集成了天线端口,发射端口以及接收端口的射频阻抗匹配电路,可以不需要重新设计芯片的外围阻抗电路。芯片内部还集成了必要的谐波滤波电路,无需复杂的外围滤波器,可以大大地降低芯片应用方案的复杂度并提高芯片的性能。同时,该芯片还集成了功率检测电路,该检测电路可以非常准确地跟随输出功率的变化并输出相应的电...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: PA 前端射频放大器 发帖人:动能1234 发帖时间:2020-08-03 11:21:00
  • AT2401C与RFX401C兼容性技术参考规格书
  • 很多客户对一些无线发射功能的芯片那个距离不太满意,但是又看重那款芯片的成本。有的只能狠狠的舍掉那块‘肉’,有的会去寻求方法!近期有个老客户有来问问我,我就只问了一句,他在不在乎功耗加大,要不不在乎这点的话可以考虑加个功放芯片,我们公司就有!这款芯片相信很多人都认识,那就是RFX2401C很多厂家用功放放大芯片就是这款!RFX2401C是集成电路RF单片机(射频前端集成电路),包含所有内部IEEE802.15.4/ZigBee,提供服务所需的射频功能无线传感器网络,和其他无线系统在2.4ghz的ISM波段。RFX2401C架构集PA、LNA、收发开关电路,相关的匹配网络,在CMOS单片机和谐波...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: PA,功放放大器 发帖人:动能1234 发帖时间:2019-10-24 17:08:00
  • AT2401C低成本PA放大替代RFX2401C
  • 概述AT2401C是一款面向Zigbee,无线传感网络以及其他2.4GHz频段无线系统的全集成射频功能的射频前端单芯片。AT2401C是采用CMOS工艺实现的单芯片器件,其内部集成了功率放大器(PA),低噪声放大器(LNA),芯片收发开关控制电路,输入输出匹配电路以及谐波滤波电路。该芯片的常规应用主要包括工业控制自动化,智能家居和符合RF4CE协议的射频系统中。由于该芯片有非常优越的性能,高灵敏度和效率,低噪声,产品尺寸小以及低成本,使得AT2401C对于频率带宽内的应用而言成为完美的解决方案。AT2401C的功能控制逻辑电路非常简单,而且使用了少量的外围器件,可以非常方便系统的整体集成设计...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: PA放大 低成本 rfx2401c at2401c 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-01-31 10:43:00
  • RFX2401C2.4G功放芯片
  • 很多客户对一些无线发射功能的芯片那个距离不太满意,但是又看重那款芯片的成本。有的只能狠狠的舍掉那块‘肉’,有的会去寻求方法!近期有个老客户有来问问我,我就只问了一句,他在不在乎功耗加大,要不不在乎这点的话可以考虑加个功放芯片,我们公司就有!这款芯片相信很多人都认识,那就是RFX2401C很多厂家用功放放大芯片就是这款!RFX2401C是集成电路RF单片机(射频前端集成电路),包含所有内部IEEE802.15.4/ZIGBEE,提供服务所需的射频功能无线传感器网络,和其他无线系统在2.4ghz的ISM波段。RFX2401C架构集PA、LNA、收发开关电路,相关的匹配网络,在CMOS单片机和谐波...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: RFX2401C pa放大 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-01-05 09:35:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: