结果:找到"PB331、PB332、CAN、RS485",相关内容56条
  • MCP2515国产替代兼容方案TH2515完全PIN对PIN支持spi通信的CAN总线控制芯片
  • TH2515(mcp2515)是一款独立控制器局域网络(ControllerAreaNetwork,CAN)协议控制器,完全支持CANV2.0B技术规范。该器件能发送和接收标准和扩展数据顿以及远程帧。可以提供样品测试139022+8970兼容MCP2515自带的两个验收屏蔽寄存器和六个验收滤波寄存器可以过滤掉不想要的报文,因此减少了主单片机(MCU)的开销。TH2515与MCU的连接是通过业界标准串行外设接口(SearialPeripheralInterface,SPI)来实现的。在电动车,汽车和电动车充电桩上起到了检测维修的关键作用。特性完全支持CANV2.0B技术规范,通讯速率为1Mb/...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: can MCP2515 发帖人:未来可期2021 发帖时间:2024-04-09 11:48:00
  • MUT黑卡-EVC101
  • 应用背景:此模块针对POWERBUS总线应用的一些特殊场景。比如在同一个电源下需要有多路主模块输出时,在此情况下通常的PB620主端可能产生通讯串扰的问题。故使用EVC101黑卡来解决这个可能产生的问题。特性:一、稳定的技术方案,很好的解决了多分路串扰问题,与其他可能碰到的信号干扰问题。二、极方便的应对现场可能产生的故障问题,实现快速排查,快速更换。三、设计优化,采用多种不同接入方式供用户选择,充分考虑不同的使用习惯。
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: PB620、PB331 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2024-01-16 14:59:00
  • POWERBUS总线属于低压供电总线技术
  • POWERBUS总线属于低压供电总线技术。通过在供电电缆上调制控制信号,替代了传统分离的控制电缆和供电电缆并大幅度提高通讯稳定性。POWERBUS总线采用满幅电压发送,电流信号回传的方式,提供了高通讯抗干扰能力。其特性如下:总线可供电,通讯和供电无需电气隔离总线抗干扰能力强,可与市电并走可支持总线电流20A(2400bps)具备总线短路保护,短路移除自动恢复总线故障信号上报功能可同时挂接256个设备通讯距离可达3000m支持无极性布线支持任意拓扑布线:树形,星形,总线型无特殊线缆要求最新的更低成本解决方案最大总线电压可达48V透明串口协议,可兼容原RS485系统支持通讯速率9600bps和2...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PB331、PB620、Powerbus、EV620 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2023-09-05 10:37:00
  • 两总线powerbus总线通信系统的优势
  • 概述PowerBus即仪表总线,PowerBus是一种专门为消耗测量仪器和计数器传送信息的数据总线设计的.PowerBus在建筑和工业能源消耗数据采集有多方面的应用。如气体参数采集,煤气用量及水用量采集等系统。PowerBus是一个层次化的系统,由一个主设备、若干从设备和一对连接线缆组成,所有从设备并行连接在总线上,由主设备控制总线上的所有串行通信进程。功能图中总线由主机输出,红线为电源正极,绿色为电源负极,各设备并联于总线上,最大可接入256个设备(电源与距离规定情况下)。特性拓扑PowerBus具有星型、树型、总线等多种拓扑连接方式。如下图(图中省略负极线)PowerBus以电源线为数据...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 二线制 RS485 CAN PB331 PB620 EV620 4-20mA 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2023-07-26 14:14:00
  • Powerbus是直流载波吗
  • 所以常常RS485要加终端匹配电阻,但弊端相当明显:1,增加了施工步骤,和现场调试时间。2,即使100Ω的终端匹配电阻,引流干扰的能力也只有0.05mA。和动辄几十mA真实负载的电源抗扰度,完全不是一个数量级!0.05mAVS几十mA!3,终端电阻的加入,加大了发送端RS485芯片的发热,降低了RS485的线缆驱动能力。4,如果终端电阻损坏,增加的部件,增加的风险!整个总线将彻底陷入瘫痪。我们再看POWERBUS作为功率线传输信号的天生优势:
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 直流载波芯片 RS485 CAN通讯 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2020-01-09 16:54:00
  • 为什么CAN能取代RS485?CAN和RS485的PK
  • 本文来源自:ZLG致远电子近年来CAN总线逐渐被工程师认知,并以其突出特点,逐渐在取代RS485等总线,本文将以CAN与RS485为例总结各自优势,本文解答:”为什么CAN能取代RS485”。现场总线是90年代初国际上发展形成的,目前广泛应用于现场总线技术过程自动化、制造自动化、楼宇自动化等领域的现场智能设备互连通讯网络。图1点对点连接方式采用点对点通讯时,连线多,线路复杂,两两连线需要两两连线,需要n(n-1)/2根线。图2总线连接方式信息在一条公共通道上传输,信息接收者从通道上接收所有信息,并根据规则过滤发送给自己的信息。连线少,结构清晰,仅需≤n+1根线。目前工业现场主流的总线方式包括...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CAN RS-485 RS485 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2018-01-15 19:49:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: