结果:找到"PCB3D库,BUG报告",相关内容448条
- 更新了器件的库,原来的电路居然给毁了很多网络给弄没了!!
- 图片
- 所属专栏: 原理图设计 标签: bug 库 发帖人:众所周知 发帖时间:2022-07-17 10:07:00
- 专业版封装显示bug
- 如图,专业版有时会出现这样几个元件的footprint叠加显示的bug,望修复
- 所属专栏: PCB设计 标签: bug报告 发帖人:雨点雨点 发帖时间:2021-05-15 12:52:00
- V6.4.19.4无法忽略隐藏层
- 在顶层画线时,如果底层恰好有焊盘,即使底层是阴藏状态也会立刻激活底层并从底层焊盘的网络开始划线。同理,如果使用框选顶层元件,如果底层有隐藏的元件,那么鼠标按下时并不能框选,而变成了拖动底层封装
- 所属专栏: PCB设计 标签: bug报告 发帖人:artint 发帖时间:2021-04-30 20:31:00
- 显示的3DPCB模型和预期的差异很大
- 使用的模型文件模型文件.zip立创EDA中的显示效果:KiCad中显示的效果:
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB3D库,BUG报告 发帖人:光速兔仔 发帖时间:2019-07-25 18:28:00
- GD32MCU开发板Workshop报告:双MCU串口通信
- GD32MCU开发板Workshop报告一、一、方案简介使用GD32mcu通过串口发送数据给从机MCU,从机MCU是M3内核的MCU72MHZ主频,验证通信能力主要是要用在工业控制领域,通过上位机发送数据通过串口发送给从机来进行控制,从机接收到主机发送的命令后就开始解析和执行,从而控制其下的其他单元,包括电机驱动,传感器检测等,有极大的应用价值。二、二、GD32MCU产品的介绍?GD32MCU主要规格参数;;(下面为示例)?Cortex-M4@108Mhz?Flash:16KB/32KB/64KB/128KB?RAM:4KB/8KB/16KB/16KB?Timerx6,UARTx2,SPIx...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 MCU开发板 Workshop报告 发帖人:超级太阳 发帖时间:2019-05-22 21:05:00
- GD32MCU开发板Workshop报告:TM1618软spi驱动测试
- 一、方案简介用gd32e231驱动tm1618作显示,tm1618等数码管驱动加矩阵键盘扫描ic常用于机顶盒,电磁炉,洗衣机等设备的人机交互界面,选择它作为驱动对象能补充开发板上缺乏的人机交互部分。二、关于GD32e231个人见解采用M23内核,主打低功耗(体现在睡眠模式多样,内部集成低速时钟源)四、上电显示“gd32”(暂未支持按键输入,而且软spi占用系统资源,时间紧迫,后续再补充)TM1618打印函数.zip对单片机的初始化不太行(受限于英文),习惯cube的一次过配置,生成工程直接spi读,uart写。有依赖,所以评测得技术水平比较低,多多见谅
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 MCU 开发板 Workshop 报告 发帖人:Y一ang 发帖时间:2019-05-21 22:18:00
- GD32E231试用串口控制家用照明
- GD32E231试用串口控制家用照明一、方案简介本方案基于GD32E231C8T6,ARMCortex_M23内核的MCU为主控,制作一个家用开关,一个开关多中用法控制灯的亮度的设计。通过调节灯的亮度以此找到合适当时环境的灯光,这样也可以减少不必要的灯打开照明。这样不仅也可以减少电能的浪费。二、GD32开发板介绍GD32E231从架构上看,内核采用Arm®Cortex®-M23,中断控制器,DMA,72MHZSYSCLK,各项外设,是一个比较主流的架构,时钟来源也是多种,外设数量也是常规设置。不得不说,国产ARM的MCU在与国外厂商基本上相差无几,国产替代上几乎没有太多技术上障碍。足够大多数...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32E231C-START开发板workshop报告 发帖人:学习的笨蛋 发帖时间:2019-05-12 14:33:00
- GD32MCU开发板Workshop报告:按键控制四个LED,并使用串口发送信息
- 使用GD32E231开发板,使用Wakeup按键控制四个LED灯的亮灭,按下一次,LED亮度翻转一次。串口使用PA9,PA10。设计框图:软件流程图:实物图:上电之后LED状态:按键按下之后LED状态:串口发送数据:GD32_Demo(2).zip
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32开发板 测评报告 发帖人:点灯师6 发帖时间:2019-05-07 22:32:00
- GD32MCU开发板Workshop报告:GD32E231C-Start开发板按键长短按识别
- 开发板上仅有一个用户按键"Wakeup",想实现多个按键功能就需要识别按键的长短按了,可以用定时器中断扫描或者程序不多的情况下主循环扫描也可以,短按LED2状态翻转,串口输出2018,长按LED1状态翻转,串口输出2019,代码如下GPIO_Key_Polling_mode.zip
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32 MCU 开发板 Workshop 报告 发帖人:daybeen 发帖时间:2019-05-07 16:29:00
- 立创商城校园大使_SDK100开发板体验报告
- SDK-100开发板体验报告一、前言本次测验所用开发板为立创商城发放给校园大使学习使用,由赛元公司免费提供,先感谢一下立创和赛元。1.1体验环境硬件开发平台:SDK100:SDK_MB100;SDK_TB100;烧录及仿真工具:SC_LINK;软件开发平台:编译平台:KEILuVISION5;烧录及仿真插件:SOC_KEIL;烧录软件:SOCPro51;触控调试软件:TouchKeyToolMenu;1.2需求分析SDK100开发板由开发板底板SDK-MB100以及核心板SDK-TB100组成,其在理解上、操作上都比较适合初次接触赛元MCU的用户自学使用。1T8051内核的FlashMCU易...
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 开发板 体验报告 发帖人:知也无涯 发帖时间:2019-03-21 14:08:00
返回