结果:找到"PCB命令,",相关内容779条
- LOTO示波器软件PC缓存(波形录制与回放)功能
- 当打开PC缓存功能后,软件将采用先进先出的原则排队对示波器采集的每一帧数据,进行帧缓存。当发现屏幕中有感兴趣的波形掠过时,鼠标点击软件的(暂停)按钮,可以选择回看某一帧的波形。一帧数据的量是当前用户选择时基档位缓冲区总数据大小。不同时基档位缓冲区大小不同,因此具体一帧能存储多长时间根据用户选择时基档位决定的。PC缓存功能在不同型号的LOTO示波器软件上打开位置会稍有不同。不过都可以在如下箭头位置勾选打开。也可以在示波器的功能导览里找到如下所示的设置区域,我们可以通道选择1处的“保存与回放”,打开2处的设置页面,勾选PC缓存功能,和我们直接在波形显示区3处勾选PC缓存功能是一样的。PC缓存帧数...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器 动作编程功能 (命令批处理) 发帖人:LOTO 发帖时间:2024-05-14 14:46:00
- LOTO示波器动作编程功能(命令批处理)
- 动作编程功能是为了方便客户根据自己的应用场景,做到一个按键就连续做多个示波器操作,从而降低了对操作人员的技术要求,做到傻瓜式操作。之前LOTO有个类似的功能,是把示波器的基础设置根据不同的测试场景存成不同的设置文件,需要时可以选择合适的场景设置导入进来这个设置文件。它和动作编程(命令批处理)的区别是,设置文件是静态的,而动作编程时动态的。也就是说设置文件只能在导入这个设置的时刻,将所需要的设置实施一次;而动作编程可以让用户编辑按顺序逐步执行哪一个具体的功能操作,几乎可以代替人手点击操作的一系列动作序列。如下图所示,动作编程功能属于LOTO示波器的非标功能,从非标功能按键弹出的功能导览窗口中选...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器 动作编程功能 (命令批处理) 发帖人:LOTO 发帖时间:2024-05-11 16:01:00
- PCB天线DRC报错
- 求答疑。这个DRC报错该如何解决
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 救命啊,好难 发帖人:东北有熊猫 发帖时间:2023-11-14 00:06:00
- 为什么图层错误之层命名的不规范
- 前提注意:如果原稿是GerberX2文件格式,请忽略本文内容,详见【为什么图层错误之未遵守GerberX2规范https://club.szlcsc.com/article/details_63525_1.html】很多用户上传了原稿,看不到正确的仿真图,比如看不到线路层,焊焊没有开窗,看不到丝印层等等,有一部分原因是因为层命名的不规范,把原本属于板子的正常层被程序自动归类为无用的杂层了。如果上游layout工程师,在输出Gerber文件时,不去自定义层名字,就用各EDA缺省的名字,输出的Gerber文件层别可以被我们很好的识别。下面是针对各EDA做的一些总结,因为这个论坛的排版效果不好,不...
- 所属专栏: 嘉立创DFM 标签: 层命名 发帖人:GUO 发帖时间:2023-03-15 11:15:00
- 立创EDA专业版连线报错问题
- 如题所示,今日画原理图后进行DRC校验,以往没有什么问题,今天突然报了一大堆问题“[致命错误]:引脚*******/属性“引脚编号”为空。”各位大佬,这个问题该如何操作一波~
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 致命错误 引脚编号 发帖人:FanTech 发帖时间:2022-05-08 10:59:00
- 关于PCB换层命令“*”
- 个人使用中发现PCB换层的命令,一点都不好用,数字键的*键在键盘的右手,而大多数的快捷键的操作都在左手。如果要去换个层的话,要用右手去按,但是右手会一直握着鼠标的,怎样去按这个*键?个人使用的习惯上,我是会去更换这个快捷键的。一般会换成左上角的·按键。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB命令, 发帖人:riverwu 发帖时间:2022-03-03 10:45:00
- 专业版原理图符号消失导入pcb[致命错误]:异常数据
- [致命错误]:异常数据(为保证编辑器的正常使用,请先完成清理):$5I29769、$5I31116、$5I31718、$5I35398操作顺序:画完原理图后调整了部分电容的值的大小,然后框选,移动位置后,几个电容的符号消失了,只剩下位号和值。尝试关掉页面也恢复不了后,我选中了位号和值,手动删除,然后又添加了一个电容进去,后面设计的时候又使用-设计---分配位符的功能,把全部元器件自动分配了位号。。。现在导入pcb的时间就是报错,显示之前消失电容的位号还在比如这个C59但没器件,然后再原理图中又自动分配了一个新的存在器件C59。。。。。。现在完全卡着了,清除不了这个错误
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 致命错误 bug 符号消失 发帖人:枝丫001 发帖时间:2021-12-01 00:01:00
- 封装制作
- 专业版制作封装时焊盘不能通过输入长宽制作放置焊盘没有阵列放置必须手动一个一个放置
- 所属专栏: PCB设计 标签: 阵列 命令控制 发帖人:LekangFan 发帖时间:2021-04-26 09:35:00
- 【资料】立创EDA封装库命名参考规范.pdf
- 相信广大电子工程师都会遇到封装名命名的难题,现在立创EDA给大家提供一个参考方案-《立创EDA封装库命名参考规范》。每家公司都应该有自己的封装命名规范,立创EDA也不例外,立创EDA拥有超过18W的官方库(立创商城库),多个工程师在建封装的时候,更需要统一的画库规则和封装命名规则,以确保库的一致性和封装的复用性。由立创商城工程部和立创EDA团队的编写,经过半年时间的磨合,现我们很高兴的对外发布《立创EDA封装库命名参考规范》。立创EDA已经根据新的封装命名规范建立封装半年多,以后也会根据这个规则不断绘制新的库。广大立创EDA用户也可以根据这个规则:1、查找指定封装类型的元件;2、根据这个规则...
- 所属专栏: 使用教程 标签: 立创EDA PCB库 封装库 命名 标题 规则 规范 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2019-07-13 10:39:00
- 100G光模块是怎样命名的?介绍:光模块名称含义
- 光模块的组成光模块(opticalmodule)由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。它的作用是光电转换,发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号。但是,如果大家平时有关注光模块的话,就会发现,很多光模块的名称都是一串难以看的明白的数字、字母。光模块名称中的那些数字、字母到底代表着什么意思呢?今天,小编以易飞扬光模块为例,给大家介绍一个100G光模块的命名规则含义。100GQSFP28CWDM42KM光模块100G:100G是这个光模块的数据速率;QSFP28:QSFP28是这个光模块的封装;CWDM:CWDM光模块是一种结合了...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 100G光模块 光模块命名 发帖人:专说光通信 发帖时间:2017-12-25 14:32:00
返回