结果:找到"PCB设计使用问题",相关内容1000条
  • 如何使用数字万用表对PCB板进行检测
  • 第一次独立做项目,在手焊好元器件之后由于接上电源没有反应,并且由于我在绘制PCB板的时候没有添加测试点。所以只好直接使用万用表进行测试,但是遇到了一些问题:直接使用万用表对TYPE-C的VBUS引脚进行检测,但是无法测出电压/电流值,测试其他的元起价的时候都无法测出电流,但是可以测出交流档的电压值。如果直接将万用表的探针接到贴片元件的两端的话又常常由于一些未知原因(猜测是接触不良)导致没有读数。(比如说直接测试一个电阻的阻值的话读数时有时无,有些电阻干脆根本测不出来)所以我有下面这些问题:所以使用万用表进行PCB测试的时候一定要使用测试点来进行测试吗?或者是可以不需要测试点直接将万用表的引脚...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 、万表、PCB 发帖人:linxu222 发帖时间:2024-06-06 00:53:00
  • ​AltiumDesigner19使用问题之十三
  • AltiumDesigner19使用问题之十三AD19导入DXF文件后,全选,需要EMO旋转板框方便布线,然后再DSD重新定义板框出现卡死的情况,或者就是出现图中的一个小黑点的圆圈○,这个时候只能选中或者框选一部分了,全选不了了。CTRL+A都没用。也MS移动不了。重新定义板框失败。是什么原因?有谁遇到过的?请赐教旋转的方法是参照:https://zhidao.baidu.com/question/1057453968469759579.html导入DXF文件后全选,旋转板框方便布线,然后再DSD定义板框出现卡死的情况或者就是出现图中的一个小黑点的圆圈○,重新定义板框失败.rar
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ​Altium Designer19使之十三 发帖人:站在巨人的肩膀上借鉴 发帖时间:2023-10-28 17:58:00
  • 复用模块布线不跟随移动???
  • 复用模块使用时,个别模块出现线不跟着模块移到,请问是什么问题,但别的模块又没有问题?
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 复模块使 发帖人:LRLong 发帖时间:2023-08-11 22:56:00
  • 网页版专业编辑器打不开
  • 最后的进度条一直是92%,然后就不动了,可能是因为什么原因导致的呢
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 使 发帖人:ting 发帖时间:2023-04-09 14:26:00
  • 在PCB设计时怎样隐藏元件
  • 1、在复制所有元素时连带网络复制,使用很不方便2、元件选项隐藏好像没有,设计规则能选的太少了。3、直线没有中心点,想把直线分段很难操作4、画线时自动删除回路也不太好用。以上是本人第一次使用遇到的问题,不知是否叫做问题。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB使 发帖人:日月明SE 发帖时间:2021-11-10 17:02:00
  • 关于重叠的元件选取问题
  • 我用的是下载的EDA软件不是网页版的我在一个元件下方放置了个多边形挖空区,然后如何选取元件下方的多边形??因为多边形的尺寸小于元件尺寸,没法选中元件以外的区域??求解??工程师考虑添加,双击选择元素这种功能吗??
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA使 发帖人:巴卡巴卡 发帖时间:2021-06-23 10:03:00
  • 发现lceda软件问题:原理图库的子库编辑不能保存。
  • 保存原理图库子库时,出现报错。Undefinedindex:dataStr子库超过两个,就出现这个问题。然而有时又可以保存。使用的立创EDA客户端。已升级到最新版。库名称Allwinner_H5,用户名称Beta_vulgaris。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图 发帖人:Beta 发帖时间:2019-03-15 17:58:00
  • 初学者PCB设计问题
  • 双层PCB设计,上下两层电路连通时,通常用通孔连通。但如果该电路上有直插元件引脚通过焊盘焊接,请问该焊盘是否有通孔功能?是否还需要在焊盘上添加通孔才能正确连通?谢谢!
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 初学者PCB 发帖人:dhtfghymq 发帖时间:2018-04-25 17:19:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: