结果:找到"PCB,元素,选择过滤器",相关内容1000条
  • 要求增加EDA中可以浏览选择基础库器件的功能
  • 要求增加EDA中可以浏览选择基础库器件的功能.不知道是我不会用还是怎么的,只能根据名字去搜索器件,然后还一大堆扩展库器件.我点左边比如,系统->二极管->超快恢复二极管,根本没任何动静....希望能让他像立创商城一样能依次选择下去,然后挑选器件放入我的个人库中.我想要的就是浏览并选择使用基础库器件,同时可加入我的常用库等
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 浏览 发帖人:芯菲智能研发部 发帖时间:2022-07-01 15:57:00
  • 专业版器件选择
  • 才开始用这个专业版,原理图好不容易改好了,找了半天不知道怎么从原理图选取器件对应到PCB,标准版的器件定位和器件布局都挺好用的,这个专业版的怎么都找不到这个功能,用的不顺手。相对allegro、pads,LCeda最大的有点就是快,方便,顺手,选好器件复制个编号直接就能用。现在感觉是没有标准版好用的。原理图导过来一堆封装、错误,各种逛论坛,解决错误就花了2天,这方面的资料还是太少了。希望多出一些视频教程,包括从标准版导过来的工程常见错误解决办法。使用方法。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 从原理图件关联PCB 发帖人:Savitar 发帖时间:2021-03-22 21:59:00
  • 电脑端双屏使用交叉选择器件偶尔高亮显示
  • 1、电脑端双屏使用eda软件,一个屏的原理图中选中器件时,另一个屏中pcb对应的器件偶尔会高亮显示,但大部分时间不会高亮显示。请问这个是正常的吗?双屏交叉选择的功能有吗?2、原理图中,鼠标画框选择一个或多个器件时,是有操作方向的吗?选择器件时总是出现多选漏选的情况。试过单个电阻器件,鼠标从右下向左上画框,即使画框只框到器件的名称或一部分,都可以选择上器件;而从左上向右下画框,就不行,必须把器件符号和名称编号都框中,才能选择上器件。3、PCB中挪动画好的线条时,多次会出现重复的线条:挪动后有一条新的线条,而没挪动前的线条还在,需要手动删除。4、pcb中布线时,自动取消环路的功能不太好用,布完新...
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 双屏 交叉 发帖人:lpc1 发帖时间:2020-11-27 18:10:00
  • 有没有选择过滤器?
  • 图片:在原理图编辑的时候,拖动某一个引脚,有时候会拖动上面的数字,如图:.(...此图片据说涉及国家机密,宇宙机密,画中画....所以网站说....不能通过审核)可以附件上传,图片编辑过程中只想选择引脚,却不小心拖动了其他的元素,有没有过滤器的功能?让我只选择一类元素我用PADS的时候,他就可以只选择某一类元素,如下图:那上面那个图可以选择端点,而不会选择绘图不知道力创eda有没有这样的功能,
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:国产加油 发帖时间:2020-04-27 17:54:00
  • 建议建议!关于PCB生产地的建议
  • 建议:PCB下单页增加选项,可以选择哪个生产基地生产,打个比方,我这里江浙沪,我如果从嘉立创做PCB,正常分配到广州,那24小时或者48小时加急了,板子是做出来了,结果快递路上还得浪费几天,这个对加急的单子是非常郁闷的。如果加了选择生产基地选项,那针对江浙沪的,我可以选择江苏基地生产,这样,至少路上时间是省掉了。或许如果担心都指定到一个基地去了会导致爆单之类的,这种情况可以大数据实时监控,超过当天产能了,就提醒,比如江苏工厂今天下单产能超出,不能继续选择,请选择其他基地生产,类似这样的提醒。再或者,退一步,只有加急的,比如我指定24小时加急,或者48小时加急的,这种加急订单,下单的时候可以指...
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 生产基地 发帖人:wishxia 发帖时间:2019-09-18 16:55:00
  • 如何让元件不被选中?
  • 如何让元件不被选中?调整丝印的时候元件经常被意外移动。即便在“元素"列表中去掉全部对勾,元件依然可以被选中。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 发帖人:Kiger 发帖时间:2019-08-05 07:52:00
  • PCB-元素(选择过滤器)bug
  • PCB-元素(选择过滤器)中元件的√已经去掉,但是元件依然可以被选中。这样在画线有时会失误导致元件移动。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 发帖人:Kiger 发帖时间:2019-08-03 07:50:00
  • 想知道立创EDA里如何选择全用立创SMT器件
  • 我想直接在嘉立创SMT,想咨询下,用LCEDA,里面要用0805电容电阻,是直接用下图中EDA界面的电阻然后修改数值使用?直接发就能贴片了?从立创商城里筛选出来的,可以直接贴么?
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT 发帖人:三笑笑生 发帖时间:2019-05-31 17:37:00
  • 仪表放大器输入RFI保护(转载自ADI)
  • 在实际应用中,必须处理日益增多的射频干扰(RFI),对于信号传输线路较长且信号强度较低的情况尤其如此,这是仪表放大器的典型应用,因为其本身具有共模抑制能力,所以该器件能从较强共模噪声和干扰中提取较弱的差分信号。但有个潜在问题却往往被忽视,即仪表放大器中存在的射频整流问题。当存在强射频干扰时,集成电路的内部结点可能对干扰进行整流,然后以直流输出失调误差表现出来。仪表放大器输入端的共模信号通常被其共模抑制的性能衰减了。但遗憾的是,射频整流仍然会发生,因为即使最好的仪表放大器在信号频率高于20kHz时,实际上也不能抑制共模噪声。放大器的输入级可能对强射频信号进行整流,然后以直流失调误差表现出来。一...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:小宇 发帖时间:2017-09-07 16:41:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: