结果:找到"PCB,多回路,复制",相关内容1000条
- 如何一次性复制粘贴出多个相同的元器件
- 如何一次性复制粘贴出多个相同的元器件,例如LED发光二极管不做原理图的情况下要放220颗。一颗一颗的粘贴吗?
- 所属专栏: 使用教程 标签: 复制 粘贴 发帖人:Xanan 发帖时间:2023-04-03 11:29:00
- 双面PCB把顶层的布线复制到底层该如何操作?
- 画了一个简单的PCB,顶层布线成功。我想在底层也布上同样的线,怎么操作才能把顶层布线复制到底层啊?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 布线 复制 发帖人:从头学起的外行 发帖时间:2022-10-25 09:25:00
- 回收站还原的工程无法打开
- 回收站还原的文件在客户端左侧的文件列表中没有显示,在个人工作区中可以找到但是点击打开会打开eda的首页面但是不会打开工程
- 所属专栏: PCB设计 标签: 回收站,pcb,sch 发帖人:刘宇twt 发帖时间:2022-08-24 09:12:00
- 希望能从立创EDA直接以矢量图形式复制板子至其他程序中
- Altium都支持从软件直接复制至word中,PCB和原理图都可以,希望立创EDA也能早日实现
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图 PCB 复制 粘贴 发帖人:小亚飞灰 发帖时间:2022-03-08 17:35:00
- 为什么两个文件PCB文件之间不能相互复制
- 第一张图是PCB文件在新建一个PCB之后复制过去直接就是第二张图这样的,标准版就没有这样的问题,专业版就有这样的问题,
- 所属专栏: PCB设计 标签: 封装复制 发帖人:拍不死的小强 发帖时间:2022-01-26 12:27:00
- PCB编辑中,可以复制整块线路,进行阵列吗?
- 例如有多个重复的模块,我layout好其中一块后,将其中的线路,以某一个端子或者主芯片为基准去复制,然后粘贴到其它端子或者主芯片上,再将其它阻容摆放的时候就更加简单了,这是AD里面的基本操作。不知道LCEDA有没有这个功能,我直接测试,没有成功,原来的线路,不会按照新吸附的焊盘自动更改网络。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 阵列,复制线路 发帖人:zeroXone 发帖时间:2021-10-22 12:06:00
- PCB中全选错误
- 1、在PCB边框层(还有丝印层等)画竖线或者横线2、鼠标框选竖线或横线3、复制4、粘贴后没有竖线或横线
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB bug 全选 复制 粘贴 发帖人:LSweet 发帖时间:2020-06-29 20:56:00
- 假如要做几十路一样的放大回路怎样处理最便捷?
- 大家好:我需要设计一个几十路的放大器驱动一个压促动器阵列,我设计好了一路放大器之后,想着直接拷贝到其他回路,可是拷过去虽然器件号自动+1了,但是网络都还是第一路的网络,所以我要从每一根线修改对应的网络,这一步非常繁琐,也容易出错。关键是就算这么处理了之后,我要是万一在原理图有任何修改,我都同步不过来了,他会把我改好了网表,改好了料号的器件都删掉,然后重新在右下角生成一堆新的器件。。。其实我整版的布局都已经布好了,电源也都拉好了,就是要一路路的去做重复劳动有点让人郁闷。我记得傲腾里面是可以设计为一个一个单元的,我布线只要给一个单元布好,然后复制就好了。
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB,多回路,复制 发帖人:jove 发帖时间:2020-04-18 15:30:00
- 关于嘉立创下单助手不能复制
- 现在用嘉立创下单助手遇到一个问题,就是在下单助手选择某个链接或者文字型号后点击右键只有刷新没有复制和粘贴,这个感觉很不方便,希望能在选择好后能复制粘贴.
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 复制 发帖人:vallmo218 发帖时间:2019-06-22 11:08:00
- 原理图复制错误
- 从别人的图上复制过来一个原理图,接线出了很多错误,见下图,明明接地线是接好的,网络里面刷新显示没有接好.删了重新接还是一样的问题.遇到好多次这样的问题了.怎么回事呢?原来认为是没有对齐到网格的问题,但是对齐了以后还是一样.
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 复制 发帖人:DavidChao 发帖时间:2017-09-07 19:38:00
返回