结果:找到"PCB,连接不完整,节点状态",相关内容1000条
- 复制其它工程中的原理图非连接标识删不了
- V2.1.20.656218ea.b3811b专业版发现BUG,当我从其它工程中,复制部分原理图到当前工程,发现原工程中非连接标识符怎么也删不了,只有把整个器件删除,重新从库里找。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 非连接标识 删不了 发帖人:doleph 发帖时间:2023-07-30 11:13:00
- smt贴片时必须设置原点吗?
- pcb原点复位后导出得坐标文件和pcb设置左下角原点导出的是两套不同坐标,如果我要进行嘉立创SMT贴片,那么我要上传哪套坐标文件?如果设置左下角原点的话,帮忙看下我这个原点位置对不对,十字光标应该定位到边缘那个粉色线的中心还是粉色线的内侧或外侧。
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 不规则形状怎么设置原点 发帖人:新人求教 发帖时间:2022-10-15 09:38:00
- 连接器的基本性能有哪些?
- 连接器有哪些基本性能?在这之前,金航标Kinghelm(www.bds666.com)小编先简单说一下,什么是连接器?连接器,即CONNECTOR。也叫接插件连接器。是电子工程技术人员经常接触的一种部件。国内亦称作接插件、插头和插座。连接器是整机电路系统电气连接必需的核心基础元件,其作用是借助电/光信号和机械力量实现接通、断开或转换。欲了解更多,请联系我们。连接器的基本性能可分为三大类:即机械性能、电气性能和环境性能。机械性能机械性能就连接功能而言,插拔力是重要地机械性能。插拔力分为插入力和拔出力(拔出力亦称分离力),两者的要求是不同的。在有关标准中有最大插入力和最小分离力规定,这表明,从使...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 连接器 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-21 09:36:00
- 连接器的正确使用方法你知道吗
- 连接器如今已经各行各业必不可缺的电子器件,但是对于连接器正确使用方法你知道吗?下面就让金航标小编来给你讲讲连接器正确使用方法吧!记得收藏哦!使用连接器的时候,要正确的使用和保存,才会避免出现不必要的麻烦。在收到连接器的时候,我们要仔细的观察外包装,看看是否有明显的破损的地方,还要看看会不会出现连接器的本身的损坏等等,一定要保证自己看到的连接器是完好无损的,这样才不会影响我们对于连机器的使用。暂时不用连接器的时候,不要随意的放置连接器,尤其是随手放在有阳光的地方,这样因为疏忽忘记放置起来的话,连接器就会因为长时间的阳光暴晒出现质量上的损坏,从而影响他的使用,甚至还会出现安全事故,所以我们要仔细...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 连接器 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-19 11:12:00
- 金航标带你浅析IPX、IPEX、UFL连接器
- 深圳市金航标电子有限公司(SHENZHENKINGHELMELECTRONCO.,LTD.)成立于2007年,是国家级高新技术和双软认证企业,“中国卫星导航协会”资深会员单位,获得ISO9001(04617Q13625ROS)质量管理认证体系企业,正在完善IATF16949汽车质量管理体系。主要业务为北斗卫星导航和物联网终端应用硬件的研发生产销售,及物流信息智能化系统解决方案的提供。那么,金航标的小编今天就跟大家科普一下:IPX、IPEX、UFL连接器I-PEX原先是个做连接器的公司,后被第一精工合并。IPX、IPEX、UFL、HSC应该都是同一种连接器,一般叫为IPEX或IPX,不过不同的...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 连接器 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-06-27 09:06:00
- 为什么总显示“网络不完整”?
- 这几个网络总显示网络不完整,GND网络我还没有布线不算。其它的画了好几遍依然显示红叉,咋办?大神请出手。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 网络不完整 发帖人:峰回路转 发帖时间:2021-07-19 09:57:00
- 为什么导线布线已正确连上,但还是显示没有连接呢?
- 各位老师,请教一下,这根C8_1——U2_43线段,我已经正确布线了,包括导线已到各端点的中心了,但还是系统显示没有连接而显示链接线呢?请各位老师指点一下,谢谢!
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB, 未连接 发帖人:Awen2020 发帖时间:2021-01-25 16:18:00
- PCB网络检查提示某一网络连接不完整,怎么发现哪个节点没连接?
- PCB提示+5V网络连接不完整,但是目测看不出来哪里没有连接?系统只是显示所有节点,怎么快速找出没有连接的节点?谢谢
- 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB,连接不完整,节点状态 发帖人:汽车电子老A 发帖时间:2020-04-01 00:23:00
- 光纤连接器专题:解析光纤连接器的三个重要组成部分及类型介绍
- 光纤连接器是独特的。光纤电缆发送的光脉冲,而不是电信号,所以端接必须更精确。而不是仅仅允许销,使金属对金属的接触,为了允许进行通信,光纤连接器必须完美对准显微镜玻璃。虽然光纤连接器的类型有许多种,他们有着相似的设计特征。双纤与单纤:单纤是指每个端口一个连接器然而双纤是指每个端口两个连接器光纤连接器的三个主要组成部分:金属环,连接器主体,和耦合机制。金属环—这是一个薄的结构(通常是圆柱形的),该实际持有的玻璃纤维。在纤维上有一个镂空中心形成紧紧的把手。金属环通常由陶瓷,金属,或高品质的塑料制成,并且通常将持有纤维的一条链。连接器主体—这是一个塑料或金属结构中保存套圈并附着于护套和加强光缆本身。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: FC连接器 LC连接器 SC连接器 ST连接器 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-16 11:35:00
返回