结果:找到"POE,RS485,CH9121,AT,AF",相关内容37条
- PB332在PB331基础上增加了抢占避让和按优先级队列上传功能,并可以完全并网PB331系统进行...
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: PB331、PB332、CAN、RS485 发帖人:晓东pbus 发帖时间:2024-02-02 17:29:00
- 想做一款支持POE供电的网络转RS485转换器+12v输出,最好支持af,at两种模式
- 想做一款支持POE供电的网络转RS485转换器+12v输出,最好支持af,at两种模式,芯片考虑用CH9121芯片,其次ESP32/STM32.pcb参考尺寸19mm*60mm。输出4芯压线端子,12V+,-,A,B无POE时支持直流宽电压输入,如果可以用输出的端子供电最好,项目编号120022504。
- 所属专栏: 项目外包 标签: POE,RS485,CH9121,AT,AF 发帖人:long88 发帖时间:2022-05-10 18:56:00
- POE电源芯片POE交换机芯片POE分离器芯片H6205惠海
- POE电源芯片POE交换机芯片POE分离器芯片H6205惠海半导体POE交换机电源ICPOE分离器电源ICH6205惠海半导体东莞市惠海半导体有限公司专业设计、研发、生产与销售8-150V降压稳压芯片,H620X系列降压稳压芯片具有低纹波、低功耗、高效率等特点。惠海半导体H6205可非常适合POE交换机,POE安防摄像头(IPC)电源等应用。相对于传统的电源适配器供电,使用POE供电方式具有低成本,方便走线安装,消防安全等级更高等优势,因此近年来在安防市场的发展相当迅速。POE应用所需的DCDC电源需要输入耐压44-57v,输出12v。同时对纹波和抗干扰性等方面都有一定的要求。惠海半导体H6...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: POE电源芯片 POE交换机芯片 POE分离器芯片 发帖人:惠海半导体原厂 发帖时间:2020-09-18 17:25:00
- 九九物联AmebaZ-IISDK上手指南
- 本章介绍如何在windows系统下搭建SDK开发环境,包括IDE的安装,驱动安装和调试工具软件的安装。1.IAR8.32的安装和注册我们提供的SDK是基于IAR8.32.1版本的工程,需要安装8.32.1或更高的软件版本才能正常打开和编译,低版本的IAR打开工程编译会出错。1.1下载IAR8登录IAR官网下载,官网地址https://www.iar.com/iar-embedded-workbench/#!?architecture=Arm1.2JLINK驱动安装AmebaZII的SDK支持JLINK的SWD接口在线调试代码和下载程序,方便对SDK进行二次开发。使用JLINK进行调试先要安装...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 九九物联,WiFi+蓝牙,AT+ ,AFM201T, 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2019-07-24 12:08:00
- 九九物联AFM201T2.4GWi-Fi+Bluetooth4.2
- AFM201T2.4GWi-Fi+Bluetooth4.2概述AFM201T是九九物联研发的一款低功耗小体积嵌入式Wi-Fi+Bluetooth模块,采用了Realtek的一个高集成度的无线射频芯片和少数外围器件构成,芯片内置802.11b/g/n的Wi-Fi无线协议和蓝牙标准协议。内置ARMCortex-M4F处理核心,具有大容量(FLASH:2MBROM:384KB)存储空间(FLASH:最大可达128MB)、运行空间(SRAM:256KB)及丰富的外设资源,MCU中承载RTOS系统平台以及轻量级LWIP协议,九九物联通过对SDK的封装和优化,可以满足多种嵌入式无线通信应用。1基本参数1...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 九九物联,WiFi+蓝牙,AT+ ,AFM201T, 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2019-07-12 12:44:00
- 九九物联AFM201TAT+指令集V1.1
- 物联网-新品新活动支持辅助-WiFi+BLE指令操作说明AFM201TAT+指令集V1.11、简述AT+应用集?AT即Attention,AT+指令集是通过加上用户易懂的字符标识形成一串功能组合命令。通俗易懂的命令,并且采用标准接口来收发AT命令,可通过一组简单命令完成设备的控制、数据传输,经过对原厂的标准指令集的优化和组合,用户可以不用理会底层的开发细节,能更加简单化地实现对Wi-Fi设备的操作。1.1指令可分为:基础指令,Wi-Fi控制指令,网络查询指令,网络数据传输指令(TCP/UDP指令)、提示指令1.2AT+指令格式2.Wi-Fi配网、建网相关实例2.1STATION模式,联网及相...
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 九九物联,WiFi+蓝牙,AT+ 发帖人:九九物联SZ 发帖时间:2019-07-11 13:28:00
- CH9121网络串口透传方案
- 概述随着物联网技术的普及,越来越多的传统设备出现联网功能需求。串口作为使用较为广泛的一种通信接口,串口转以太网,进行远程数据传输需求逐渐显现出来。CH9121内部集成TCP/IP协议栈,无需编程,即可轻松实现网络数据包和串口数据包的双向透明传输,借助CH9121透传模块,客户可快速实现串口设备联网,大大降低串口设备联网难度并缩短产品开发周期。CH9121网络串口透传模块集成10M/100M以太网口,支持TCPCLIENT、TCPSERVER、UDP3种工作模式,串口波特率最高可支持到921600bps,模块参数可通过上位机软件轻松配置,方便快捷。下图为CH9121网络串口透传模块应用框图:功...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CH9121 WCH 串口 网络 透传 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-06-30 10:00:00
- 曾经微信公众号推送过一篇关于RS485的很全面的文章,怎么找不到了?
- 曾经在微信公众好里面推送一篇关于RS485很全面的技术文章,我记得我还收藏了的,现在怎么找不到了呢?哪位有保存过吗?分享一下,谢谢!!
- 所属专栏: 技术交流 标签: RS485 发帖人:老兵5168 发帖时间:2018-01-27 10:50:00
- 为什么CAN能取代RS485?CAN和RS485的PK
- 本文来源自:ZLG致远电子近年来CAN总线逐渐被工程师认知,并以其突出特点,逐渐在取代RS485等总线,本文将以CAN与RS485为例总结各自优势,本文解答:”为什么CAN能取代RS485”。现场总线是90年代初国际上发展形成的,目前广泛应用于现场总线技术过程自动化、制造自动化、楼宇自动化等领域的现场智能设备互连通讯网络。图1点对点连接方式采用点对点通讯时,连线多,线路复杂,两两连线需要两两连线,需要n(n-1)/2根线。图2总线连接方式信息在一条公共通道上传输,信息接收者从通道上接收所有信息,并根据规则过滤发送给自己的信息。连线少,结构清晰,仅需≤n+1根线。目前工业现场主流的总线方式包括...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CAN RS-485 RS485 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2018-01-15 19:49:00
- NET-SER-232-485能Ping通连接不上
- NET-SER-232-485验证板可以正常配置,也能Ping得通,就是连接不上
- 所属专栏: 模块答疑 标签: CH9121 发帖人:技术小白 发帖时间:2017-12-04 15:10:00
返回