结果:找到"R&S罗德与施瓦茨NRX射频功率计",相关内容1000条
  • R&S罗德与施瓦茨FSPN26相噪测试仪
  • R&S罗德与施瓦茨FSPN26相噪测试仪R&S罗德与施瓦茨FSPN26相噪测试仪jiang罗德与施瓦茨R&SFSPN26相位噪声分析仪和VCO测试仪FSPN26相噪测试仪RSFSPN26主要特点优异的相位噪声分析仪和VCO测试仪采用基于硬件实现的实时互相关技术,测量速度基本单元采用双合成器和互相关技术,支持非常灵敏的相位噪声测量,1GHz载波频率、10kHz偏移条件下相位噪声典型值为–163dBc(1Hz)频率范围介于1MHz至26.5GHz噪声极低的内部直流源,便于自动进行VCO特性测量同时测量相位噪声和幅度噪声FSPN26相噪测试仪RSFSPN26R&S?...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: R&SFSPN26相噪测试仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2024-03-11 20:27:00
  • 罗德与施瓦茨NRP8S功率探头
  • R&S罗德与施瓦茨NRP8S功率探头简要描述;简介jiang在R&SNRP8S三径二极管功率传感器是一个自包含的,充分表征仪器。它们可以与R&Sbei操作NRP2基座单元,经由USB膝上型/PC,并与许多罗德与施瓦茨仪器(例如信号发生器,信号和频谱分析仪,网络分析仪)。R&S?NRP8S三通道二极管功率探头简述长久以来,R&S?NRP2功率计和相关功率探头一直被认为具有极高精度和速度。R&S?NRPxxS和R&S?NRPxxSN功率探头将功率测量提高到更高水平。所有R&S?NRPxxS/SN功率探头配备有USB接口,此外,R&S?NRP...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: NRP8S探头 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-04-14 21:07:00
  • 罗德与施瓦茨NRX-B9测试功率计
  • 罗德与施瓦茨NRX-B9测试功率计主要特点基于触摸屏的图形用户界面实现直观操作JIANG支持至多四个R&S®NRP和R&S®NRQ6功率探头支持所有基于探头的测量功能可选高精度连续波和脉冲模式参考源模块使用NRT-Zxx探头的可选功率反射测量描述新一代功率计,配备先进直观的用户界面R&S®NRX可同时支持至多四个罗德与施瓦茨功率探头,并在可灵活配置的屏幕上清楚显示结果。用户界面采用触摸屏操作概念,使用更加简单。此外,前面板上的功能键可用于快速访问最重要的功能。基于触摸屏的图形用户界面实现直观操作以直观的数字和图形显示测量值,并提供直观操作5″TFT彩色显示屏支持基于窗...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: NRX-B9测试 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-04-01 22:16:00
  • R&S罗德与施瓦茨NRP33SN功率计探头
  • R&S罗德与施瓦茨NRP33SN功率计探头10MHz-33GHzJIANG-70dBm-+23dBm主要特点·快而准确地测量连续波及调制信号的功率·100,000读数/秒·通过LAN以及USB控制和监测·适合高功率应用的探头·使用R&S?NRX基本单元灵活操作·三通道二极管功率探头:·NRP8S/NRP8SN频率范围:10MHz-8GHz功率范围:-70dBmto+23dBm.·NRP18S/NRP18SN频率范围:10MHz-18GHz功率范围:-70dBmto+23dBm.·NRP33S/NRP33SN频率范围:10MHz-33GHz功率范围:-70dBmto+23dBm...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: R&SNRP33SN探头 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-03-19 21:20:00
  • 罗德与施瓦茨NRX功率计
  • 罗德与施瓦茨NRX功率计主要特点JIANG基于触摸屏的图形用户界面实现直观操作支持至多四个R&S?NRP和R&S?NRQ6功率探头支持所有基于探头的测量功能可选高精度连续波和脉冲模式参考源模块使用NRT-Zxx探头的可选功率反射测量新一代功率计,配备先进直观的用户界面R&S?NRX可同时支持至多四个罗德与施瓦茨功率探头,并在可灵活配置的屏幕上清楚显示结果。用户界面采用触摸屏操作概念,使用更加简单。此外,前面板上的功能键可用于快速访问最重要的功能。
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: NRX 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-03-18 15:54:00
  • NRT2罗德与施瓦茨通过式功率计
  • NRT2罗德与施瓦茨通过式功率计定向/通过式功率传感器在线测量正向和反向功率。在安装、维修和监控发射机、天线和射频发生器时,需要进行这些测量。R&S®NRT系列由R&S®NRT2功率反射计及各种R&S®NRTZxx定向功率传感器。jiang分类:R&S罗德与施瓦茨,信号源,功放,功率计描述定向/通过式功率传感器在线测量正向和反向功率。在安装、维修和监控发射机、天线和射频发生器时,需要进行这些测量。R&S®NRT系列由R&S®NRT2功率反射计及各种R&S®NRTZxx定向功率传感器。由于其测量功能范围广,精度高,适合于研究、开发和生产。...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: NRT2通过式 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-01-11 20:05:00
  • R&S罗德与施瓦茨FSW26频谱分析仪
  • R&S罗德与施瓦茨FSW26频谱分析仪在创新以及可用性方面树立标准jiangR&SFSW8:2Hz至8GHzR&SFSW13:2Hz至13.6GHzR&SFSW26:2Hz至26.5GHzR&SFSW43:2Hz至43.5GHzR&SFSW50:2Hz至50GHzR&SFSW67:2Hz至67GHzR&SFSW85:2Hz至85GHz主要特点市面上具备出色相位噪声和灵敏度的产品2GHz内部分析带宽,与R&S?RTO2064示波器结合使用时可达5GHz800MHz实时分析带宽SCPI记录器简化代码生成全新扁平化Window...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: R&SFSW26谱分析仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-12-13 17:30:00
  • R&S罗德与施瓦茨NRX射频功率计
  • R&S罗德与施瓦茨NRX射频功率计罗德与施瓦茨公司新型射频功率计R&S®NRX配备了触摸屏,基于向导型的操作理念指导用户进行测试。R&S®NRX可以配置多达四个测量通道,并提供多种功率探头与之配合,第一次实现了单台功率计主机可同时支持吸收式功率探头和通过式功率探头。JIANG为了应对现在越来越高精准度射频功率测量的挑战,2019年3月18日,罗德与施瓦茨公司于德国慕尼黑正式推出高精准度射频功率计R&S®NRX,使用户可以直观并方便快捷的完成所需测量任务。同时,R&S®NRX可以使用多个不同的功率探头执行触发和同步功能完成多通道并行测量任务。用户可以通过...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: R&SNRX 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-12-11 20:17:00
  • 罗德与施瓦茨R&SESW8EMI测试接收机
  • 罗德与施瓦茨R&SESW8EMI测试接收机R&S?ESW8:2Hz至8GHzJIANGRohde-schwarzRS®ESW8EMI测试接收机rohde-schwarzRS®ESW8EMI测试接收机rohde-schwarzRS®ESW8EMI测试接收机rohde-schwarzRS®ESW8EMI测试接收机rohde-schwarzRS®ESW8EMI测试接收机rohde-schwarzRS®ESW8EMI测试接收机461、do-160以及FCC,这款测试接收机满足最严苛的认证测量要求.R&S®是一款具有出色的射频特性的EMI测试接收机,优点涵盖较高的动态范围以及测...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: R&S ESW8 EMI测试接收机 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-06-28 22:07:00
  • 罗德与施瓦茨R&SRTE1204示波器
  • 德国R&S罗德与施瓦茨信号与频谱分析仪FPS系列特点主要特点★频率范围为4/7/13.6/30/40GHz★160MHz信号分析带宽★0.4dB电平测量不确定性(7GHz)★GSM/EDGE(包括EDGEEvolution)、WCDMA/HSPA+、LTE、WLAN、矢量信号分析测量应用★在10kHz频率偏移条件下,相位噪声为–110dBc(1Hz)★+15dBm三阶截止点(TOI)★1Hz带宽、1GHz条件下,显示平均噪声电平(DANL)为–155dBm★可拆卸硬盘,适用于注重安全的应用特点和优势★高吞吐量,可实现有效生产★分析速度是其他信号与频谱分析仪的五倍★仪器设置之间的快速切...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: R&S, RTE1204,示波器 发帖人:科瑞仪器 发帖时间:2021-11-23 16:59:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: