结果:找到"SDRAM,存储器",相关内容1000条
  • 易失性存储器SRAM基础知识
  • 存储器概况存储器是计算机系统中的记忆设备,主要是用来存放程序和数据。存储器按存储特性可分为非易失和易失两大类。目前常见的多为半导体存储器。非易失性存储器非易失存储器是指在系统停止供电的时候仍然可以保持数据。常见的设备如电脑硬盘、TF卡、SD卡、U盘等。易失性存储器易失存储器是指在系统停止供电的时候数据丢失。常见的设备如电脑内存、高速缓存、显示器显存等。易失性存储器-RAM易失性存储器主要是指随机访问存储器RAM。RAM是计算机中用来存放数据、程序及运算结果,直接与CPU进行信息交换的场所。易失性存储器按存储电路的性质,可分为静态随机存取存器SRAM和动态随机存取储存器DRAM。易失性存储器-...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 易失性,SRAM, 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-04 17:03:00
  • 访问SDRAM的低功耗优化设计方案
  • 为了降低DSP外部SDRAM存储系统的功耗,针对DSP访问片外SDRAM的功耗来源特点,提出了基于总线利用率动态监测的读写归并方案。该方案动态监测外部存储器接口(EMIF')总线的利用率,根据总线利用率的不同选择开放的页策略,封闭的页策略或休眠模式。DSP有限的片内存储器容量往往使得设计人员感到捉襟见肘,特别是在数字图像处理、语音处理等应用场合,需要有高速大容量存储空间的强力支持。因此需要外接存储器来扩展DSP的存储空间。在基于DSP的嵌入式应用中,存储器系统逐渐成为功耗的主要来源。优化存储系统的功耗是嵌入式DSP极其重要的设计目标。本文主要以访问外部SDRAM为例来说明降低外部存储系统功耗...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SDRAM, 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-02 15:58:00
  • SDRAM功耗来源
  • 在现代的通信及基于FPGA的图像数据处理系统中,经常要用到大容量和高速度的存储器。SDRAM有一个同步接口,在响应控制输入前会等待一个时钟信号,这样就能和计算机的系统总线同步。在各种的随机存储器件中,SDRAM的价格低,体积小和速度快,容量大等优点而获得大家的青睐。SDRAM功耗来源SDRAM内部一般分为多个存储体,通过行、列地址分时复用,系统地址总线对不同存储体内不同页面的具体存储单元进行寻址。SDRAM每个存储体有即激活状态和关闭状态2个状态,。在一次读写访问完毕后,维持存储体激活状态称为开放的页策略(open-pagepolicy),页面寄存器中保存已经打开的行地址,直到它不得不被关闭...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SDRAM, 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-30 17:28:00
  • 提升SRAM性能的传统方法
  • 随着诸如医疗电子和无线传感节点等应用的兴起,低功耗芯片受到了越来越广泛的关注.这类芯片对性能和功耗要求苛刻.静态随机存储器(SRAM)作为芯片的重要组成部分,大程度上影响着芯片的面积和功耗,因此其功耗的优化成了芯片功耗优化的关键所在.本篇文章由专注于销售代理SRAM、MRAM、PSRAM等存储芯片供应商宇芯电子介绍如何利用传统方法提升SRAM性能。SRAM单元的数据保持功能是通过背靠背的反相器实现的,因此为了使单元能最稳定地保持数据,每个反相器都要工作在最优的噪声容限下.使单个反相器获得最优噪声容限的传统做法是,先把NMOS和PMOS的沟道长度固定为最小沟道长度,再调整NMOS和PMOS的宽...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-25 16:48:00
  • Flash存储器的故障特征
  • Flash存储器是一种基于浮栅技术的非挥发性半导体存储器,一般有NOR、NAND、DINOR和AND等几种类型。作为一类非易失性存储器,Flash存储器具有自己独特的优点:不需要特殊的外部高电压即可进行电可擦除和重复编程,成本低及密度大,因而广泛用于嵌入式系统中。与RAM不同的是,Flash存储器除了具有一些典型的存储器故障类型外,还会出现一些其它的故障类型,例如NOR类型的Flash还会出现以下主要故障类型:(1)栅极编程干扰(GPD)和栅极擦除干扰(GED),对一个存储单元的编程操作引起同一字线上的另外单元发生错误的编程或擦除操作。(2)漏极编程干扰和漏极擦除干扰:对一个存储单元的编程操...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Flash,Flash, 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-16 14:54:00
  • SDRAM内存条时序特点
  • SDRAM存储器读写速度较高,其单位容量的功耗较低,广泛应用在许多工程项目中,特别在雷达、图像处理等需要高速度、大容量的数据存储领域,SDRAM存储器有着广泛的应用价值。而单片SDRAM存储器一般是直接焊接在电路板上,而且引脚较多、一旦遇上SDRAM存储器工作故障,更换芯片比较麻烦,并且当需要扩充容量时修改电路也不方便。计算机上广泛应用的内存条具有速度高、容量大、接口标准、扩展方便等优点。在大容量,高速数据存储的领域,应用SDRAM内存条代替一般的单片SDRAM存储器,给实际电路的更改和存储容量的扩展带来了极大的方便。本篇文章宇芯电子存储芯片供应商主要介绍关于SDRAM内存条时序特点。SDR...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SDRAM,内条, 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-10-30 16:33:00
  • 为高性能FPGA平台选择合适的存储器
  • 从纯技术角度考虑两个最广泛使用的DRAM选项-同步DRAM(SDRAM)和减少延迟的DRAM(RLDRAM)。SDRAMtRC在过去10年中没有实质性的发展,约为48ns,这与21MT/s的RTR相关。其他基于DRAM芯片的存储设备已被设计为以密度为代价提高tRC。例如RLDRAM3的RC为8ns,与125MT/s的RTR相关。从本质上讲DRAM芯片是针对涉及确定性计算算法的顺序访问进行优化的,但高频交易却无法做到这一点。更好的替代方法是同步SRAM存储器。尽管基于DRAM芯片的内存提供更高的内存容量,但它们无法满足交易平台缓存所要求的延迟和性能。数十年来,SRAM存储器一直是大多数高性能应...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: FPGA,,SRAM,SDRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-27 16:11:00
  • DDR存储器系统是消费电子的核心
  • 在当今的消费电子市场中,设计师面对6个月的设计窗口以在12个月的时间内实现生产并不少见。这些消费者细分市场中的设计师面临的问题之一是,营销人员根本不知道哪些功能将成为赢家。至于消费者领域,急剧变化的功能集比性能要有价值得多,而性能只是功能集中的功能之一。未获得正确功能集的惩罚是无法找到客户的产品。结果是,大约五分之一的设计产品实际上将在消费者领域推向市场,在这些引入的产品中,只有十分之一的产品销量超过一百万件。渴望数据的消费产品当今的片上系统(SoC)设计成功的最重要因素之一就是能够有效访问片外双倍数据速率(DDR)动态随机存取存储器(DRAM)存储器。在消费级SoC中尤其如此,在这些消费级...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: DDR,,SRAM,PSRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-29 13:51:00
  • 常见存储器分类
  • 存储器的主要功能是存储程序和各种数据,并能在计算机运行过程中高速、自动地完成程序或数据的存取。存储器单元实际上是时序逻辑电路的一种。按存储器的使用类型可分为只读存储器(ROM)和随机存取存储器(RAM),两者的功能有较大的区别,因此在描述上也有所不同。存储的基础部分分为ROM和RAM。常见存储器分类图示RAM:随机存取存储器是与CPU直接交换数据的内部存储器。它可以随时读写,而且速度很快,通常作为操作系统或其他正在运行中的程序的临时数据存储媒介。当电源关闭时RAM不能保留数据。如果需要保存数据,就必须把它们写入一个长期的存储设备中(例如硬盘)。RAM和ROM相比,两者的最大区别是RAM在断电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,SRAM,SDRAM,DRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-15 12:00:00
  • SDRAM简要历史
  • 几乎每个人都知道,生产的大部分DRAM最终都将用在台式机和笔记本电脑中。实际上生产的所有DRAM中约有90%用于计算机,而剩下的10%作为方形钉敲入圆孔中。越来越多的SoC设计需要某种形式的外部存储器的接口。现代化的DDR2SDRAM具有供电安全性,高存储容量,低成本和合理的通道带宽的特性,但具有笨拙的接口和复杂的控制器问题。结合内部DRAM阵列产生的独特命令结构,SoC设计人员面临着将现代DRAM接口纳入其设计的艰巨任务。SDRAM的简要历史在过去的15年中,商品DRAM的发展使接口峰值带宽增加了2000%以上。尽管没有人能够改变物理学的基本原理并对基本随机行访问的延迟进行类似的改进,但引...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: SDRAM,DRAM,,DDR2 SDRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-14 15:56:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: