结果:找到"SRAM,MCU,铁电存储器",相关内容1000条
- FRAM的应用场景
- FRAM由于其寿命长、读写速度快等优势,因此主要应用于RFID、便携式的医疗设备、可穿戴设备、IOT设备以及车载设备等。1.汽车:汽车行业对FRAM的需求正在快速增长。随着车用微控制器和传感器的广泛使用,汽车电子系统对数据存储的需求快速上升。智能安全气囊和先进的记忆系统已在高端汽车中应用,随着时间推移会慢慢进入大众市场。FRAM现在已应用于智能气囊、自动驾驶辅助系统(ADAS)、导航和信息娱乐系统、发动机控制单元(ECU)、事件数据记录器(EDR)、动力总成系统和电池管理系统(BMS)。2.计量:FRAM是电力计量系统中使用的主要存储器,由于具有高耐用性、快速写入和低能耗等优点,FRAM在此...
- 所属专栏: 技术交流 标签: FRAM,铁电存储器芯片 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2021-05-12 16:30:00
- 提升SRAM性能的传统方法
- 随着诸如医疗电子和无线传感节点等应用的兴起,低功耗芯片受到了越来越广泛的关注.这类芯片对性能和功耗要求苛刻.静态随机存储器(SRAM)作为芯片的重要组成部分,大程度上影响着芯片的面积和功耗,因此其功耗的优化成了芯片功耗优化的关键所在.本篇文章由专注于销售代理SRAM、MRAM、PSRAM等存储芯片供应商宇芯电子介绍如何利用传统方法提升SRAM性能。SRAM单元的数据保持功能是通过背靠背的反相器实现的,因此为了使单元能最稳定地保持数据,每个反相器都要工作在最优的噪声容限下.使单个反相器获得最优噪声容限的传统做法是,先把NMOS和PMOS的沟道长度固定为最小沟道长度,再调整NMOS和PMOS的宽...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,存储器,SRAM存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-25 16:48:00
- 集成铁电存储器MCU为物联网应用提供出色性能
- 集成铁电存储器的MCU,由于在MCU上集成了铁电存储器,该产品数据写入速度比基于闪存和EEPROM的MCU快100倍,功耗降低250倍。它还可在所有的电源模式中提供数据保存功能、支持超过100万亿次的写入次数、并为开发人员提供了一个全新的灵活度(允许其通过软件变更来完成数据内存与程序内存的分区)。铁电存储器相比SRAM、FLASH和EEPROM优点多多:非易失性,写入速度快,无限次写入,最关键是用一个铁电存储器可取代原MCU需配置的2~3个不同的存储器,统一的存储器架构使用户在成本和灵活性上获益。这种集成铁电存储器的MCU是TI特别为物联网,特别是传感器网应用而研发。传感器网部署多在室外或野...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,MCU,铁电存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-11 16:48:00
- 实例说明写入FRAM的零时钟周期延迟的影响
- 写入FRAM的零时钟周期延迟一个典型的EEPROM需要5毫秒的写周期时间,以将其页面数据转移到非易失性EEPROM内。当需要写入几千字节的数据时,会导致写入时间较长。相比之下的FRAM不会使这种写操作变慢;所有写操作按总线速率进行,并非基于存储器延迟。下面两个实例和图1说明写延迟的影响。实例1:需要2毫秒将256字节的页面数据通过1MHz1C总线从控制器传输到EEPROM页面内。然后需要5毫秒将数据写入到EEPROM内。具有密度为1Mbit和页面大小为256个字节的1MHzCEEPROM需要28毫秒来备份1Kb数据(4x2ms+4x5ms)。然而使用FRAM时,只要8毫秒(4x2ms)便可以...
- 所属专栏: 技术交流 标签: FRAM,铁电存储器,EEPROM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-28 14:56:00
- 针对汽车市场的FRAM
- 这些年来,汽车产品对电子产品的依赖性日益增强。从前的机械系统转移到电子控制单元(ECU)。针对汽车产品安全和用户娱乐目的的新系统所面对的问题是高度复杂性和大量资源的要求。汽车电子子系统概述汽车电子子系统被划分为即独立又互相连接的子系统。每个子系统负责处理一项特定的任务,其范围和复杂程度可能不同,但是都从一个简单的射频控制接口到一个复杂的避免冲突的系统。然而这些子系统共享了一些基本的结构,例如微控制器单元(MCU)、CAN、OBD2和以太网形式的系统总线接口、输入传感器和输出控制逻辑。此外多个子系统需要及时和持续地存储数据,因此需要提高性能和耐久性设计,在这种情况下的CypressFRAM既为...
- 所属专栏: 技术交流 标签: FRAM,铁电存储器,Cypress 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-24 16:15:00
- SRAM的基础模块存有三种情况
- SRAM是随机存取存储器的一种。“静态”是指这种存储器只要保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持。SRAM不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据。SRAM功耗取决于它的访问频率。如果用高频率访问SRAM,其功耗比DRAM大得多。有的SRAM在全带宽时功耗达到几个瓦特量级。另一方面,SRAM如果用于温和的时钟频率的微处理器,其功耗将非常小,在空闲状态时功耗可以忽略不计—几个微瓦特级别。本篇内容要介绍的是关于SRAM的基础模块存有三种情况:standby(空余),read(读)和write(写)。第一种情况:standby假如WL沒有选为上拉电阻,那么M5和M62个做为操纵用的晶体三极管处在短路...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM存储器,芯片,存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-02 13:39:00
- 从三个层面认识SRAM存储器
- 大家都了解,CPU是负责计算和处理的,而存储器则是负责互换数据信息的。有些人是那么形容的,说CPU便是技术工程师自己,运行内存就好像操作台,必须妥善处理的物品必须先取得工作中台子上才便捷解决。那么硬盘是什么呢?电脑硬盘如同木柜,储放电子元器件仪器设备用的库房,存物品。下面专注于代理销售SRAM、MRAM、Flash等存储芯片供应商宇芯电子从三个层次介绍SRAM。存储器有两个基础的组成模块,充足了解SRAM和DRAM这两个定义及其电路原理,针对学习工具CPU架构及其DDR十分有效。DRAM便是动态随机存储器,SRAM是静态数据随机存储器。这一动一静的实质是什么呢?先说静态数据随机存储器,它是运...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM存储器,芯片,存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-01 15:59:00
- SRAM存储器芯片地址引脚线短路检测方法
- SRAM是控制器电路中重要的元器件,控制器硬件出厂时,要对所有元器件进行检测。对SRAM某个地址读写,可以判断SRAM芯片是否损坏,以及数据线是否虚焊。为解决现有技术中不能对SRAM芯片地址引脚线短路故障进行快速精确检测定位的问题;提供一种SRAM芯片地址引脚线短路检测方法,包括以下步骤:一、根据芯片地址引脚的排列特性,列出地址引脚间可能短路的待检引脚组;二、获得sram芯片的起始地址,并确定所有与待检引脚组相对应的相关地址;三、依次向所有相关地址中写入与起始地址中数据不同的校验数据,比较校验数据写入前后起始地址中的数据,若起始地址中的数据发生变化则与该对应相关地址的待检引脚组中引脚间具有短...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM存储器芯片,SRAM存储器,SRAM,SRAM检测 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-16 14:03:00
- SRAM数据存储原理
- 静态RAM的基本构造块是SRAM存储单元。通过升高字线的电平触发存储单元,再通过位线对所触发的存储单元进行读出或写入。在静态CMOS存储器中,存储单元阵列将会占去整个存储器芯片面积的一半以上,在一些大容量的SRAM中,这个比例还要更大一些。因而减小存储单元的面积变得尤为重要。一方面我们希望单元面积越小越好;而另一方面随着存储单元面积的减小,单元的稳定性又会逐渐变差。那么所谓的存储器它是靠什么原理来存储数据的呢?宇芯电子来解答。图1(a)存储单元偏置在转折电压图1(b)存储单元工作在稳态我们可以在同一坐标系中做出两个反相器的电压传输特性曲线,如图1所示。两条曲线共有三个交点:A、B与C,其中A...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM数据存储,SRAM存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-05 15:24:00
- FRAM铁电存储器在汽车应用方面的优势
- 相比于其他市场,汽车市场更为关注技术成熟度。目前FRAM在汽车行业的销售数量已超过8亿台,技术已相当成熟,汽车行业的客户完全可以对此放心无忧为什么要在汽车中使用“FRAM”?与EEPROM和FLASH非易失性内存相比,FRAM在EDR应用上有三大关键优势。对于那些有精确时间要求的应用来说,FRAM会立即具备非易失性。这些应用在系统发生故障时,最重要的数据,如数据记录器通常会面临风险。FRAM擦写周期为10E+14,而EEROM为10E+6,FLASH为10E+5,。因此FRAM是数据记录器的理想选择,其数据可持续写入。FRAM的读写操作功耗低,对于具有独立有限电源如电池或电容的应用来说,尤其...
- 所属专栏: 技术交流 标签: FRAM,铁电存储器,FRAM铁电存储器,汽车应用FRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-05-22 16:04:00
返回