结果:找到"SRAM,SRAM存储器,芯片,存储器",相关内容1000条
- SRAM的基本原理
- SRAM不存在刷新的问题。一个SRAM基本存储单元融个晶体管和两个电阻器构成,它并不利用电容器来存储数据,而是通过切换晶体管的状态来实现的,如同CPU中的晶体管通过切换不同的状态也能够分别代表0和这两个状态正是因为这种结构,所以SRAM的读取过程并不会造成SRAM内存储的的信息的丢失,当然也就不存在什么刷新的问题了。SRAM芯片的引脚定义早期的SRAM芯片采用了20线双列直插(DIP)封装技术,它们之所以具有这么多的针脚,是因为它们必须:·每个地址信号都需要一根信号线·一根数据输入线和一根数据输出线·部分控制线(WriteEnable,Chipselect)·地线和电源线下面的是一个16Kx...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SARM芯片,存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-16 14:41:00
- 提升SRAM性能的传统方法
- 随着诸如医疗电子和无线传感节点等应用的兴起,低功耗芯片受到了越来越广泛的关注.这类芯片对性能和功耗要求苛刻.静态随机存储器(SRAM)作为芯片的重要组成部分,大程度上影响着芯片的面积和功耗,因此其功耗的优化成了芯片功耗优化的关键所在.本篇文章由专注于销售代理SRAM、MRAM、PSRAM等存储芯片供应商宇芯电子介绍如何利用传统方法提升SRAM性能。SRAM单元的数据保持功能是通过背靠背的反相器实现的,因此为了使单元能最稳定地保持数据,每个反相器都要工作在最优的噪声容限下.使单个反相器获得最优噪声容限的传统做法是,先把NMOS和PMOS的沟道长度固定为最小沟道长度,再调整NMOS和PMOS的宽...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,存储器,SRAM存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-25 16:48:00
- MRAM高速缓存的组成
- 磁阻式随机存储器(MRAM)是一种新型存储器,其优点有读取速度快和集成度高及非挥发性等。目前许多研究主要是致力于将MRAM存储器运用于计算机存储系统中。MRAM因具有许多优点,有取代SRAM和DRAM的潜能。用MTJ存储单元构建的MRAM存储器可以用作高速缓存。高速缓存可以用与SRAM几乎相同的方式来组建。MRAM与SRAM具有相似的电路结构(见图1)。它们都由字线来选择目标操作单元,由位线来传输数据。SRAM两种不同的位线连接到每一个单元,而MRAM只有一条位线,可以简单的把位线与源线的结合看做替代。因为基于sram芯片的读出放大器不能直接用于MRAM存储器,故MRAM需要一个参考信号,通...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MRAM,SRAM,存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-06 14:32:00
- SRAM的基础模块存有三种情况
- SRAM是随机存取存储器的一种。“静态”是指这种存储器只要保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持。SRAM不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据。SRAM功耗取决于它的访问频率。如果用高频率访问SRAM,其功耗比DRAM大得多。有的SRAM在全带宽时功耗达到几个瓦特量级。另一方面,SRAM如果用于温和的时钟频率的微处理器,其功耗将非常小,在空闲状态时功耗可以忽略不计—几个微瓦特级别。本篇内容要介绍的是关于SRAM的基础模块存有三种情况:standby(空余),read(读)和write(写)。第一种情况:standby假如WL沒有选为上拉电阻,那么M5和M62个做为操纵用的晶体三极管处在短路...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM存储器,芯片,存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-02 13:39:00
- 从三个层面认识SRAM存储器
- 大家都了解,CPU是负责计算和处理的,而存储器则是负责互换数据信息的。有些人是那么形容的,说CPU便是技术工程师自己,运行内存就好像操作台,必须妥善处理的物品必须先取得工作中台子上才便捷解决。那么硬盘是什么呢?电脑硬盘如同木柜,储放电子元器件仪器设备用的库房,存物品。下面专注于代理销售SRAM、MRAM、Flash等存储芯片供应商宇芯电子从三个层次介绍SRAM。存储器有两个基础的组成模块,充足了解SRAM和DRAM这两个定义及其电路原理,针对学习工具CPU架构及其DDR十分有效。DRAM便是动态随机存储器,SRAM是静态数据随机存储器。这一动一静的实质是什么呢?先说静态数据随机存储器,它是运...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM存储器,芯片,存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-01 15:59:00
- SRAM是什么存储器
- 静态数据随机存储器存储器(SRAM)是随机存储器存储器的一种。说白了的“静态数据”,就是指这类存储器要是维持接电源,里边存储的数据信息就可以恒常维持。相对性下,动态性随机存储器存储器(DRAM)里边所存储的数据信息就必须周期性地升级。殊不知,当能源供应终止时,SRAM存储的数据信息依然会消退,这与在关闭电源后还能存储材料的ROM或闪存芯片是不一样的。SRAM不用更新电源电路即能储存它內部储存的数据信息。而DRAM每过一段时间,要更新电池充电一次,不然內部的数据信息即会消退,因而SRAM具备较高的特性,可是SRAM也是有它的缺陷,即它的处理速度较低,功能损耗较DRAM大,同样容积的DRAM运行...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM存储器,静态随机存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-10 16:46:00
- DDR存储器系统是消费电子的核心
- 在当今的消费电子市场中,设计师面对6个月的设计窗口以在12个月的时间内实现生产并不少见。这些消费者细分市场中的设计师面临的问题之一是,营销人员根本不知道哪些功能将成为赢家。至于消费者领域,急剧变化的功能集比性能要有价值得多,而性能只是功能集中的功能之一。未获得正确功能集的惩罚是无法找到客户的产品。结果是,大约五分之一的设计产品实际上将在消费者领域推向市场,在这些引入的产品中,只有十分之一的产品销量超过一百万件。渴望数据的消费产品当今的片上系统(SoC)设计成功的最重要因素之一就是能够有效访问片外双倍数据速率(DDR)动态随机存取存储器(DRAM)存储器。在消费级SoC中尤其如此,在这些消费级...
- 所属专栏: 技术交流 标签: DDR存储器,存储器,SRAM,PSRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-29 13:51:00
- 静态随机存储器SRAM面临两大问题挑战
- SRAM是可在任何CMOS工艺中“免费获得”的存储器。自CMOS诞生以来,SRAM一直是任何新CMOS工艺的开发和生产制造的技术驱动力。利用最新的所谓的“深度学习领域专用域结构”(DSA),每个芯片上的SRAM数量已达到数百兆位。这导致了两个具体挑战。接下来由专注于代理销售SRAM、SDRAM、MRAM、Flash等存储芯片的宇芯电子介绍关于SRAM两大问题挑战。第一个挑战是使用FinFET晶体管的最新CMOS技术使单元尺寸的效率越来越低。在图1中可以看到这一点,其中SRAM单元大小是CMOS技术节点的函数。图1:过去30年中6晶体管SRAM单元尺寸的缩小趋势。一旦FinFET晶体管成为CM...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,静态随机存储器,SRAM存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-28 16:22:00
- SRAM存储器芯片地址引脚线短路检测方法
- SRAM是控制器电路中重要的元器件,控制器硬件出厂时,要对所有元器件进行检测。对SRAM某个地址读写,可以判断SRAM芯片是否损坏,以及数据线是否虚焊。为解决现有技术中不能对SRAM芯片地址引脚线短路故障进行快速精确检测定位的问题;提供一种SRAM芯片地址引脚线短路检测方法,包括以下步骤:一、根据芯片地址引脚的排列特性,列出地址引脚间可能短路的待检引脚组;二、获得sram芯片的起始地址,并确定所有与待检引脚组相对应的相关地址;三、依次向所有相关地址中写入与起始地址中数据不同的校验数据,比较校验数据写入前后起始地址中的数据,若起始地址中的数据发生变化则与该对应相关地址的待检引脚组中引脚间具有短...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM存储器芯片,SRAM存储器,SRAM,SRAM检测 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-16 14:03:00
- SRAM数据存储原理
- 静态RAM的基本构造块是SRAM存储单元。通过升高字线的电平触发存储单元,再通过位线对所触发的存储单元进行读出或写入。在静态CMOS存储器中,存储单元阵列将会占去整个存储器芯片面积的一半以上,在一些大容量的SRAM中,这个比例还要更大一些。因而减小存储单元的面积变得尤为重要。一方面我们希望单元面积越小越好;而另一方面随着存储单元面积的减小,单元的稳定性又会逐渐变差。那么所谓的存储器它是靠什么原理来存储数据的呢?宇芯电子来解答。图1(a)存储单元偏置在转折电压图1(b)存储单元工作在稳态我们可以在同一坐标系中做出两个反相器的电压传输特性曲线,如图1所示。两条曲线共有三个交点:A、B与C,其中A...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM数据存储,SRAM存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-05 15:24:00
返回