结果:找到"SRAM存储器,SRAM,SRAM单元",相关内容1000条
  • 带有ECC的异步SRAM存储器适用于各种应用
  • 赛普拉斯凭借可服务于各种高可靠性工业,通信,数据处理,医疗,消费和军事应用的性能,快速SRAM器件可提供片上ECC。这些器件具有与老一代异步SRAM兼容的外形匹配功能。这使您无需投资PCB重新设计即可提高系统可靠性。高可靠性:软错误率<0.1FIT/MbitERR引脚指示单位错误密度选项:4Mbit,8Mbit,16Mbit快速访问时间:10ns(FAST)超低待机电流:8.7μA(4MbitMoBL®)总线宽度配置:x8,x16和x32宽工作电压范围:1.8-5.0V工业和汽车温度等级带有ECC的异步SRAM适用于各种要求最高可靠性和性能标准的工业,医疗,商业,汽车和军事应用。快速S...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 异步SRAM,SRAM,快速SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2021-01-14 14:22:00
  • 提升SRAM性能的传统方法
  • 随着诸如医疗电子和无线传感节点等应用的兴起,低功耗芯片受到了越来越广泛的关注.这类芯片对性能和功耗要求苛刻.静态随机存储器(SRAM)作为芯片的重要组成部分,大程度上影响着芯片的面积和功耗,因此其功耗的优化成了芯片功耗优化的关键所在.本篇文章由专注于销售代理SRAM、MRAM、PSRAM等存储芯片供应商宇芯电子介绍如何利用传统方法提升SRAM性能。SRAM单元的数据保持功能是通过背靠背的反相器实现的,因此为了使单元能最稳定地保持数据,每个反相器都要工作在最优的噪声容限下.使单个反相器获得最优噪声容限的传统做法是,先把NMOS和PMOS的沟道长度固定为最小沟道长度,再调整NMOS和PMOS的宽...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-25 16:48:00
  • SRAM的基础模块存有三种情况
  • SRAM是随机存取存储器的一种。“静态”是指这种存储器只要保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持。SRAM不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据。SRAM功耗取决于它的访问频率。如果用高频率访问SRAM,其功耗比DRAM大得多。有的SRAM在全带宽时功耗达到几个瓦特量级。另一方面,SRAM如果用于温和的时钟频率的微处理器,其功耗将非常小,在空闲状态时功耗可以忽略不计—几个微瓦特级别。本篇内容要介绍的是关于SRAM的基础模块存有三种情况:standby(空余),read(读)和write(写)。第一种情况:standby假如WL沒有选为上拉电阻,那么M5和M62个做为操纵用的晶体三极管处在短路...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM,芯片, 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-02 13:39:00
  • 从三个层面认识SRAM存储器
  • 大家都了解,CPU是负责计算和处理的,而存储器则是负责互换数据信息的。有些人是那么形容的,说CPU便是技术工程师自己,运行内存就好像操作台,必须妥善处理的物品必须先取得工作中台子上才便捷解决。那么硬盘是什么呢?电脑硬盘如同木柜,储放电子元器件仪器设备用的库房,存物品。下面专注于代理销售SRAM、MRAM、Flash等存储芯片供应商宇芯电子从三个层次介绍SRAM。存储器有两个基础的组成模块,充足了解SRAM和DRAM这两个定义及其电路原理,针对学习工具CPU架构及其DDR十分有效。DRAM便是动态随机存储器,SRAM是静态数据随机存储器。这一动一静的实质是什么呢?先说静态数据随机存储器,它是运...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM,芯片, 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-01 15:59:00
  • SRAM存储器芯片地址引脚线短路检测方法
  • SRAM是控制器电路中重要的元器件,控制器硬件出厂时,要对所有元器件进行检测。对SRAM某个地址读写,可以判断SRAM芯片是否损坏,以及数据线是否虚焊。为解决现有技术中不能对SRAM芯片地址引脚线短路故障进行快速精确检测定位的问题;提供一种SRAM芯片地址引脚线短路检测方法,包括以下步骤:一、根据芯片地址引脚的排列特性,列出地址引脚间可能短路的待检引脚组;二、获得sram芯片的起始地址,并确定所有与待检引脚组相对应的相关地址;三、依次向所有相关地址中写入与起始地址中数据不同的校验数据,比较校验数据写入前后起始地址中的数据,若起始地址中的数据发生变化则与该对应相关地址的待检引脚组中引脚间具有短...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM芯片,SRAM,SRAM,SRAM检测 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-16 14:03:00
  • SRAM数据存储原理
  • 静态RAM的基本构造块是SRAM存储单元。通过升高字线的电平触发存储单元,再通过位线对所触发的存储单元进行读出或写入。在静态CMOS存储器中,存储单元阵列将会占去整个存储器芯片面积的一半以上,在一些大容量的SRAM中,这个比例还要更大一些。因而减小存储单元的面积变得尤为重要。一方面我们希望单元面积越小越好;而另一方面随着存储单元面积的减小,单元的稳定性又会逐渐变差。那么所谓的存储器它是靠什么原理来存储数据的呢?宇芯电子来解答。图1(a)存储单元偏置在转折电压图1(b)存储单元工作在稳态我们可以在同一坐标系中做出两个反相器的电压传输特性曲线,如图1所示。两条曲线共有三个交点:A、B与C,其中A...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM数据,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-05 15:24:00
  • SRAM市场与技术
  • 相比于其他市场,汽车市场更为关注技术成熟度。目前FRAM在汽车行业的销售数量已超过8亿台,技术已相当成熟,汽车行业的客户完全可以对此放心无忧为什么要在汽车中使用“FRAM”?与EEPROM和FLASH非易失性内存相比,FRAM在EDR应用上有三大关键优势。对于那些有精确时间要求的应用来说,FRAM会立即具备非易失性。这些应用在系统发生故障时,最重要的数据,如数据记录器通常会面临风险。FRAM擦写周期为10E+14,而EEROM为10E+6,FLASH为10E+5,。因此FRAM是数据记录器的理想选择,其数据可持续写入。FRAM的读写操作功耗低,对于具有独立有限电源如电池或电容的应用来说,尤其...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM市场,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-05-25 16:20:00
  • SRAM灵敏放大器的类型及设计思想
  • 本篇文章内容宇芯电子主要介绍关于SRAM芯片中灵敏放大器的类型以及设计。如图1所示为几种基本灵敏放大器的结构。差分放大器因其具有抗干扰能力强、电压摆幅大、偏置电路简单和线性度高的优点,多用在CMOS存储器读出放大单元的设计中,如SRAM、DRAM等。交叉耦合型灵敏放大器具有速度快的特点。如图(b)所示,交叉耦合放大电路中,由PMOS管组成的交叉耦合对是由差分结构中的电流镜替代而成的,相对于差分电路而言,正反馈的结构能加快读取速度,然而由于其中的正反馈,使得它容易由于器件尺寸的不匹配而被锁存在一个错误的状态。锁存型灵敏放大器表现在当CMOS反相器处在它的过渡区时将表现出很高的增益。此时NMOS...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM,SRAM灵敏放大 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-05-12 16:08:00
  • 关于如何提高SRAM存储器的新方法
  • SRAM是当今处理器上最普遍的内存。当芯片制造商宣布他们已经成功地将更多的电路封装到芯片上时,通常是较小的晶体管引起了人们的注意。但是连接晶体管形成电路的互连也必须收缩。IMEC的研究人员提出了一个方案,可以使SRAM保持良好的性能,并最终能够将更多的晶体管封装到集成电路中。而且还能降低导线电阻和延迟,提高SRAM的执行速度。SRAM由6个晶体管组成,控制读写的两条连线被称为位线和字线,是两条较长的连线。长而窄的连线电阻更大,延时更长。字线和位线的电阻对SRAM运行速度的提高和工作电压的降低构成了限制。按照传统方法来实现集成电路需要先在在硅衬底上构建晶体管,然后再在硅衬底上添加互连层,将晶体...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-05-11 15:49:00
  • 存储单元结构分类
  • 静态RAM的基本构造块是SRAM存储单元。通过升高字线的电平触发存储单元,再通过位线对所触发的存储单元进行读出或写入。在静态CMOS存储器中,存储单元阵列将会占去整个存储器芯片面积的一半以上,在一些大容量的SRAM中,这个比例还要更大一些。因而减小存储单元的面积变得尤为重要。在存储器中有大量的存储元,把它们按相同的位划分为组,组内所有的存储元同时进行读出或写入操作,这样的一组存储元称为一个存储单元。一个存储单元通常可以存放一个字节;存储单元是CPU访问存储器的基本单位.从结构上分,CMOSSRAM存储单元有电阻-晶体管结构(4T-2R存储单元)和静态六管全互补结构(6T存储单元)。图14T-...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 静态RAM,SRAM,CMOS SRAM, 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-04-30 16:59:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: