结果:找到"STM32CubeMX",相关内容2条
- STM32CubeMX中点击“Help”选项后选择“Manageembeddedsoftwarep...
- STM32CubeMX中点击“Help”选项后选择“Manageembeddedsoftwarepackages”无反应。另外点击登录账号也没反应,我的是win7系统。安装了jre还是不行。
- 所属专栏: 技术交流 标签: STM32CubeMX 点击没响应。 发帖人:yk2006 发帖时间:2024-04-24 11:24:00
- STM32CubeMX使用
- STM32CubeMx软件是ST公司为STM32系列单片机快速建立工程,并快速初始化使用到的外设、GPIO等,大大缩短了我们的开发时间。同时,软件不仅能配置STM32外设,还能进行第三方软件系统的配置,例如FreeRtos、FAT32、LWIP等等,而且还有一个功能,就是可以用它进行功耗预估,还有,这款软件可以输出PDF、TXT文档,显示你工程里面的GPIO等外设的配置信息,供你进行原理图设计等。总之,这款软件的推出,方便了开发工程师,也使得STM32又圈了一大波粉。言归正传,下面我们开始对这款软件进行全方位的介绍:1、双击打开软件界面如下:①③都是快捷新建工程的按钮②④是快速打开工程点击F...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: STM32CubeMX 发帖人:Argon 发帖时间:2018-12-11 12:32:00
返回