结果:找到"STM32的开发",相关内容938条
- 承接软硬件嵌入式开发
- 承接各种软硬件嵌入式方案,可根据客户需求做定制化设计,在某集团大公司设计过X86电脑主板、显卡等各种高速多层板。曾开发过ARM、STM32、51单片机、开关电源、PD氮化镓、车载等多种产品,多年老工程师经验,有意可联系VX:A279263496,谢谢!
- 所属专栏: 项目外包 标签: 软件 硬件开发、ARM嵌入式、STM32 发帖人:软硬件方案设计 发帖时间:2023-09-12 16:03:00
- stm32c8t6超声波模块us015,sr04
- stm32c8t6最小系统板--3.3v供电超声波模块sr04---5v供电4个激光模块---5v供电1个发现问题!!!!!stm32异常发热,原理图检查没有短路等情况,是什么原因呢???拔出超声波等模块就不会发烫,真的就是模块发生倒灌嘛??有什么简单解决方法嘛?
- 所属专栏: 竞赛助力 标签: stm32异常发烫 发帖人:orange666 发帖时间:2021-10-03 11:24:00
- 开源一块STM32F103RE的小开发板~可做物联网,游戏机等
- STM32F103RETX开发板(原文链接点我,点击全文看更加完整介绍)其设计其实是比TOLIN核心板要早些时候的~,当时想用这块板子做的是一个复古游戏机,有联网功能。但是后来其在我调试一些简单的模块中起到很大的作用,所以就一直用它先完成一些驱动文件编写,比较方便。首先其设计还是遵循了极大化兼容接口的设计思想,满足一些模块的板对板直插,减少杜邦线使用。再者就是结构上的调整,板子的大小与添加IO丝印。说一下板载资源吧USB2.0接口可实现USBCDC功能,U盘拖拽固件升级,数据存储等功能。三色LED一颗5050的三色led代替传统的led,使板子布局更加美观,用于做指示灯。STLINKUART...
- 所属专栏: 开源设计 标签: STM32 开发板 发帖人:Tkwer 发帖时间:2020-04-30 10:27:00
- 开源一块STM32F401核心板带物联功能
- TOLIN,是一块STM32核心板至于为什么叫Tolin,最可靠的解释就是顺口吧。这是2019年下半年,花些时间将一些零零碎碎的元件拼合成的一块核心板。使用效果其实出乎我的意料,所以打算写一系列的文章来介绍这块板子。首先其要达到的目标是简便,减少使用杜邦线,同时能插入面板板里,还能与NodeMCU板对板对接,这里使得这块板子也具备了物联的功能,可探索空间进一步扩大。与其他核心板相比它具有什么不同的地方呢?最明显不同的地方就是多了个0.88寸的OLED屏幕,其次两边的io布局其实是在满足与NodeMCU板对板对接的前提下,尽可能满足了市面上一些模块引脚顺序,即模块直接插到核心板上就能完成对接,...
- 所属专栏: 开源设计 标签: STM32 核心板 开发板 发帖人:Tkwer 发帖时间:2020-04-30 10:19:00
- STM32开源制作计步、脂肪测量器,原理图+驱动程序共享
- 当今的手环和手表都已经被做烂了,但是还没有一款能测量脂肪的。大家可以参考一下,脂肪测量的精度跟医院上万的设备没有比较过,还是与欧姆龙等专门的脂肪测量设备比较过,测量的误差在5%以内。硬件:CPUSTM32L151三轴LIS3DHTR锂电池140mAh液晶1.3寸OLEDFlashS25FL032触摸芯片TTP224锂电池充电LTC4054电源TPS78230(三片)蓝牙模块HM-06或者HM-11脂肪测试通道切换LW066A脂肪测量的运放AD8534ARU250mA输出、低成本、四通道、单电源运算放大器AD8534ARU介绍:AD8534是单通道、双通道和四通道轨到轨输入与输出、单电源放大器...
- 所属专栏: 技术交流 标签: STM32的开发 发帖人:小马玩转单片机 发帖时间:2018-10-24 21:20:00
- PCB设计PCBlayout原理图设计抄板程序编写一条龙定制解决方案服务
- 一、团队简介我们研发团队拥有8年项目承接设计经验,擅长设计单、多层板设计,有丰富PCB设计及实践经验,熟练掌握MEC、EMI、ESD、防雷等防护设计,熟悉电路板生产加工工艺。熟悉C51单片机、STM8、STM32、Atmel、三星、飞思卡单片机、飞思卡283/287、IMX6等开发设计,提供从产品需求到定型生产一条龙解决设计方案服务,大大为企业减少人工成本,缩短产品研发周期。二、成功案例:1、实力不是吹出来的,下面用图片说话,不COPY网络图片以假乱真2、部分程序展示3、部分实物展示三、交易流程1、客户提出设计需求,了解沟通详细设计方案,我们将根据设计难易程度评估研发工作量进行合理的报价。2...
- 所属专栏: Layout布线 标签: 单片机 STC51 STM32 STM8 飞思卡 ARM等开发 发帖人:单片机爱好者 发帖时间:2018-10-24 21:12:00
- TSM12模块
- 有需要的电18123798909,QQ1060977079丁生
- 所属专栏: 技术交流 标签: TSM12MC开发 发帖人:ADS触摸IC 发帖时间:2018-05-09 09:53:00
- 【资料】如何在一个月内学会嵌入式开发STM32?(内含23个PPT)
- STM32单片机已经火遍大江南北,想要学习的小伙伴也越来越多,网上很多教程资料都是要收费了。今天小编搜集了一份实用教程,分享给入门级新手,希望对大家有帮助。一个月学会嵌入式开发STM32(共23个PPT).rar资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 嵌入式开发 STM32 资料下载 发帖人:立创小编 发帖时间:2017-12-27 11:11:00
- 招ios和安卓APP马甲封装上架技术人员
- 具体要求:1、APP成品要求项目框架完整,可上架发布至ios+Android,百度助手,华为,小米及360助手及其他应用市场(需全部提交,其中之一有发布通过即可)2、壳子类型范围广泛:可以是各种常见论坛彩票/娱乐/游戏/资讯/攻略等APP类型(APP名称需按我们提供的名称,内容尽量要相关,类型不限)3、需要开发一个URL接口及简易后台作为所有app通用管理后台,后台开发费用可以另算(细节详聊)4、引导图:放在你app里面的图片,用户下载app后第一次打开的时候展示,一张即可。5、介绍图:介绍图就是用户搜索app的时候展示的图片,根据你自己做的app截图,四张,然后套上漂亮的模板就行了。6、我...
- 所属专栏: 项目外包 标签: ios开发 android开发 发帖人:ios888 发帖时间:2017-11-22 15:21:00
- 番茄STM32F3开发板
- 之前用了原子的F103开发板,很好用!现在用F30X的芯片做开发,找不到合适的开发板,就自己做了一个。现在想找小伙伴一起众筹做一款开发板。目前做了第一版,基本功能如下:板载MicroUSB接口,供电+上位机通信;板载5V、3.3V电源输出;板载2个通用输入按键;板载RTC时钟电路;支持SWD调试接口;板载1个LED电源指示和1个受GPIO控制的LED;支持0.96'OLED显示接口;支持高精度模拟基准,合适高精度数据采集;更具人性化的可扩展接口,创新性的扩展接口,避免使用杜邦线扩展功能。具体细节请参考众筹说明:http://z.elecfans.com/147.html
- 所属专栏: 开发板、模块及工具 标签: 开发板 STM32F3 STM32 发帖人:MichaelFan 发帖时间:2017-11-13 10:28:00
返回