结果:找到"TVS,二极管,MDD",相关内容626条
- 开关二极管与TVS二极管的不同点有哪些?
- 二极管作为电子电路中重要的半导体器件,种类繁多,每种二极管都有其特定的功能和应用。开关二极管和TVS二极管是其中两种常见的类型。工作原理开关二极管开关二极管是一种专门用于高速开关操作的二极管。其主要特点是具有极短的正向恢复时间和反向恢复时间,能够在极短的时间内从导通状态转换到截止状态,或从截止状态转换到导通状态。开关二极管通常采用PIN结构,其中I层(本征区)非常薄,以减少载流子的存储和加快恢复速度。TVS二极管TVS二极管是一种专门用于保护电路免受瞬态电压(如浪涌电压、静电放电等)冲击的二极管。当电路中的电压突然超过TVS二极管的击穿电压时,TVS二极管会迅速进入低阻态,将过电压钳位在安全...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: 开关二极管 TVS二极管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-06-25 09:41:00
- TVS二极管如何识别判断?
- TVS二极管是一种常用的过压保护元件,其主要功能是在电路遭受瞬态高压冲击时迅速响应,吸收高能量的冲击波,从而保护电路中的敏感元件不被损坏。正确识别和判断TVS二极管的性能及状态对于保障电子设备的稳定运行至关重要。1.外观识别TVS二极管在外观上与普通二极管相似,但通常标有特定的型号和标志,这些可以在元件的封装上直接找到。常见的封装形式包括DO-41,DO-15,SMC等。用户在识别时需要注意以下几点:型号识别:型号通常包括TVS的电压等级、功率等级等信息,例如“1.5KE400A”表示该TVS二极管的耐压为400V,功率为1500W。品牌标志:知名品牌如Vishay,Littelfuse,S...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: TVS二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-04-18 10:00:00
- 肖特基二极管能替换TVS二极管吗
- 肖特基二极管主要特点是具有较低的正向压降和快速的开关速度。这种二极管利用金属与半导体之间的肖特基势垒来实现整流功能,正向导通压降通常在0.15至0.45伏特之间。肖特基二极管能够在高频条件下工作,几乎没有反向恢复时间,使其非常适合于高效率的电源转换应用。然而,肖特基二极管的反向漏电流相对较大,特别是在高温环境下,而且它们的反向耐压通常不如PN结二极管高。TVS二极管TVS二极管(瞬态电压抑制器)是设计用来保护电路免受瞬态电压尖峰的影响,比如雷击、电源切换等造成的尖峰。这种二极管能够在极短的时间内吸收高能量,从而限制过电压对电路的破坏。TVS二极管有着非常高的反向耐压能力,可以快速从非导电状态...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: 肖特基二极管,TVS二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-04-12 09:34:00
- TVS二极管的优点有哪些?
- TVS二极管是一种用于保护敏感电路免受电压尖峰和瞬态电压冲击的半导体设备。随着电子设备向高速、小型化、高集成度发展,对其电路的保护要求也越来越高。TVS二极管以其独特的优势,在众多保护元件中脱颖而出,广泛应用于消费电子、汽车电子、通信设备、工业控制等领域。1.快速响应时间TVS二极管的响应时间极快,通常在皮秒级别。当电路遭遇瞬态过电压时,TVS二极管能迅速启动,将过电压限制在安全范围内,有效防止电压尖峰损害敏感元件。这一特性对于现代高速电子设备尤为重要,可以保证设备在面对突发电压冲击时的稳定运行。2.高浪涌能力TVS二极管设计用于吸收高能量的电压浪涌,其浪涌吸收能力远超过传统的二极管。这使得...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: TVS二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-03-14 09:35:00
- TVS二极管与稳压二极管的不同点有哪些?
- TVS二极管和稳压二极管是两种常用的保护器件,它们在不同的应用场景下提供必要的电压保护。尽管它们的最终目的相似——即保护电路不受意外电压损害,但它们在工作原理、性能特点以及应用场景上存在明显差异。工作原理与性能特点TVS二极管(瞬态电压抑制二极管)的主要功能是在电路中提供过电压保护,快速响应电压尖峰,从而保护后续的电子组件不受损害。当电路中的电压超过TVS二极管的预定击穿电压时,TVS二极管迅速导通,将过多的电流引导至地线,从而限制通过敏感元件的电压。TVS二极管的响应时间极短,通常在皮秒至纳秒级别,非常适合抵御瞬态电压尖峰,如雷电冲击、ESD(静电放电)等。稳压二极管(又称齐纳二极管)的主...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: TVS二极管,稳压二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-02-29 09:30:00
- TVS二极管和ESD静电二极管的区别有哪些?
- TVS二极管和ESD静电二极管都是常见的保护元件,用于防止电路受到瞬态过电压和静电放电的损害。尽管它们在保护电路方面有相似之处,但两者在工作原理、应用场景以及性能特点上存在显著的区别。1.工作原理TVS二极管瞬态抑制二极管主要用于抑制电路中的瞬态过电压。它在正常工作状态下处于高阻抗状态,当电压超过特定阈值时,它迅速变为低阻抗状态,将过电压引导到地,从而保护被保护设备。这种工作原理使其在雷击、电感耦合、电源抖动等场景下起到非常有效的保护作用。ESD静电二极管ESD静电二极管主要用于防止静电放电对电子元器件的损害。它在正常工作状态下同样处于高阻抗状态,但当受到静电冲击时,它迅速导通,将静电放电的...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: TVS二极管,静电二极管,二极管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-01-25 09:46:00
- 单相整流电路中整流二极管承受的反向电压最大值出现在二极管哪里?
- MDD辰达半导体单相整流电路中二极管承受的反向电压最大值出现在两个地方:开关变压器的关断瞬间和负载端短路。在单相整流电路中,电压输入在正半周期,负载电流由于二极管导通,负载得到电源的直流电压供应。在负载短路情况下,输出电流急剧增加,电阻损失急剧升高。当电阻损失升高到超过二极管承受电压时(通常是400V),此时二极管不能承受电压的增加,出现反向电压最大值。在开关变压器的关断瞬间,由于电感(或电容)的作用,电源端电压出现尖峰,达到2倍直流电压。由于二极管导通的直流电压很大,此时该电压反向施加到二极管,也就是反向电压最大值。这种反向电压,称为"浪涌电压",会对二极管造成压力,可能导致二极管烧毁。为...
- 所属专栏: 器件替换 标签: TVS,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-11-16 10:20:00
- ESD静电防护中TVS二极管的应用要求
- ESD静电防护电路中的TVS二极管作用是什么?TVS有哪些应用要求呢?ESD防静电保护对高密度、小型化和具有复杂功能的电子设备而言具有不可替代的意义。电子元器件存在几种技术,当选择电子元器件时,若设计师选择不当的保护器件将只能提供错误的安全概念。电子元器件的选择应根据所要保护的布线情况、可用的电路板空间以及被保护电路的电特性来决定。此外,了解保护电子元器件的特性知识也非常必要,需要考虑的重要因素之一是器件的箝位电压。所谓箝位电压是在esd器件里跨在瞬变电压消除器(TVS)上的电压,它是被保护IC的应变电压。因为利用先进工艺技术制造的IC电路里氧化层比较薄,栅极氧化层更易受到损害。这意味着较高...
- 所属专栏: 器件替换 标签: ESD TVS 二极管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-08-18 10:46:00
- MDD二极管正负极的判断方法
- 二极管在电子电路应用中,如何判断正负极?1.看缺角处在led节能灯照明行业中会经常用到5050贴片LED,这种贴片发光二极管是正方形的,四个直角中有一个角带个小缺角,带小缺角的那端就是负极,另一端是正极。2.如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极,大的片状的是负极3.对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。有的发光二极管带有一个小平面,靠近小平面的一根引线为负极。贴片式发光二极管,一般都有一个小凸点区分正负极,有特殊标志的为负极,无特殊标识的为正极。4.管内电极观察管子内部的电极,较小的是正极,大的类似于碗状的则是负极。5.一般二极管直接可以看出正负极,整流管一头有...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-05-29 09:29:00
- TVS管选型注意事项
- 1、最高工作电压Vrwm在电路正常工作情况下,TVS应该是不工作的,即处于截止状态,所以TVS管的截止电压应大于线路上最高工作电压。这样才能保证TVS在电路正常工作下不会影响电路工作。但是TVS的工作电压高低也决定了TVS钳位电压的高低,在截止电压大于线路正常工作电压的情况下,TVS工作电压也不能选取的过高,如果太高,钳位电压也会较高,所以在选择VRWM时,要综合考虑被保护电路的工作电压及后级电路的承受能力。2、VC钳位电压TVS钳位电压应小于后级被保护电路最大可承受的瞬态安全电压,VC与TVS的雪崩击穿电压及IPP都成正比。对于同一功率等级的TVS,其击穿电压越高VC也越高。3、Ir漏电流...
- 所属专栏: 器件替换 标签: TVS二极管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2020-08-18 14:37:00
返回