结果:找到"VI曲线测试仪在电路板维修中的应用",相关内容1000条
  • AnritsuMT8870A无线测试仪
  • AnritsuMT8870A无线测试仪产品简介AnritsuMT8870A无线测试仪通用无线测试套件MT8870AAnritsuMT8870A无线测试仪专为智能手机、平板电脑和无线模块大批量生产测试应用而设计支持适合WLAN、蜂窝、蓝牙及其他短距离通信应用小巧底座内包含4个高性能模块支持多个无线标准的同时测量单个许可即可实现所有安装模块的相关功能TRX测试模块MU887000A/MU887001A日本AnritsuMT8870A通用无线测试仪jiang通用无线测试套件MT8870A专为智能手机、平板电脑和无线模块大批量生产测试应用而设计支持适合WLAN、蜂窝、蓝牙及其他短距离通信应用小巧底座...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: Anritsu MT8870A无线 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-02-16 21:52:00
  • 公用测试板开源硬件
  • 公用测试板上设计有2路RGB灯,6路0603灯,冷暖光灯各1路,按键6个,2排30脚插针,TYPC供电,3,3V,5V输入或输出引针,1路ADC检测。可用于模块或其它芯片调试,学习,辅助开发设计。希望和更多硬件爱好者相互学习。原理图如下:点击可编辑原理图BOM可以从图纸直接导出,冷暖光还没有调试,冷暖光的灯需要重新选择,冷暖光部分的电路还未验证其可行性,有兴趣的朋友可以帮忙验证一下,谢谢PCB:点击可编辑图纸
  • 所属专栏: 开源设计 标签: 物联网模块,公 发帖人:亚特联科技 发帖时间:2022-06-28 17:10:00
  • KeysightE6640AEXM无线测试仪
  • KeysightE6640AEXM无线测试仪蒋主要特性与技术指标优化多器件测试——查看新增强功能·每台EXM拥有多达四个发射机(TRX)通道,每个发射机通道拥有高达6GHz的带宽·每个发射机配有2个全双工和2个半双工端口,或4个端口全部都是全双工端口·可以定制,利用多端口适配器(MPA)技术连接多达32个被测器件·每个发射机都有独立的信号源和分析仪,让测试资源得到有效使用测试多制式器件·蜂窝通信:5G、LTE/LTE-AdvancedFDD、LTE/LTE-AdvancedTDD、HSPA+、W-CDMA,1xEV-DO,cdma2000®、GSM/EDGE-Evo、TD-SCDMA、DEC...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: Keysight E6640A EXM 无线 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-11-08 21:57:00
  • 示波器的测量统计功能及其在自动化测试中的应用
  • 示波器的测量统计功能及其在自动化测试中的应用一般示波器都是有自动测量功能的,比如频率,周期,最大值,最小值,峰峰值,平均值,占空比,正脉宽,负脉宽等等,是很常规的功能配置。这些测量值是实时刷新的,我们可以直观的看到被测波形的测量数据。下面分别是台式示波器和LOTO虚拟示波器的测量值显示:有些时候,实时显示测量值并不能满足我们的要求,尤其是在我们监测某几个测量值不要超出一定范围的时候,实时刷新的测量异常值可能一闪而过,或者忽高忽低地波动让我们很难反应过来。在工业自动化检测的时候,这种情况尤为明显,我们并不是需要知道当前的测量值是多少,而是需要监控这个测量值在允许的区间范围内,一旦超出范围要自动...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 示波器量统计功能 及其自动化 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-06-23 15:40:00
  • 立创EDA对同一个网络出口有在线用户数量的限制吗?
  • 实验室进行电子设计相关教学,想使用立创EDA设计电路,但是发现不登录则无法更新PCB,只能重新生成PCB。如果整个班100人左右,同时登陆使用立创EDA,会被官方判定为流量攻击、或者可能存在非法盈利使用,从而限制登陆使用吗?同一个网络出口有没有同时在线人数的限制?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 线人数限制 教学 发帖人:佳佳的EDA 发帖时间:2021-06-04 12:21:00
  • LOTO示波器配合VI曲线测试仪在电路板维修中的应用
  • LOTO示波器配合VI曲线测试仪在电路板维修中的应用市面上的VI曲线测试仪价格都在2000元到万元不等,同时大多携带不方便,有个别产品可以携带,但是功能单一(比如无法保存曲线,对比曲线等),那么LOTO示波器和VI曲线工控板就完美解决这些问题,价格极低(共500元)、随身携带、可保存曲线,录制回放,鼠标测量等等...需要的硬件:1.LOTO示波器价格330元~988元不等。2.vi曲线测试仪工控板价格118元。需要的软件:LOTO示波器OSCxxx专用配套软件.LOTO示波器变与VI曲线强强联合:1.示波器与电脑连接,VI与示波器连接,很简单如图。2.设置示波器为X_Y模式3.打开示波器,可...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: VI线 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-04-21 11:44:00
  • 基础电子元器件的维修检测实践
  • 1.电阻维修检测实战.pdf2.电容维修检测实战.pdf3.电感维修检测实战.pdf4.二极管维修检测实战.pdf5.三极管维修检测实战.pdf6.场效应管维修检测实战.pdf
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 实践 发帖人:苍茫001 发帖时间:2021-03-24 17:37:00
  • 立创对拼版线路的测试以及打叉板的处理方式?
  • 您好,我想问个问题,就是在立创小熊下单打样5大片片的拼版裸PCB板,没有贴片,下订单的时候,线路测试选择了全部测试,且又接受打叉板。那拼版的小板都有全部做检测吗?以及做出来的板子打叉板有标注出来吗?这就是我想问的两个问题
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 打叉线 发帖人:海螺188号 发帖时间:2020-11-05 17:14:00
  • 易飞扬200G/400G光模块测试仪有哪些功能?
  • 为满足用户对200G和400G高速光模块产品敏捷功能测试的需求,易飞扬推出了200G和400G两款光模块测试仪,两款产品都支持50GPAM4和25GNRZ调制技术。是一款功能齐全、操作简便的手持式误码仪,GUI界面友好。可以对误码率、误码计数器、时间、状态、模块的电源、速率的选择和PRBS模式提供清晰的监控。ERT误码测试功能误码率是衡量数据在规定时间内数据传输精确性的指标。在数据传输过程中,传输的一般是逻辑电平‘1’或者逻辑电平‘0’的码元。由于数据传输的信道中可能存在未知的噪声,受信道噪声的影响导致光模块接收的信号出现信息判决错误,把带有逻辑‘0’电平的信息判断成逻辑‘1’的信息,而产生...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-07-31 14:45:00
  • 电路板画板
  • 找个帮忙画板子的,价格聊聊:13671969157
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 线 发帖人:找PCB画板人 发帖时间:2018-05-01 10:22:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: