结果:找到"VOIP、银行系统、矿下设备、收音机,加油机,广播对讲,电梯,高档玩具",相关内容1000条
- 什么叫运动控制?什么是伺服系统?伺服系统的三种控制方式
- 运动控制运动控制在实际的工业现场中随处可见,也常听到大家提到运动控制;那什么叫运动控制?以及基本概念有哪些?下面我们为大家做简单的介绍运动控制(MC)是自动化的一个分支,它使用通称为伺服机构的一些设备如液压泵,线性执行机或者是电机来控制机器的位置或速度。运动控制在机器人和数控机床的领域内的应用要比在专用机器中的应用更复杂,因为后者运动形式更简单,通常被称为通用运动控制(GMC)。运动控制被广泛应用在包装、印刷、纺织和装配工业中。定位的基本概念:使指定对象按指定速度和轨迹运动到指定位置运动控制需要有控制器(PLC)、驱动器、电机、机械等机械需要将位置和速度反馈给控制,形成一个闭环的控制;这样控...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械设计 运动控制 伺服系统 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-20 09:43:00
- 风扇罩上的开口造型是随便设计的吗?
- 电机风扇罩(当然这里也可以拓展到其它转动风叶的罩壳)上开孔的设计如下图所示,可谓五花八门。实际中大家看到的可能种类更多,那罩壳上面的开孔形状、尺寸是可以随便设计的吗?答案肯定是不可以了,其中最为重要的一点就是要满足安全性要求。毕竟它是用来罩住旋转性的物体(扇叶),开孔的大小要能保证人的手指穿过开孔时不能触及到旋转物体。如我们国家的标准GB/T4942.1旋转电机整体结构的防护等级(等效IEC60034-5)就明确规定了风扇防护罩的金属试指试验的要求。风扇罩安装好之后,用如下图所示的金属试指,以不大于10N的力插入开孔,各个位置应能和旋转部件保持安全距离。即便是家用的电风扇,国家也有类似的规定...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械加工 机械设计 电机 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-05 09:59:00
- 急寻儿童数码相机方案!
- 急寻玩具相机方案,合作方式供芯片或PCBA,或者仅提供设计也可以,具体详谈.2.4英寸IPS屏+两路30W摄像头+600mA锂电池+32G内存卡.QQ55232954,或留言、私信.
- 所属专栏: 项目外包 标签: 相机 玩具 发帖人:ENG01 发帖时间:2024-04-23 15:55:00
- 机械设计中有哪些需要注意的关键节点?【转】
- 今天分享给大家一篇关于机械设计的文章,笔者经验丰富,从实际出发,梳理了很多机械设计中需要注意的关键节点。01前言机械结构设计与分析是机械工程中的重要内容之一,它涉及到了机械系统的设计、制造和运行等多个方面。在机械设计中,结构的设计是最为基础和关键的一环。好的机械结构设计可以确保机械系统具有良好的性能和稳定的工作状态,提高其效率和可靠性。同时,结构分析也是机械设计的必要环节,通过分析结构的受力情况和变形情况,可以预测结构的性能和寿命,指导设计优化和制造工艺的改进。因此,机械结构设计与分析不仅是机械工程专业的重要基础课程,也是工程师在实际工作中必备的技能之一。本文将从机械结构的基本原理和分析方法...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械设计 机械结构 机械系统 结构分析 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-07 09:45:00
- 对讲机天线一般有哪些接口?
- 对讲机天线种类众多,其配对的接口也会有很大的区别,这里将简单介绍其中常见的6种对讲机天线接口,方便各位在选用时进行参考。1、SL16接口最早用于各种工程和早期的对讲机车载台中,该接口工艺简单,常用于普通的连线,优点是:结实耐用。2、L16接口由SL16演变而来,该接口的防水防泄漏功能较好,现用于高端的机器中。3、BNC接口BNC接口又名为Q9,此接口拆装简易,现今用于监控、检测仪上等一些经常需要随时更换的设备上面。4、TNC接口2.4GHz3dBi对讲机天线–反极性TNC连接器由年代的机器演变而来,现新出的机器已经较少使用了,在少部分专业对讲机天线仍能见到。图片中的产品为柔性WiFi天线,它...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 对讲机天线 天线 发帖人:Lcom诺通 发帖时间:2023-10-13 11:40:00
- CI2451国内低成本2.4G无线玩具汽车航模开发资料
- 双时钟机制,系统可以在高速时钟和低速时钟间切换。——内部高速时钟:I_HRC(1~20MHz)——内部低速时钟:I_LRC(32KHzHz)◼四种工作模式——正常模式(Normalmode)、慢速模式(Slowmode)、待机模式(Standbymode)、睡眠模式(Haltmode)。◼6种硬件中断——Timer0上溢出中断、Timer1下溢出中断、WDT中断、PB输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。◼在待机模式(Standbymode)下可由6种中断唤醒——Timer0上溢出中断、Timer1下溢出中断、WDT中断、PB输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。◼在睡眠...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 2.4G:玩具车 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-11-03 10:36:00
- NV080C语音芯片在儿童益智玩具上的应用
- 家长越来越多地关注儿童的身心发育,家长通过选择益智玩具,更早开始学前教育,帮助宝宝在玩的过程中进行大动作、精细动作、逻辑力的锻炼和发展。益智玩具可以鼓励孩子用感官去接触世界,比如刺ji他们的视觉、听觉和触觉,帮助他们配合各种感官反应去接触和识别外界所有新奇的事物。不同的益智玩具可以帮助孩子认识世界。为了形象更逼真,很多益智玩具都加入了相对应的音效,帮助宝宝们培养孩子对音乐的兴趣,提高他们的节奏感和手眼协调能力。NV080C语音芯片因为其成本低廉,性能稳定,音质高,控制方便,电路简单等诸多显著优点,而被广泛应用到各种益智玩具当中。它有一组PWM输出口,可以直推0.5w喇叭,音质清晰,具有多种按...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 益智玩具语音芯片 玩具语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-04-22 13:26:00
- VLSI音频编解码芯片VS1003B-L
- VS1003-MP3/WMA/MIDI音频编码VS1003是一款多功能的奴隶MP3和WMA解码器芯片,取代了已停产的VS1002。它可以记录宽带语音质量音频和播放MIDI无论是从文件或使用标准串行MIDI键盘与实时MIDI输入应用程序。许多广泛的应用程序已经开发为这个IC,已售出超过500万台。特征解码MP3(MPEG1+2音频层III)(CBR+VBR+ABR);WMA4.0/4.1/7/8/9所有配置文件(5-384kbit/s):瓦夫(PCM=伊马·阿普姆);通用MIDI/SP-MIDI文件从麦克风或线路输入编码IMAADPCM流式处理支持低音和高音控制使用单个12-13MHz时钟操作...
- 所属专栏: 技术交流 标签: VOIP、银行系统、矿下设备、收音机,加油机,广播对讲,电梯,高档玩具 发帖人:VLSI 发帖时间:2021-11-10 14:02:00
- 如何选择收银机主板?
- 什么是收银机?其实收银机就相当是一台一体式电脑,内部结构有主板、CPU、内存,存储还有显示屏。双赞主板应用的收银机在超市、商场、医院、酒店、景区、车站等其它公共服务场所领域都能看到。主板的性能,扩展,稳定性等因素都直接影响到收银机的工作效率。那么如何选择收银机主板?双赞工控来分析一下!一、收银机的组成收银机般是由扫描器、电脑主机、钱箱、键盘、打印机、顾客显示屏、电脑显示屏、刷卡器等级成。二、收银机的功能根据习惯性、方便性,收银机的功能有放置商品、扫描商品、电脑系统、放置营业款和备用金、手输条码及其它操作、打印电脑小票、方便顾客看到自己所购商品的价格、收银员核实商品资料与电脑显示资料是否相符。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 收银机主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-09-11 11:48:00
- 小型直流无刷电机的控制系统(三)
- 数字地和模拟地的隔离电路数字电路的频率高,模拟电路的敏感度强,对信号线来说,高频的信号线尽可能远离敏感的模拟电路器件,对地线来说,整个PCB对外界只有一个结点,所以必须在PCB内部进行处理数字地、模拟地公地的问题。在PCB板内部,数字地和模拟地实际上是分开的,它们之间互不连接。电路如图1所示图1数字地和模拟地隔离电路图中电容能滤去电压中的谐波分量。电路中起隔离作用的是线圈L2和L3。数字地和模拟地在这里分开之后,在其它地方的是不会再相见了。换相控制电路换相控制电路主要由6个功率效应管、一些外围电阻和三极管组成。是控制系统硬件部分的主要组成部分,现分几个部分分别介绍。(1)PWM信号放大电路主...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 无刷电机 控制系统 发帖人:Genson 发帖时间:2019-02-16 16:43:00
返回