结果:找到"WDM波分复用器",相关内容1000条
  • WDM波分复用技术:TFF(薄膜滤波)&AWG(阵列波导光栅)介绍
  • WDM(WavelengthDivisionMultiplexing)技术是通过在光纤中传输多个不同波长的光信号来扩大光纤传输带宽并提高网络传输能力的一种技术,而TFF(薄膜滤波)和AWG(阵列波导光栅)则是两种常用的WDM技术。1.TFF技术TFF(Thin-filmfilter)技术是一种常用的WDM器件技术之一,也被称为薄膜滤波技术。它利用特殊的薄膜材料的一些光学特性来实现对不同波长的光信号进行分离或复用。薄膜滤波器通常由多个不同厚度的膜层构成,在这些膜层的分布中有一定的规律和特定的反射率,这样可以让特定的波长在薄膜中反射,而其他波长则透过这些膜层,实现了对信号的分离和复用。TFF技术...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: WDM技术 发帖人:hycsystem 发帖时间:2023-06-14 14:05:00
  • WDM波分复用器件的结构组成介绍
  • 目前已知WDM波分复用技术有很多种,如:FBT(熔融拉锥,FusedBiconicalTaper)、FBG(光纤布拉格光栅,FiberBraggGrating)、TFF(薄膜滤波,ThinFilmFilter)、AWG(阵列波导光栅,ArrayedWaveguideGrating)、EDG(刻蚀衍射光栅,EtchedDiffractionGrating)、MZI(马赫-曾德干涉,Mach-ZehnderInterferometers)、MRR(微环谐振器型,MicroRingResonator)。其中TFF和AWG是最常用的两种WDM技术。本文介绍一下TFF型WDM器件的结构组成。三端口WD...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: WDM件的结构 发帖人:hycsystem 发帖时间:2023-06-02 11:56:00
  • 什么是OADM光分插复用器
  • 文章导读:什么是OADM光分插复用器光分插复用器的功能光分插复用器的类型(FOADM,TOADM)OADM的应用1、什么是OADM光分插复用器由不同的光通道进出单模光纤。它的主要功能是在不影响其他波长信道传输的情况下,选择性地下载或上传一个或多个波长信道。OADM设备是全光网络的关键设备之一。“上路(Add)”是指设备向现有多波长WDM信号添加一个或多个新波长通道的能力,而“下路(Drop)”是指下载或移除一个或多个通道通往本地信号,将这些信号传递到另一网络路径,并且不影响现有其他波长信道按原有路线传输。2、光分插复用器的功能传统的OADM由光复用器、光解复用器和介于它们之间的一种重构方法,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: OADM光 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2023-04-26 14:54:00
  • 立创eda1.8.21关于复用布局不能在嵌套复用图块使用的问题
  • 最新版的立创EDA使用以后发现复用布局不能在嵌套复用图块使用会提示出现“未找到完全匹配的元件”。具体操作如下:创建一个图页A在A中放置一个复用图块B,复用图块B中同样包含了复用图块C。把A更新到PCB后然后用对C子电路进行复用布局会一直提示“未找到完全匹配的元件”。当把复用图块B变成已有板子的电路时此时对C复用图块进行复用布局则无问题
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 布局 嵌套图块 发帖人:jimfar 发帖时间:2022-08-24 14:09:00
  • 全面了解WDM波分复用
  • 文章导读1.什么是WDM波分复用以及WDM工作原理2.通用WDM系统的基本结构3.WDM波分复用的优势4.什么是复用Mux和解复用Demux?5.WDM波分复用器和光分路器的区别6.影响WDM波分复用器的性能指标有哪些?7.如何区分O、E、S、C、L、U波段波长?8.什么是CWDM,DWDM,FWDM,LWDM,MWDM?什么是WDM波分复用以及WDM工作原理在同一根光纤中同时让两个或两个以上的光波长信号通过不同光信道各自传输信息的技术称之为波分复用技术(WDM)。WDM(WavelengthDivisionMultiplexing)是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带着各种信息),在发...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2021-04-22 11:55:00
  • 一文了解波分复用器
  • 波分复用器(WDM)将多个不同波长的信号耦合在一条光纤上同时传输,它有复用器和解复用器。WDM的主要目的是增加光纤的可用带宽,可在不需要铺设更多光纤的情况下通过WDM来扩容,是现代光纤通信的扩容的主要器件。波分复用器原理波分复用器和解复用器是一种基于TFF(薄膜滤波器)的波分复用产品,复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输,解复用器将光纤中的信号分解为不同波长的信号。波分复用器结构复用器的每个端口都对应一个特定的波长,并用不同的颜色进行了标识。CWDM波分复用器的内部结构除了耦合器和连接光纤外,复用器的核心器件是几个约2cm长的玻璃棒——多层介质膜滤波器TFF(以下简称“滤波器”)。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: WDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-01-18 15:55:00
  • 波分复用对比,CWDM、DWDM、CCWDM有何不同?
  • 波分复用(WDM),包括CWDM(粗波分复用)和DWDM(密集波分复用)等。是指将多个不同波长的信号耦合在一条光纤上同时传输。它有复用和解复用器,复用器(MUX)在发送端将多个信号波长合在一根光纤中传输;解复用器(DEMUX)的在接收端将一根光纤中传输的多个波长信号分离出来。波分复用的主要目的是增加光纤的可用带宽,可在不需要铺设更多光纤的情况下通过WDM来扩容,因此被电信公司广泛采用。CWDM和DWDM有什么区别?波长间隔不同CWDM:波长间隔≥20nm,通常采用1470~1610nm的八个波段,间隔20nm,(易飞扬1260nm~1620nm)DWDM:波长间隔<10nm,通常采用1550...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: CWDM DWDM CCWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-06-12 11:24:00
  • 剖析:10G粗波分复用CWDM技术原理和网络应用
  • 什么是波分复用CWDM粗波分复用(CWDM)技术,专为中短距离的网络应用而设计,具有较高的性能价格比,现已应用于许多领域。它是一种面向城域网接入层的低成本WDM传输技术。从原理上讲,CWDM就是利用光复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输,在链路的接收端,借助光解复用器将光纤中的混合信号分解为不同波长的信号,连接到相应的接收设备。在本文中,易飞扬通信将详细剖析10G粗波分复用CWDM技术原理和网络应用。CWDM系统优点CWDM系统的最大的优势在于成本低,其主要表现在器件、功耗、集成度几个方面。1.器件成本低CWDM技术将大大降低建设和运维成本,特别是激光器和复用器/解复用器成本。对于...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G粗 CWDM技术 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-27 15:06:00
  • 你对紧凑型粗波分复用器(CCWDM)了解多少?
  • CCWDM是在紧凑型自由空间CWDM器件中,多波长光信号由输入光纤进入。在通道端口1,某一波长被介质薄膜滤波器滤出,耦合到接收光纤准直器中,剩下的信号则反射至下一通道端口。波长信道之间的耦合通过走“之”字路线的淮直光线的形式实现。CCWDM是一个集成的光学模块无线光通讯平台这可以显著地改善光学性能,同时降低制造成本,其体积小于传统的CWDM模块的1/4。该系统采用20nm制程和宽带通特性,可用于数据通信/电信网络应用,使用低成本的非冷却激光器。那CCWDM将在4/8/10中使用渠道的扩展端口通道。易飞扬gigalight粗波分复用器(CCWDM)常规类型12&18通道CCWDM模块易...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 紧凑型粗 CCWDM 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-20 17:02:00
  • 什么是粗波分复用CWDM光模块?有哪些技术产品应用?
  • 近年来,波分复用技术在光通信中的应用越加广泛。波分复用WDM是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器(亦称分波器或称去复用器,Demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用。而由于波长密度的不同,波分复用技术又分为粗波分复用CWDM和DWDM密集波分复用.今天,易飞扬通信给大家介绍的是粗波分复用CWDM技术。什么是粗波分复用CWDM?粗波分...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 粗 CWDM光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-02-01 15:16:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: