结果:找到"WDM波分复用器件的结构",相关内容1000条
- 机械设计中有哪些需要注意的关键节点?【转】
- 今天分享给大家一篇关于机械设计的文章,笔者经验丰富,从实际出发,梳理了很多机械设计中需要注意的关键节点。01前言机械结构设计与分析是机械工程中的重要内容之一,它涉及到了机械系统的设计、制造和运行等多个方面。在机械设计中,结构的设计是最为基础和关键的一环。好的机械结构设计可以确保机械系统具有良好的性能和稳定的工作状态,提高其效率和可靠性。同时,结构分析也是机械设计的必要环节,通过分析结构的受力情况和变形情况,可以预测结构的性能和寿命,指导设计优化和制造工艺的改进。因此,机械结构设计与分析不仅是机械工程专业的重要基础课程,也是工程师在实际工作中必备的技能之一。本文将从机械结构的基本原理和分析方法...
- 所属专栏: CNC&钣金 标签: 机械设计 机械结构 机械系统 结构分析 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-03-07 09:45:00
- WDM波分复用技术:TFF(薄膜滤波)&AWG(阵列波导光栅)介绍
- WDM(WavelengthDivisionMultiplexing)技术是通过在光纤中传输多个不同波长的光信号来扩大光纤传输带宽并提高网络传输能力的一种技术,而TFF(薄膜滤波)和AWG(阵列波导光栅)则是两种常用的WDM技术。1.TFF技术TFF(Thin-filmfilter)技术是一种常用的WDM器件技术之一,也被称为薄膜滤波技术。它利用特殊的薄膜材料的一些光学特性来实现对不同波长的光信号进行分离或复用。薄膜滤波器通常由多个不同厚度的膜层构成,在这些膜层的分布中有一定的规律和特定的反射率,这样可以让特定的波长在薄膜中反射,而其他波长则透过这些膜层,实现了对信号的分离和复用。TFF技术...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WDM波分复用技术 发帖人:hycsystem 发帖时间:2023-06-14 14:05:00
- WDM波分复用器件的结构组成介绍
- 目前已知WDM波分复用技术有很多种,如:FBT(熔融拉锥,FusedBiconicalTaper)、FBG(光纤布拉格光栅,FiberBraggGrating)、TFF(薄膜滤波,ThinFilmFilter)、AWG(阵列波导光栅,ArrayedWaveguideGrating)、EDG(刻蚀衍射光栅,EtchedDiffractionGrating)、MZI(马赫-曾德干涉,Mach-ZehnderInterferometers)、MRR(微环谐振器型,MicroRingResonator)。其中TFF和AWG是最常用的两种WDM技术。本文介绍一下TFF型WDM器件的结构组成。三端口WD...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WDM波分复用器件的结构 发帖人:hycsystem 发帖时间:2023-06-02 11:56:00
- 什么是OADM光分插复用器
- 文章导读:什么是OADM光分插复用器光分插复用器的功能光分插复用器的类型(FOADM,TOADM)OADM的应用1、什么是OADM光分插复用器由不同的光通道进出单模光纤。它的主要功能是在不影响其他波长信道传输的情况下,选择性地下载或上传一个或多个波长信道。OADM设备是全光网络的关键设备之一。“上路(Add)”是指设备向现有多波长WDM信号添加一个或多个新波长通道的能力,而“下路(Drop)”是指下载或移除一个或多个通道通往本地信号,将这些信号传递到另一网络路径,并且不影响现有其他波长信道按原有路线传输。2、光分插复用器的功能传统的OADM由光复用器、光解复用器和介于它们之间的一种重构方法,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: OADM光分插复用器 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2023-04-26 14:54:00
- 保护器件的特性与结构
- A:TVS瞬态电压抑制器是在稳压二极管的基础上发展而来的,是一种二极管形式的新型高效能保护器件。B:TVS通常采用二极管式的轴向引线封装结构,TVS的核心单元是芯片,芯片主要材料为半导体硅片或晒片,芯片有单极型和双极型两种结构,单极型TVS有一个PN结,双极型TVS有两个PN结。TVS芯片的PN结经玻璃纯化保护由引线引出,再经改性环氧树脂封装制成。C:单向TVS多用于直流和已知方向的信号电路,双极性TVS多用于交流和变化的信号电路,TVS阵列多用于多线保护。TVS在应用过程中必须考虑环境温度及温度变化情况对TVS特性的影响,因为温度上升会使TVS反向漏电流增加,性能下降。SM712(TVS阵...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 保护器件的特性与结构 发帖人:元基朱生 发帖时间:2021-04-23 20:34:00
- 全面了解WDM波分复用
- 文章导读1.什么是WDM波分复用以及WDM工作原理2.通用WDM系统的基本结构3.WDM波分复用的优势4.什么是复用Mux和解复用Demux?5.WDM波分复用器和光分路器的区别6.影响WDM波分复用器的性能指标有哪些?7.如何区分O、E、S、C、L、U波段波长?8.什么是CWDM,DWDM,FWDM,LWDM,MWDM?什么是WDM波分复用以及WDM工作原理在同一根光纤中同时让两个或两个以上的光波长信号通过不同光信道各自传输信息的技术称之为波分复用技术(WDM)。WDM(WavelengthDivisionMultiplexing)是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带着各种信息),在发...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 波分复用 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2021-04-22 11:55:00
- 一文了解波分复用器
- 波分复用器(WDM)将多个不同波长的信号耦合在一条光纤上同时传输,它有复用器和解复用器。WDM的主要目的是增加光纤的可用带宽,可在不需要铺设更多光纤的情况下通过WDM来扩容,是现代光纤通信的扩容的主要器件。波分复用器原理波分复用器和解复用器是一种基于TFF(薄膜滤波器)的波分复用产品,复用器将不同波长的光信号复用至单根光纤进行传输,解复用器将光纤中的信号分解为不同波长的信号。波分复用器结构复用器的每个端口都对应一个特定的波长,并用不同的颜色进行了标识。CWDM波分复用器的内部结构除了耦合器和连接光纤外,复用器的核心器件是几个约2cm长的玻璃棒——多层介质膜滤波器TFF(以下简称“滤波器”)。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WDM波分复用器 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-01-18 15:55:00
- 在JLC打结构板要这么做
- 打个结构板,打样的时候有将线路层删除,心想问里面有soldermask,pastemask,丝印,钻孔等层应该没问题,打样回来,我去,为什么只玻纤,我的铜去那。投诉申请后,回复:客服:“您昨天下午提交的一个PCB反馈板两面都是无铜的,打开您上传的GERBER文件,可以查看到是没有线路层的,没有线路层,所以做出来是无铜的。麻烦您核对下原资料,谢谢”我:截图Soldermask,Pastemask层定义客服:“没有线路层,那就不会有铜皮,没有铜皮那就不会有PAD这些。”我:“你的意思是没有线路层所以过孔之类的也不会有铜是吗?”客服:“是的"我:”那你的意思是,只要我有线路图,你们过孔无铜就可以找...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 结构板 发帖人:hua01 发帖时间:2020-09-28 14:37:00
- 波分复用对比,CWDM、DWDM、CCWDM有何不同?
- 波分复用(WDM),包括CWDM(粗波分复用)和DWDM(密集波分复用)等。是指将多个不同波长的信号耦合在一条光纤上同时传输。它有复用和解复用器,复用器(MUX)在发送端将多个信号波长合在一根光纤中传输;解复用器(DEMUX)的在接收端将一根光纤中传输的多个波长信号分离出来。波分复用的主要目的是增加光纤的可用带宽,可在不需要铺设更多光纤的情况下通过WDM来扩容,因此被电信公司广泛采用。CWDM和DWDM有什么区别?波长间隔不同CWDM:波长间隔≥20nm,通常采用1470~1610nm的八个波段,间隔20nm,(易飞扬1260nm~1620nm)DWDM:波长间隔<10nm,通常采用1550...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 波分复用 CWDM DWDM CCWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-06-12 11:24:00
- 什么是粗波分复用CWDM光模块?有哪些技术产品应用?
- 近年来,波分复用技术在光通信中的应用越加广泛。波分复用WDM是将两种或多种不同波长的光载波信号(携带各种信息)在发送端经复用器(亦称合波器,Multiplexer)汇合在一起,并耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术;在接收端,经解复用器(亦称分波器或称去复用器,Demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光接收机作进一步处理以恢复原信号。这种在同一根光纤中同时传输两个或众多不同波长光信号的技术,称为波分复用。而由于波长密度的不同,波分复用技术又分为粗波分复用CWDM和DWDM密集波分复用.今天,易飞扬通信给大家介绍的是粗波分复用CWDM技术。什么是粗波分复用CWDM?粗波分...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 粗波分复用 CWDM光模块 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-02-01 15:16:00
返回