结果:找到"bom,立创ERP",相关内容796条
- 新增的商品是立创商城商品时,新增流程不方便
- 在商品列表里点击新增商品,如果新增的商品是来源于立创商城,在新建的时候,不能修改目录分类和备注等信息(这些信息在新建完成后是可以修改的)。这导致想按自己公司的分类管理立创商品时,新建之后,会自动按立创商城的分类新建一个目录,然后只能在新建完成后找到新的物料,再重新修改里面的信息,并修改分类。然后还得再删除自动新增的分类,操作非常麻烦。希望在新增商品时,如果是来源于立创商城的,除了可以现在这样的极快速的新建之外,增加一个可以在新建的时候就可以修改目录、备注等可修改的信息的步骤,这样可以便捷的即使用立创商城的物料,同时又能满足自己公司的相关规定。
- 所属专栏: 立创ERP 标签: 新增商品 ERP 立创商城商品 发帖人:ltaalent 发帖时间:2023-10-31 14:25:00
- BOM管理的搜索功能增加根据物料搜索
- 希望BOM管理增加一个功能:可以通过一个物料的编码(立创编码或者自定义编码)去搜索哪个BOM里包含这个物料。因为产品研发和量产后,可能会遇到一种问题是,某个物料缺货,或者有问题时,需要反查哪些产品用过这个物料,以评估替换这个物料的影响。所以需要BOM的搜索功能里,多一个搜索的方法,根据立创编码or自定义编码去搜索出哪些BOM包含这个物料。
- 所属专栏: 立创ERP 标签: BOM 搜索 ERP 发帖人:ltaalent 发帖时间:2023-09-21 15:18:00
- 立创EDA专业版可以导出交互式BOM表单吗
- 立创EDA专业版可以导出交互式BOM表单吗?AD和立创标准版都能用插件,像这样的:https://www.bilibili.com/video/BV12F411z7t9/?vd_source=3d0e286d695b61ee17471629138cb89ehttps://www.bilibili.com/video/BV1Fa41127R8/?spm_id_from=333.788.recommend_more_video.0&vd_source=3d0e286d695b61ee17471629138cb89e专业版有这个功能吗?
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 立创EDA专业版 交互式BOM 发帖人:雪山飞喵ovo 发帖时间:2023-03-03 11:40:00
- 立创EDA的BOM接口能开放出来吗
- 如题,类似于其他的几款PCB软件,提供了PLM应用的接口,第三方的ERP可以接入,比如金蝶系统。因为完整的ERP包含了产品生命周期的所有东西,PCB只是其中一个环节。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创eda 立创ERP BOM 发帖人:goldenlava 发帖时间:2023-02-17 16:14:00
- 关于成本查询问题
- 有bom生成商品能否根据bom生成一个成本单价材料成本取最后一次采购价格(或平均价格)来计算
- 所属专栏: 立创ERP 标签: erp 发帖人:绍兴姚工 发帖时间:2023-01-30 12:50:00
- 在立创商城下单元器件跳转到ERP后点击保存下单界面提示参数为空验证失败
- 图片
- 所属专栏: 立创ERP 标签: 立创ERP 参数为空 验证失败 发帖人:芯美科技 发帖时间:2022-08-11 19:57:00
- 从标准版切换到专业版后,上传bom到立创ERP,出现错误,请问怎么处理
- 如上图,原因是之前用立创标准版进行了原理图设计,后来打算使用专业版,layout是在立创专业版进行的,但是导出bom的时候,缺少立创的物料编码封装,无法直接上传ERP但是在立创标准版就可以直接分配立创的编码,请问后续如何规避这个错误,或者现在如何在专业版中解决这个问题?
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: bom,立创ERP 发帖人:木杉sifo 发帖时间:2022-05-13 13:13:00
- 立创专业版导出的bom是json,导不出excel
- 立创专业版导出的bom是json,导不出excel
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创专业版导出的bom 发帖人:windy 发帖时间:2021-10-28 11:52:00
- 【感谢官方回复】BOM智能配单的问题与反馈
- 以这个项目为例,https://www.oshwhub.com/SakuraNeko/mao-re-min-da-yin-ji这是BOM自动下单的结果。发现的问题都在图里。像这种开源平台,既有原理图又有PCB图,官方总能有办法取得到封装格式大小和阻值电容值。既然做了开源平台,做了立创EDA,就把这些东西联动起来,不要各自为战。
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: BOM智能配单 立创商城 立创开源硬件平台 发帖人:木新11 发帖时间:2021-09-25 23:45:00
- 嘉立创不支持自家立创EDA导出的gerber,bom和坐标文件
- 试过导出gerber文件上传自己的bom和坐标文件都报错看到旧贴今年1月份就有人反映这个问题了,到现在还没有解决?所有的通道都打通了,就卡在了最后一步,还不兼容自家软件导出的文件,笑话了吧!
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 嘉立创 立创EDA gerber bom 坐标文件 发帖人:lookit 发帖时间:2018-12-12 14:46:00
返回