结果:找到"erp",相关内容9条
  • 新增的商品是立创商城商品时,新增流程不方便
  • 在商品列表里点击新增商品,如果新增的商品是来源于立创商城,在新建的时候,不能修改目录分类和备注等信息(这些信息在新建完成后是可以修改的)。这导致想按自己公司的分类管理立创商品时,新建之后,会自动按立创商城的分类新建一个目录,然后只能在新建完成后找到新的物料,再重新修改里面的信息,并修改分类。然后还得再删除自动新增的分类,操作非常麻烦。希望在新增商品时,如果是来源于立创商城的,除了可以现在这样的极快速的新建之外,增加一个可以在新建的时候就可以修改目录、备注等可修改的信息的步骤,这样可以便捷的即使用立创商城的物料,同时又能满足自己公司的相关规定。
  • 所属专栏: 立创ERP 标签: 新增商品 ERP 立创商城商品 发帖人:ltaalent 发帖时间:2023-10-31 14:25:00
  • BOM管理的搜索功能增加根据物料搜索
  • 希望BOM管理增加一个功能:可以通过一个物料的编码(立创编码或者自定义编码)去搜索哪个BOM里包含这个物料。因为产品研发和量产后,可能会遇到一种问题是,某个物料缺货,或者有问题时,需要反查哪些产品用过这个物料,以评估替换这个物料的影响。所以需要BOM的搜索功能里,多一个搜索的方法,根据立创编码or自定义编码去搜索出哪些BOM包含这个物料。
  • 所属专栏: 立创ERP 标签: BOM 搜索 ERP 发帖人:ltaalent 发帖时间:2023-09-21 15:18:00
  • 立创EDA的BOM接口能开放出来吗
  • 如题,类似于其他的几款PCB软件,提供了PLM应用的接口,第三方的ERP可以接入,比如金蝶系统。因为完整的ERP包含了产品生命周期的所有东西,PCB只是其中一个环节。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创eda 立创ERP BOM 发帖人:goldenlava 发帖时间:2023-02-17 16:14:00
  • 关于成本查询问题
  • 有bom生成商品能否根据bom生成一个成本单价材料成本取最后一次采购价格(或平均价格)来计算
  • 所属专栏: 立创ERP 标签: erp 发帖人:绍兴姚工 发帖时间:2023-01-30 12:50:00
  • ERP是永久免费吗
  • 立创ERP是永久免费吗
  • 所属专栏: 立创ERP 标签: ERP是永久免费吗 发帖人:SZGDM00 发帖时间:2022-12-09 09:08:00
  • 咨询关于立创EDA是否支持元件库管理接口(ERP/PLM)
  • 想了解下立创eda有没有类似AD那种开放的第三方接口,用于连接企业内部ERP系统,做PLM的。参考下面这个视频:ERP系统与AltiumDesigner的集成使用我知道有立创ERP,但是公司数字化是一个大系统,目前你们这个实现不了。就是能否支持那样的接口。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: ERP PLM 生产管理 数字化 发帖人:goldenlava 发帖时间:2022-11-22 12:17:00
  • 从标准版切换到专业版后,上传bom到立创ERP,出现错误,请问怎么处理
  • 如上图,原因是之前用立创标准版进行了原理图设计,后来打算使用专业版,layout是在立创专业版进行的,但是导出bom的时候,缺少立创的物料编码封装,无法直接上传ERP但是在立创标准版就可以直接分配立创的编码,请问后续如何规避这个错误,或者现在如何在专业版中解决这个问题?
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: bom,立创ERP 发帖人:木杉sifo 发帖时间:2022-05-13 13:13:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: