结果:找到"linux",相关内容13条
  • EDAPro在AMD显卡的Linux上PCB显示问题
  • Linux配置如图edge、火狐浏览器的在线版和下载的安装包都试了,都有图中的显示问题不知道啥原因,在笔记本的英特尔CPU加fuckyou独显上没遇到这样的问题。换成x11也有这个问题
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: linux manjaro edapro 发帖人:几度徘徊 发帖时间:2023-04-09 18:44:00
  • PC下单小助手能不能开发个linux版本
  • 现在很多企业都在进行国产化替代,系统也换成linux版本了,我们也是其中一员,还好立创eda有linux版本的安装包,设计pcb还挺方便,不过下单小助手却没有linux版本的,设计完投板的时候网页根本加载不出gerber图形,也不知道生成的gerber有没有问题,立创eda教程里面的其他gerber在线预览网页打开也很慢还不方便,还是习惯用下单小助手方便快捷,希望嘉立创能开发一个小助手的linux版本
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PC下单小助手,linux 发帖人:海迹天涯 发帖时间:2021-05-14 11:00:00
  • 使用Wine运行嘉立创下单助手(Linux/Wine/跨平台5元)
  • 众所周知,嘉立创下单助手目前只支持Windows平台,这对Linux/Mac用户非常不友好诶,论坛里也有类似的问题和反馈,这里我贴几个:http://club.szlcsc.com/article/details_48960_1.htmlhttp://club.szlcsc.com/article/details_44298_1.htmlhttp://club.szlcsc.com/article/details_39565_1.html作为Linux资(cai)深(niao)用户,平时在Linux下干活时很靓仔,但是想要嫖JLC五元打板不得不重启到Windowns真的好狼狈所以尝试着能不能...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Linux JLC Wine 发帖人:yjun 发帖时间:2021-03-29 19:05:00
  • 在国内的linux发行版安装之后不能直接运行
  • https://image.lceda.cn/files/lceda-6.3.53-linux-x64.zip在veket-20中安装之后点击菜单没法直接运行,必须要在命令行修正才能运行,希望能直接运行起来。正在试用中,感谢提供linux版本!
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: linux 发帖人:linux用户 发帖时间:2020-08-08 09:17:00
  • deepin20无法安装客户端
  • ubuntu20.4deepinv20等新系统安装客户端启动时报段错误,无法启动应用程序。
  • 所属专栏: 建议与反馈 标签: linux 发帖人:aslin 发帖时间:2020-04-26 19:25:00
  • 科技杂谈3.Ubuntu系统的使用(入门)
  • 先来讲讲安装。。。。。去官网下载最新版18.04的镜像,为一个.ISO文件,之后用UltraISO软件向U盘内写入,做成装系统盘,Windows等系统的安装也可以用这个方法之后的步骤可以去百度Windows系统安装,过程相同,根据提示一步步走下来,就可以完成装系统。(提示真的已经够人性化了)之后开机,会出现漂亮的Ubuntu界面(实际比这个漂亮的多,风格也支持自己随意换)之后在桌面上单击右键,点打开终端。安装各种花式软件的过程就开始了。。。。。。。。。。。给各位一个CSDN链接,比较全面的讲述了如何安装大多数的必需软件https://blog.csdn.net/fancancan/artic...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 电脑 操作系统 Linux 发帖人:赤色征裁 发帖时间:2019-01-23 15:08:00
  • NUC972开发板手册(Linux)开发介绍
  • 这是部分例程,有需要的小伙伴们可以回复,下载附件哦!欢迎大家对本例程提出问题,欢迎批评指正!感兴趣的朋友们还可以加入我们的QQ群:669495872
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NUC972 ARM9 新唐 Linux 发帖人:天启XP 发帖时间:2018-05-11 11:28:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: