结果:找到"nRF51802-QFAA,NRF51822-QFAA,NRF52832-QFAA,NRF52810-QFAA",相关内容27条
  • 请教关于蓝牙天线设计的问题
  • 本人PCB小白,刚开始学习PCB设计不久,在做一个nrf52810的项目,在设计天线的时候遇到了很大的问题。板子打样出来之后,通过JLink的RTTViewer可以看到板子内部在正常工作,但是在手机端完全搜索不到蓝牙,程序在买的开发板上已经调试好,在开发板上运行可以稳定连接蓝牙进行数据传输。这是我天线射频端的设计:天线用的是RFANT5220110A2T陶瓷天线,这里传输线是计算过的50欧姆传输线,匹配网络也用的是Nordic公司给的芯片参考手册的网络。可否请教各位大佬,我是否是天线设计有问题才导致没有信号?如果是的话,天线设计有哪些注意事项呢?
  • 所属专栏: PCB打样 标签: nrf52810 PCB设计 发帖人:horo 发帖时间:2023-11-24 20:40:00
  • 超低功耗BLE5.2芯片PHY6222能替代NRF51822、NRF52832
  • PHY6222是一款支持BLE5.2功能和IEEE802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bitARM®Cortex™-M0处理器,提供64KretentionSRAM、可选128K-8MFlash、96KBROM以及256bitefuse,支持基于BLE和IEEE802.15.4的安全架构、应用和OTA在线升级。此外,芯片串行外设IO和集成的应用程序IP还能够让客户以最小的BOM成本开发自己的产品。主要特征•具有SWD的ARM®Cortex™-M032位处理器•记忆128KB-8MB系统内闪存/64KBSRAM,全可编程保留睡眠模式:...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙SOC,低功耗蓝牙,蓝牙5.2,NRF51822NRF52832 发帖人:dnsj052 发帖时间:2022-04-18 17:41:00
  • NRF51822产能捉急,应该用什么来替代?
  • nRF51822-QFAA是NORDIC老一代爆款芯片,大家都非常熟悉,这颗芯片让NORDIC一下子在蓝牙4.2领域奠定了龙头地位,应用面很广,产品稳定,大量的例程,让众多方案商爱不释手。但是,问题来了,越来越多人使用,对于产能造成了非常大的压力,同时,NRF51822-QFAA其实也存在部分资源浪费的地方,尤其是低端市场,因为Nordic专门为大厂出了一个nRF51822的精简版--nRF51802-QFAA,这颗芯片在今年缺货行情中,表现出非常好的价格稳定性,涨幅不大,供货还非常稳定。两个芯片相比较,相同的flash和ram、相同的封装、相同的蓝牙协议、最关键是可以实现软硬件完全兼容,如...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: nRF51802-QFAA,NRF51822-QFAA,NRF52832-QFAA,NRF52810-QFAA 发帖人:dnsj052 发帖时间:2022-03-11 16:02:00
  • nRF51822的低成本替代方案,nRF51802-QFAA是怎么做到完美替代的?
  • 对于nRF51822-QFAA,大家都非常熟悉,这颗IC可以算作NORDIC的蓝牙4.2经典之作,经典的应用、稳定的性能,当然还少不了他大量的应用案例,让非常广泛的人对这颗芯片爱不释手。然而,重点来了,随着市场不断深化,日益激烈的市场竞争,对于各大厂家,降成本的需求非常迫切,因为Nordic专门为大厂出了一个nRF51822的精简版--nRF51802-QFAA。相同的flash和ram、相同的封装、相同的蓝牙协议、实现完美的软硬件兼容替换,如此丧心病狂(实在太香)的芯片,代理居然不做主动推送,仅仅因为这颗芯片,对于代理来说,带来的收益更低!对于绝大部分(超过99.99%)的产品来说,现在完...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: nRF51802-QFAA nRF51822-QFAA 低功耗蓝牙 NORDIC 智能穿戴 发帖人:dnsj052 发帖时间:2021-05-27 16:56:00
  • 为什么nRF52832-QFAA深受各大蓝牙方案喜欢
  • 现在的蓝牙非常成熟,尤其在消费类产品上,应用非常广泛,现在蓝牙低功耗(BLE)SOC作为新一代蓝牙,以其低功耗的优势,正凸显出强大的市场竞争力NORDIC旗舰型的BLE5.0产品,nRF52832-QFAA这款芯片无疑是最受大众欢迎的。为什么呢,在经过大量的测试对比后,我将全方位给大家剖析,这次从五个维度,分别是功耗、射频参数、芯片处理能力、内存和支持协议这5个方面来解释,nRF52832-QFAA的优越性到底在哪。1.功耗nRF52832芯片的功耗为5.0mA(实测可靠),通过表1可知:相比其他型号,nRF52832的功耗更低。2、射频参数发射功率和接收敏感度是每个蓝牙模块厂家比较关注的射...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NRF52832-QFAA NORDIC BLE低功耗 蓝牙对比 发帖人:dnsj052 发帖时间:2021-03-02 18:29:00
  • 蓝牙芯片NRF51822与NRF52832的性能对比
  • 1功耗方面:nRF52832更是在nRF51822的基础上简直将功耗降低了一半2更好的RF体现,主要是发射功率和接纳敏感度更好。发射功率,他哥俩适当,都是+4dbm,nrf52832的灵敏度是-96dbm,nrf51822的接纳灵敏度是-93dbm。3更强的处理才能,nrf52832的处理器M4F,Cortex-M4F增加一个(浮点运算单元)FloatingPointunit,浮点运算单元可以用来敷衍更多的运算要求。nrf51822选用的仍是Cortex-M0内核。Cortex-M0内核是低功耗的内核,它合适收集传感器数据,在运转算法方面不及Cortex-M4F。4支撑更多的RAM和Flas...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 芯片 NRF51822 NRF52832 BLE NORDIC 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-09-03 16:23:00
  • 低功耗蓝牙芯片nrf52832-QFAA也太好用了吧,这应用生态简直无敌!
  • NORDIC的蓝牙真是无敌!NRF52832作为BLE5.0的芯片,性能非常优秀!我汇总了有以下功能,还附上了原理图,大家可以快速参考:◇2.4GHz射频收发器◇低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm◇支持1Mbps,2Mbps的速率◇RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA◇TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔◇ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器◇在RAM中运行时功耗为30uA/MHz◇在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz◇支持并行多协议◇单线调试接口(SWD)◇带唤醒的NFC-A标签◇支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议◇灵活的电源...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NRF52832 NRF52832-QFAA NRF52832-CIAA 蓝牙低功耗 BLE5.0 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-04-17 16:03:00
  • NRF51822替换方案,性能更好!PHY6202蓝牙芯片优越性太好了
  • 大家都知道近年来智能穿戴领域市场非常火爆,对于低功耗蓝牙芯片的需求,Dialog、NORDIC、TI在蓝牙芯片在功耗和性能上都有很好的表现,打开了这一块的市场,但价格居高不下,性价比低下,智能穿戴这个领域的成本也成为了各厂家严格把关的一环,这个时候国产蓝牙芯片应运而生!国产蓝牙中,像泰凌微、汉天下等厂家,在价格上很不错,远远甩下了NORDIC等进口蓝牙,但其射频性能优化不好,其MCU也不稳定,可应用性比较差,内核处理能力一般。当然,一分钱一分货超低价格摆在那。性价比超高的,替换NRF51888的方案出来了,就是PHY6202!(敲黑板!划重点!)奉嘉微PHY6202BLE5.0低功耗蓝牙芯片...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NRF51822 NRF52832 蓝牙低功耗 蓝牙芯片 替换 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-03-06 11:29:00
  • 终于找到NRF52832替换的mesh组网低功耗蓝牙芯片了,PHY6212也太棒了吧!
  • 现在这个年代,物联网产品到处都是,蓝牙是其中一个被广泛应用的方式,NRF52832是蓝牙5.0的经典作品,是目前最受欢迎,也是nordic出货量最大的芯片之一,今天给大家整理了一个汇总资料,NRF52832的低成本替换芯片,低功耗蓝牙5.0芯片上海奉嘉微PHY6212。PHY6212的基本特性:主要功能:ARM@Cortex-m032位处理器存储器512/256K系统内存128KBROM138KBSRAM,睡眠模式下所有数据保持33/19通用I/O引脚所有引脚均可设置为串行接口和可编辑的IOMUX含税映射;所有引脚均可设置为唤醒状态供18个引脚可触发中断3个QDEC解码器6通道PWM/4通道...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NRF52832替换 NRF52810替换 NORDIC 蓝牙低功耗 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-12-19 14:27:00
  • 其实现在蓝牙mesh组网应用那么多,综合性价比最好可能就是奉嘉微的PHY6212了吧
  • BLE领域这么多年的历史,发展至今,Nordic和TI的系列产品占了主导,到了今时今日,进入万物物联时代,蓝牙组网的需求越来越多,Nordic在这方面做得明显比TI要好一些,像NRF52832,性能优越得很,但芯片好是好,但是还是那个毛病,太贵了!小编特意探索了这个领域,进口芯片明显居高不下,众多国产品牌其实都已经做得很不错了,像奉嘉微、汉天下等厂商,蓝牙芯片也获得了大家的认可,而在这里面,奉嘉微的PHY6212MESH组网的蓝牙5.0芯片,据大众点评,射频性能明显更有优势(据说老板是射频部分的专家),相比NRF52832、NRF52810及国产蓝牙等芯片,PHY6212性价比超高。给大家整...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PHY6212 NRF52832 NRF52810 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-12-13 15:51:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: