结果:找到"pcb导入图片",相关内容1000条
  • 导入AD文件后,不能相关联问题
  • 将AD工程里的原理图和pcb图导入立创EDA后,然后两个库文件都提取了,之后在原理图中更新PCB文件,pcb图中的元器件大部分都变得旋转方向了,变得乱七八糟的,AD原文件想AD软件中相关联导入更新都是没有问题的。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: AD PCB 原理 发帖人:快乐向前 发帖时间:2022-08-01 10:42:00
  • 立创EDA导入PCB后铺铜出错,求大佬们指点
  • 立创EDA导入PCB后铺铜出错,只剩GND铺铜这个是AD09上的PCB下图是立创EDA导入后的样子求各位大佬指点一下,哪里出问题了?谢谢
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDAPCB 发帖人:光风霁月 发帖时间:2022-01-18 11:46:00
  • 怎么把导入的CAD圆圈做成测试点
  • 请教下怎么把空心的圆圈做成实心的圆圈??另外我原理图中,要怎么表达这个实心圆的封装?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: CAD,CAD板 发帖人:Evanboys 发帖时间:2022-01-17 21:54:00
  • pcb导入图片
  • 请问一下导入一个图片文件到EDA里面,变成两部分(图片和元件),怎样把他们合并成一个图片呢???
  • 所属专栏: PCB设计 标签: pcb 发帖人:Polariss 发帖时间:2021-08-23 01:46:00
  • 【教程】导入高清的SVG图片到PCB
  • 海外用户做了一个导入插件,可以导入高清不变形的svg到PCB中。注意,太高清的图片可能会导致文件过大。另外,作者提示,这个导入功能可能会损坏你的PCB,请尝试前做好备份。另外这个插件在有些图片处理得不好,导入后路径出现NaN,导致Gerber无法正常生成,所以导入后需要查看文件源码是否存在NaN的异常路径!建议在一个空的PCB导入后,再复制图片到另外一个PCB工具地址:https://github.com/xsrf/easyeda-svg-importeasyeda-svg-import-master.zip安装和使用方法.zip【教程】如何快速创建反相文本丝印http://club.szl...
  • 所属专栏: 使用教程 标签: 教程 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2020-11-18 10:26:00
  • 重新打开工程后,PCB导入变更要求删除所有原来的布线?升级导致的还是BUG?
  • 年中有段时间没有使用EDA进行工作了,这几天重新打开,要把原来的板子改一下。修改完后在PCB文件导入变更,发现PCB工具要把以前所有的元件删除了重新加上,布线全部作废。试着打开其他几个工程,发现都有这个问题,PCB和原理图完全没动过,当在PCB端导入变更,EDA要删除所有原来的布线和布局。有人预定同样的问题吗?是软件升级导致的还是BUG?立创的技术人员能否回答一下!
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 变更 发帖人:光明的文奇 发帖时间:2020-10-29 23:52:00
  • PCB导入DXF部分线条丢失
  • 如题,在PCB上导入DXF文件,里面部分线条丢失,特别是弧线。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB DXF 发帖人:quedingwei 发帖时间:2019-05-22 09:56:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: