结果:找到"type-c连接器",相关内容1000条
- 如何保证type-c接口输出5V电压
- 画了一块pcb板,使用的充电接口是type-c的。但是我直接使用100w的电源适配器进行充电之后输出的电压不是5V的电压。除开直接更换一个固定输出5v电压的电源适配器之外,还有什么方法可以指定输出5v电压?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电源、type-c 发帖人:linxu222 发帖时间:2024-05-27 23:29:00
- 技术革新!USB-C接口为笔记本与显示器带来无限可能
- USB-C接口如今已成为笔记本与显示器连接的优选方案。无需担心正反插错,支持雷电4和DP视频信号输出,高速数据传输,还有最高100W的快充功能,真是方便又实用!一线连接,多功能融合通过这个接口,你可以轻松连接外接显示器、存储设备,还能实现PD快充,真是一举多得。越来越多的显示器开始采用USB-C接口,不仅保留了传统的DP和HDMI接口,还新增了USB-C视频输入,让笔记本电脑用户的使用体验更加出色。一线通,简洁高效使用USB-C接口连接显示器,不仅可以传输视频信号,还能为设备进行充电。这样一来,长时间使用视频输出就无需担心电量问题了。部分显示器还集成了集线器功能,允许你在传输视频的同时连接存...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: TYPE-C桌面显示器 TYPE-C双C接口盲插显示器 发帖人:花花的蝴蝶 发帖时间:2024-03-01 09:16:00
- microB转type-c。microUSB3.0转type-c,移动硬盘接口转type-c
- microB转type-c。microUSB3.0转type-c,移动硬盘接口转type-c主要是移动硬盘的microUSB3.0转type-c。未测试,未测试,未测试,求大佬指点。求大佬指点。求大佬指点。
- 所属专栏: 技术交流 标签: micro B转type-c。micro USB3.0转type-c,移动硬盘接口转type-c 发帖人:不懂电路的小白 发帖时间:2023-07-28 17:07:00
- 你知道为什么现在手机电脑都是Type-C接口吗?
- 随着科技的发展,各种电子产品也在不断地更新迭代,我们可以从简单的充电口变化上得到印证,例如最早的手机使用的宽口B-5Pin型接口到MicroUSB接口,目前有些比较老的安卓手机就有这样的接口,到了现在,普遍被使用的传统Micro-USB接口呈现出被Type-c接口取代的趋势。很多中高端的手机或者轻薄笔记本上都陆续配置了Type-c接口,同时舍弃了其他所有的接口。那这是为什么呢?Type-C接口有什么优点呢?下面跟金航标小编(www.kinghelm.com.cn)一起来看下~1、传输速度相对于传统的数据接口,Type-C接口的数据传输速度更快,USB3.1TypeC的理论传输速度可以达到10...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: Type-C接口 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-08-15 16:48:00
- type-c母座有哪些优势与缺点你知道吗?
- 随着电子产品的普及,现在的人们因为生活或工作的需要大多数都会用到智能手机,所以很多时候都会用到USBtype-c接口的连接器,其中type-c连接器最重要的插件就是type-c母座。就目前来说,type-c母座在整个手机连接器市场的占有量还是挺大的,那么连接器用type-c母座的优缺点到底有哪些你知道吗?下面金航标(www.kinghelm.com.cn)小编就为你科普一下:Type-c母座五大优势特点优势一1.type-c母座的连接方式上可以正反接插连接,而且还能两方向的互换使用。优势二2.type-c母座其一般机械寿命上可以承受1万次反复插拔。优势三3.type-c母座兼容支持数据音频设...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: type-c 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-08-12 10:01:00
- 金航标告诉你日常生活中如何充分利用type-c连接器
- 如今是电子产品时代,手机是日常生活中不可缺少的物品。现在大部分使用typec连接器,不仅是为了提高充电速度,而且也没有正负极之分。那么除了这两个功能之外,typec连接器就没有其他功能了吗?接下来,就跟金航标kinghelm小编来看看在日常生活中如何充分利用typec连接器。1.保持快速投射及其频率。现在的工作大部分都和新闻媒体有关,尤其是公司办公室,对投影仪应该比较熟悉。然后,如果带有typec连接器的手机连接到HDMI电缆,可以随时拥有投影屏幕。操作方法非常简单。将typec连接器端插入电脑,然后将HUDMI端口插入投影仪。连接后,将出现一个弹出窗口。2.外置移动U盘。做生意和学习的人总...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: type-c连接器 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-14 10:10:00
- USBTYPE-C16P公手工焊接卡住了请有TYPEC经验的大佬帮忙
- 我是新产品构思者,产品需要用到USBTYPEC的公,因为数据和充电工程师设计的是要16P够用。产品电路板已经初步画好,但是USBTYPEC公16PIN有很多种。有的脚密有的脚稀。有板上型,有夹板型,有沉板型。目前不知道那种合适。现在到做样品阶段卡住了,因为1.样品和前期客户少量试用不可能批量拿去贴。如果产品有问题就全搞砸了。2.生产人员缺乏手工焊接经验。我在网上查了焊接16P公多用锡浆而生产现在只会电烙铁!需要板子重复练习才能达到提高良品率。3.产品电路板不可能用来练习多种公,因为每种焊盘都不一样结构也不一样。工程师目前只画了一种夹板型的16P公。4.工程师他也不能管哪种公合适,他只管画我所...
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: USB TYPE-C 16P 手工焊接 发帖人:ailifx 发帖时间:2022-06-25 09:58:00
- 嘉立创手工焊接开始接单各种USBTYPE-C均已上架
- 朋友们嘉立创开放手工焊接啦,只要是器件型号前面有"手工焊接"字样的,均可以下单选用。嘉立创贴片,不收开机费、不收钢网费,工程费只需50元。目前上架的【手工焊接】器件有3万余种,各种USBTYPE-C插件。。。。均已上架嘉立创可选用的器件近8万种可贴器件,还会继续增加可以在【可贴元器件库(可购买/可邮寄)】内进行查看手工焊接收费方式:手工焊接工程费:50元手工焊接焊点费:0.1元每个焊点下单方式:与正常贴片下单流程一样,选上【手工焊接】的器件,即可以手工焊接。手焊交期:在SMT交期上增加一天(目前SMT交期二天)贴片收费方式贴装工程费:50元贴装焊点费:0.01元每个焊点为保证焊接品质,暂时每...
- 所属专栏: SMT贴片 标签: USB TYPE-C 发帖人:熊大 发帖时间:2020-12-01 13:53:00
- 光纤连接器专题:解析光纤连接器的三个重要组成部分及类型介绍
- 光纤连接器是独特的。光纤电缆发送的光脉冲,而不是电信号,所以端接必须更精确。而不是仅仅允许销,使金属对金属的接触,为了允许进行通信,光纤连接器必须完美对准显微镜玻璃。虽然光纤连接器的类型有许多种,他们有着相似的设计特征。双纤与单纤:单纤是指每个端口一个连接器然而双纤是指每个端口两个连接器光纤连接器的三个主要组成部分:金属环,连接器主体,和耦合机制。金属环—这是一个薄的结构(通常是圆柱形的),该实际持有的玻璃纤维。在纤维上有一个镂空中心形成紧紧的把手。金属环通常由陶瓷,金属,或高品质的塑料制成,并且通常将持有纤维的一条链。连接器主体—这是一个塑料或金属结构中保存套圈并附着于护套和加强光缆本身。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: FC连接器 LC连接器 SC连接器 ST连接器 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-16 11:35:00
返回