结果:找到"LOTO示波器实测,过压保护芯片LP5300",相关内容1000条
- 如何用示波器实测LC串联谐振?
- 一个电感和一个电容串联,在某个特定的频率,就会发生谐振,这个频率就是谐振频率。串联谐振电路有如下特点:谐振时整个电路阻抗呈电阻性,阻抗最小,电流达到最大;谐振时电感和电容两端的电压达到最大。上图就是一个LC串联典型电路,一般被用于低通滤波。我们准备一个电感和电阻串联的电路如下所示:我们准备一台LOTO的虚拟示波器OSCH02S,也就是示波器加信号源的版本,我们用信号源产生一个扫频正弦波,作为上图的Vin输入,把示波器的AB两个通道加在输入Vin和输出端Vout处。我们在上位机软件上设置好扫频参数,如下图所示:我们先扫频得到通道A也就是输入端的频响曲线如下图所示,可以看到扫频正弦波信号加在LC...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 实测LC串联谐振 示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-10-25 10:20:00
- LOTO示波器实测过压保护芯片LP5300工作效果
- 过压保护电路是电子产品设置中经常要用到的,以前都是用分立元件搭的各种经典电路,最近LOTO虚拟示波器客户推荐了一款很便宜的集成的过压保护芯片LP5300,体积很小,使用简单,外接两个电容就可以了,下图是它的典型应用电路:下图是它的功能框图:主要的电气参数:我们使用LOTO示波器实测这个芯片的过压保护效果。整体接线如下图所示:上图使用的是OSCA02系列的示波器,带宽35M,我们使用一个通道,通过示波器探头接在LP5300的输出端,检测过压保护芯片的输出电压波形。输入端我们使用一个可调的数字电源,我们测试给定不同的电压输入情况下,过压保护的芯片输出的电压波形。我们可以使用LOTO示波器的单次触...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器实测,过压保护芯片LP5300 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-08-09 15:51:00
- DIY制作隔离信号注入变压器
- 最近在学习模电知识,接触到了测量运放环路增益,需要使用合适的注入变压器,查找资料发现商用信号注入变压器价格昂贵,不适合个人学习使用。看到LOTO使用普通音频变压器做测试,也跟技术群友做了交流,尝试使用各种变压器、共模电感做测试,效果都不太理想。在逛某鱼时发现有位大神在出售自制的信号注入变压器,其介绍性能不错,随购买了1只做测试,发现满足使用需求,高低频性能都不错,其介绍的40Hz--8M的频率范围都满足要求,好奇其原理也想学习下变压器相关知识,在网上查找了相关知识,决定尝试自己制作。用的磁环是非晶纳米晶磁环,其特点是高饱和磁感应强度、高磁导率、低损耗、优良的温度稳定性,能实现更高的频率范围及...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器 注入变压器 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-06-08 11:54:00
- LOTO示波器电源环路增益分析客户实测
- 我们在之前有文章介绍过LOTO示波器+信号源扫频测电源环路增益稳定性的方法和过程,可以参考演示视频如下:https://www.ixigua.com/7135738415382790663?logTag=a843d537a27090d5117b或者阅读对应的文章:《LOTO示波器实测开环增益频响曲线/电源环路响应稳定性》https://www.bilibili.com/read/cv18591666有LOTO客户在阅读了文章的基础上实测了自己的电源板,提供了宝贵的实战经验,让我们得以对之前的文章和实践有的新的认识和提高。所以感谢这位客户提供的资料和经验,我们得以推出本文对之前的文章做一些补充...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器电源环路增益分析客户实测 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-04-07 14:55:00
- LOTO虚拟示波器实测
- 乐拓科技以研发为核心,以质量为前提,以服务为理念,致力为您提供高性价比的电子测量仪器。技术团队不断提升和改进产品软硬件,令其拥有丰富的软件功能和稳定的运行性能。我们为客户提供免费的软件更新,让您的LOTO产品免费解锁最新功能。欢迎加入技术交流群。产品介绍,案例应用,视频讲解,资料下载,帮助您快速上手。群里有研发工程师和各行各业用户群,欢迎提问,交流。
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO虚拟示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-03-24 14:50:00
- 手把手教你用LOTO虚拟示波器搭建测试系统整机
- 虚拟示波器如果用于个人的研发调试工作,主要能体现出它的小巧便携以及功能强大。而它的另一个巨大优势,可集成性可定制性高,则是在我们做项目中搭建测试系统的时候才能更好的体现出来。通常测试系统要求长时间工作,稳定性好,我们主推OSCA02系列的LOTO虚拟示波器,比较适合工业环境的应用和定制。测试系统在硬件上一般需要测电压量以及电流量,软件上可能独立也可能和PLC之类的其他系统进行连接互通。虚拟示波器比较适合应用在需要显示被测信号波形以及计算波形复杂参数的应用中。这些应用PLC和其他一些常用工业组件是做不了的。我们以制动器产品测试系统为例,简单演示如何用LOTO虚拟示波器OSCA02和周边模块搭建...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO虚拟示波器,测试系统 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-02-02 16:50:00
- EMC信号完整性落地实测1---走出玄学
- EMC信号完整性落地实测1---走出玄学无论我们从51单片机,STM32电路,运放,传感器,ADC采集还是可控硅晶闸管等等电源电路跨入到电子工程师的行业,我们通常会长时间处于低频的电子电路设计调试阶段,通常我们处理的是几百Hz或者几KHz的信号通路。偶尔会有RS232,RS485,IIC,SPI或者CAN总线之类的通讯让我们的PCB经历几百KHz的信号。这些其实涵盖了大部分的电子应用场景,我们在这个阶段更多的关注电路功能的实现,并没有也不太需要考虑信号完整性或者EMC的问题。总有一天我们会在新的项目中发现我们遇到了一些瓶颈。有时候通讯会莫名其妙的通讯错误,有些PCB板子会莫名其妙的有很大的干...
- 所属专栏: 技术交流 标签: EMC,信号完整性,EMC信号完整性落地实测,示波器,LOTO示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2022-04-13 11:14:00
- LOTO新型号支持串口蓝牙示波器
- LOTO串口/蓝牙示波器面世LOTO一直专注在虚拟示波器领域,以USB虚拟示波器为基础,扩展了很多功能模块,可以把Windows示波器,信号源,逻辑分析仪,频谱分析,数据记录,安卓手机平板支持,隔离差分输入,电流探头,EMC近场检测,LAN局域网远程监测等等合而为一。根据示波器主机的性能不同,可以分为几个系列,每个系列的主机又可以跟不同的扩展模块组合成不同的功能组合。这样下来,LOTO示波器的子型号多达几十种。现在,LOTO的串口232/422/485/蓝牙功能模块面世了,原来的几个系列的示波器的主机,可以插上这些功能模块,从原来的USB示波器,变成232/422/485/蓝牙示波器了。这下...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙示波器,串口示波器,LOTO示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2022-03-30 15:29:00
- _LOTO示波器实测WS2812B系LED光源
- 不管你对“RGB性能狂升300%”的梗认同不认同,不可否认,绚丽的彩色很是酷炫,在现在市面上带“灯”的肯定比不带“灯”的贵也成了商家的一致行为。在市面上呢,其中有一种RGBLED灯珠,因为价格便宜一个只要几毛钱买的多了都可能到1毛钱一个,无需额外的“庞大”控制电路来驱动,用各廉价的单片机和简单的元件,就可以单IO接口串联让成百上千个灯珠各自独立的发出颜色,低功耗,而且还有不错的刷新率,让DIY玩家在很是推崇。这就是WS2812系类,它是一种“集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源”。那么它是怎么实现的?相关的文档、源码很多,但具体到实际控制方式还是不明不白。本文以WS2812B-4为...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 实测WS2812B系LED光源 LOTO示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-10-21 11:18:00
- LOTO示波器:秒测UI特性曲线(二极管为例)
- 本文章主要介绍用LOTO示波器、信号发生器模块和电流差分模块测二极管UI特性曲线的案例,当然还可以用该套设备测三极管、场效应管、稳压管和一般的PN结。图1为PN结的UI特性曲线,可以看到,当电压U增大到一定的值时,流过PN结的电流会迅速变化,我们称这个电压为导通电压,不同材料的导通电压不同,硅管的0.7V,锗管的0.3V,用途有整流用的,有开关用的,各种二极管,它的曲线不太一样,当PN结两端的电压加到零点几伏的时候,它两端的电压就不会继续升高了,只是电流在增大。图1.二极管UI特性曲线PN结反向特性:当PN结两端加反向电压时,反向电压值较小时,电流几乎为零,此时的电流为反向饱和电流,当反向电...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-10 11:33:00
返回