结果:找到"​LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波,虚拟示波器,LOTO示波器,",相关内容1000条
  • LOTO虚拟示波器实测
  • 乐拓科技以研发为核心,以质量为前提,以服务为理念,致力为您提供高性价比的电子测量仪器。技术团队不断提升和改进产品软硬件,令其拥有丰富的软件功能和稳定的运行性能。我们为客户提供免费的软件更新,让您的LOTO产品免费解锁最新功能。欢迎加入技术交流群。产品介绍,案例应用,视频讲解,资料下载,帮助您快速上手。群里有研发工程师和各行各业用户群,欢迎提问,交流。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-03-24 14:50:00
  • 手把手教你用LOTO虚拟示波器搭建测试系统整机
  • 虚拟示波器如果用于个人的研发调试工作,主要能体现出它的小巧便携以及功能强大。而它的另一个巨大优势,可集成性可定制性高,则是在我们做项目中搭建测试系统的时候才能更好的体现出来。通常测试系统要求长时间工作,稳定性好,我们主推OSCA02系列的LOTO虚拟示波器,比较适合工业环境的应用和定制。测试系统在硬件上一般需要测电压量以及电流量,软件上可能独立也可能和PLC之类的其他系统进行连接互通。虚拟示波器比较适合应用在需要显示被测信号波形以及计算波形复杂参数的应用中。这些应用PLC和其他一些常用工业组件是做不了的。我们以制动器产品测试系统为例,简单演示如何用LOTO虚拟示波器OSCA02和周边模块搭建...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO,测试系统 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-02-02 16:50:00
  • 加速度传感器(MPA1064A)实测---LOTO虚拟示波器
  • 客户提供了一个加速度传感器,型号是MPA1064A,我们帮助客户测试下是否能测到传感器的输出,验证下测试方案。传感器很小巧,带了一根很长的线,由于我们手边没有合适的接口,把传感器的输入接头去掉了,直接拆成线束,按定义重新接线了。上图这个黑色的小模块就是加速度传感器。我们根据手册定义,红色接5V,黑色接地,剩下白色和黑色两根线是差分输出,我们接示波器探头。我们利用LOTO示波器的扩展接口提供电源的特性,直接把线接在了一个DE-15接口上,直接可以插在LOTO示波器的OSCA02系列型号的扩展口上,这样传感器就得到供电了,大家也可以自己接其他的5V电源。上位机软件我们选择大一点的时间档位,这里用...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 加速度传感(MPA1064A),LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2022-03-30 15:47:00
  • LOTO新型号支持串口蓝牙示波器
  • LOTO串口/蓝牙示波器面世LOTO一直专注在虚拟示波器领域,以USB虚拟示波器为基础,扩展了很多功能模块,可以把Windows示波器,信号源,逻辑分析仪,频谱分析,数据记录,安卓手机平板支持,隔离差分输入,电流探头,EMC近场检测,LAN局域网远程监测等等合而为一。根据示波器主机的性能不同,可以分为几个系列,每个系列的主机又可以跟不同的扩展模块组合成不同的功能组合。这样下来,LOTO示波器的子型号多达几十种。现在,LOTO的串口232/422/485/蓝牙功能模块面世了,原来的几个系列的示波器的主机,可以插上这些功能模块,从原来的USB示波器,变成232/422/485/蓝牙示波器了。这下...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙,串口,LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2022-03-30 15:29:00
  • ​LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波
  • LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波本文章介绍一下LOTO示波器新出的功能——FIR数字滤波的功能。在此之前我们先来了解一下带通滤波和带阻滤波。我们都知道每个信号是不同频率不同幅值正弦波的线性叠加,为了方便直接得观察到这种现象,就有了频谱分析(FFT),频谱分析就是将信号中不同频率不同幅值的正弦波表示出来。频谱分析的横坐标是频率,纵坐标是幅值,这样就可以在频谱分析中看出组成一个信号的多个正弦波的性质(频率和幅值)。如图1,上部分是时域的波形,下部分是频域中的波形。带阻滤波和带通滤波针对的是频域下的频率,如果要将某个频率范围内的信号去除掉,我们就要用到带阻滤波,只需在FIR数字滤...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ​LOTO——FIR,LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-09-14 16:28:00
  • LOTO示波器实测
  • 图片
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO,便宜好用的,性价比超高的,多通道,16通道,定制款 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-09-10 10:28:00
  • LOTO示波器实测
  • LOTO示波器实测图锦集1
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO,多通道 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-08-31 11:17:00
  • LOTO示波器:秒测UI特性曲线(二极管为例)
  • 本文章主要介绍用LOTO示波器、信号发生器模块和电流差分模块测二极管UI特性曲线的案例,当然还可以用该套设备测三极管、场效应管、稳压管和一般的PN结。图1为PN结的UI特性曲线,可以看到,当电压U增大到一定的值时,流过PN结的电流会迅速变化,我们称这个电压为导通电压,不同材料的导通电压不同,硅管的0.7V,锗管的0.3V,用途有整流用的,有开关用的,各种二极管,它的曲线不太一样,当PN结两端的电压加到零点几伏的时候,它两端的电压就不会继续升高了,只是电流在增大。图1.二极管UI特性曲线PN结反向特性:当PN结两端加反向电压时,反向电压值较小时,电流几乎为零,此时的电流为反向饱和电流,当反向电...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-10 11:33:00
  • LOTO虚拟示波器软件功能演示之——FIR数字滤波
  • 本文章介绍一下LOTO示波器新出的功能——FIR数字滤波的功能。在此之前我们先来了解一下带通滤波和带阻滤波。我们都知道每个信号是不同频率不同幅值正弦波的线性叠加,为了方便直接得观察到这种现象,就有了频谱分析(FFT),频谱分析就是将信号中不同频率不同幅值的正弦波表示出来。频谱分析的横坐标是频率,纵坐标是幅值,这样就可以在频谱分析中看出组成一个信号的多个正弦波的性质(频率和幅值)。如图1,上部分是时域的波形,下部分是频域中的波形。带阻滤波和带通滤波针对的是频域下的频率,如果要将某个频率范围内的信号去除掉,我们就要用到带阻滤波,只需在FIR数字滤波界面输入要去除的频率范围,点击SET,便会将这一...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO FIR 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-10 08:39:00
  • LOTO示波器软件功能||触发演示
  • 本文主要介绍loto示波器触发的功能那我们大部分的型号的产品是硬件触发的,只有482系列它是软件触发的。硬件触发的好处是它通过硬件的芯片来保障。突发信号不是周期的,是突发的、偶然的信号,基本上有百分之百的捕获率而软件触发它是靠程序,在传到计算机的所有数据里去寻找符合条件的触发,它的捕获率达不到百分之百。只有在中速和低速的时间档位上,它的触发效果才是可以的。当采样了一个信号,比如一个周期信号,在屏幕上显示,你会看到波形很稳定地显示,不会乱晃,相当于默认开启了相位锁定的功能。它的原理就有点类似于自动触发,这个跟传统示波器上的那个自动触发类似,它的前提是信号必须是一个周期信号在菜单栏中高级选项里有...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO 触发 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-07 10:47:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: