结果:找到"工程sheet-1与sheet-2,电气连接用什么连",相关内容1000条
- 有三个端口的电感怎么连接
- 这里的电感,上边的横线需要怎么连?他给我显示
- 所属专栏: 原理图设计 标签: C2962788电感怎么连接 发帖人:爱吃龙须糖 发帖时间:2023-06-01 17:58:00
- 工程sheet-1与sheet-2,电气连接用什么连
- 工程sheet-1与sheet-2,电气连接用什么连,是用网络标签吗,先谢谢
- 所属专栏: 技术交流 标签: 工程sheet-1与sheet-2,电气连接用什么连 发帖人:印第安人 发帖时间:2022-10-16 11:11:00
- 连接器的正确使用方法你知道吗
- 连接器如今已经各行各业必不可缺的电子器件,但是对于连接器正确使用方法你知道吗?下面就让金航标小编来给你讲讲连接器正确使用方法吧!记得收藏哦!使用连接器的时候,要正确的使用和保存,才会避免出现不必要的麻烦。在收到连接器的时候,我们要仔细的观察外包装,看看是否有明显的破损的地方,还要看看会不会出现连接器的本身的损坏等等,一定要保证自己看到的连接器是完好无损的,这样才不会影响我们对于连机器的使用。暂时不用连接器的时候,不要随意的放置连接器,尤其是随手放在有阳光的地方,这样因为疏忽忘记放置起来的话,连接器就会因为长时间的阳光暴晒出现质量上的损坏,从而影响他的使用,甚至还会出现安全事故,所以我们要仔细...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 连接器 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-07-19 11:12:00
- 金航标带你浅析IPX、IPEX、UFL连接器
- 深圳市金航标电子有限公司(SHENZHENKINGHELMELECTRONCO.,LTD.)成立于2007年,是国家级高新技术和双软认证企业,“中国卫星导航协会”资深会员单位,获得ISO9001(04617Q13625ROS)质量管理认证体系企业,正在完善IATF16949汽车质量管理体系。主要业务为北斗卫星导航和物联网终端应用硬件的研发生产销售,及物流信息智能化系统解决方案的提供。那么,金航标的小编今天就跟大家科普一下:IPX、IPEX、UFL连接器I-PEX原先是个做连接器的公司,后被第一精工合并。IPX、IPEX、UFL、HSC应该都是同一种连接器,一般叫为IPEX或IPX,不过不同的...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 连接器 发帖人:人走茶凉 发帖时间:2022-06-27 09:06:00
- EDA软件sheetsymbol功能怎样实现
- 图纸比较大的时候一般都分块绘制,AD(或protel99se)里面有creatsheetsymbol的功能,可以连接几个部件,立创EDA是否有此功能,望官方或有知道此事的朋友告知,谢谢
- 所属专栏: 原理图设计 标签: sheet symbol 发帖人:ennocheung 发帖时间:2021-09-06 16:24:00
- 立创EDA过孔与铺铜连接
- 请问立创EDA过孔与铺铜的连接方式如何改变?默认方式是整个过孔都与铺铜连接,这样手工焊接时由于整个铺铜散热过快,比较难焊接。能否设置成十字连接,或其它样式?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 过孔与铺铜连接 发帖人:六一张工 发帖时间:2021-07-21 10:44:00
- 电源连接器使用四大注意要点
- 电源连接器一般由插头和插座组成,其中插头也称自由端连接器,插座也称固定连接器。通过插头、插座,因此就产生了插头和插座的各种连接方式。这个是很多操作员都了解的,下面主要针对在使用的注意情况作解析: 1、端接 1)电源连接器端接时,端接规范或要求进行端接和检查,并按对应的接点序号进行端接。选用的电缆、导线间的最大绝缘层厚度应与接触件间的距离匹配,电缆线芯与接触件接线端匹配,当在接触件间跨、并线时,应考虑多股线芯绞合的直径,且禁止在接触件压接孔间进行跨、并线处理; 2)焊接时,应根据裸线直径选择相应功率的电烙铁,每个接触件的焊接时间一般不超过5s,应注意不能让焊剂渗入绝缘体,以免造成产品...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 电源连接器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-05-08 16:20:00
- 弱电工程中光模块的选择和使用技巧
- 光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。光模块可以通过光电转换,在发送端把电信号转换成光信号,然后通过光纤传送后,在接收端再将光信号转换成电信号。任何一个光模块都是有收发两部分功能,进行光电转换和电光转换,这样在网络的两端设备上都离不开光模块。现在一个数据中心中的设备往往以万计,要想实现这些设备的互联,光模块不可或缺。如今,光模块已经成为数据中心的一个细分市场。光模块分类按封装:1*9、GBIC、SFF、SFP、XFP、SFP+、X2、XENPARK、PON等。按速率:155M、622M、1.25G、2.5G、4.25G、10G、40G、100G等。按波长...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块 弱电工程 光纤连接器 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-27 16:29:00
- 光纤连接器专题:解析光纤连接器的三个重要组成部分及类型介绍
- 光纤连接器是独特的。光纤电缆发送的光脉冲,而不是电信号,所以端接必须更精确。而不是仅仅允许销,使金属对金属的接触,为了允许进行通信,光纤连接器必须完美对准显微镜玻璃。虽然光纤连接器的类型有许多种,他们有着相似的设计特征。双纤与单纤:单纤是指每个端口一个连接器然而双纤是指每个端口两个连接器光纤连接器的三个主要组成部分:金属环,连接器主体,和耦合机制。金属环—这是一个薄的结构(通常是圆柱形的),该实际持有的玻璃纤维。在纤维上有一个镂空中心形成紧紧的把手。金属环通常由陶瓷,金属,或高品质的塑料制成,并且通常将持有纤维的一条链。连接器主体—这是一个塑料或金属结构中保存套圈并附着于护套和加强光缆本身。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: FC连接器 LC连接器 SC连接器 ST连接器 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-16 11:35:00
返回