结果:找到"​德国劳易测LEUZE",相关内容612条
  • 罗德与施瓦茨NRX-B9测试功率计
  • 罗德与施瓦茨NRX-B9测试功率计主要特点基于触摸屏的图形用户界面实现直观操作JIANG支持至多四个R&S®NRP和R&S®NRQ6功率探头支持所有基于探头的测量功能可选高精度连续波和脉冲模式参考源模块使用NRT-Zxx探头的可选功率反射测量描述新一代功率计,配备先进直观的用户界面R&S®NRX可同时支持至多四个罗德与施瓦茨功率探头,并在可灵活配置的屏幕上清楚显示结果。用户界面采用触摸屏操作概念,使用更加简单。此外,前面板上的功能键可用于快速访问最重要的功能。基于触摸屏的图形用户界面实现直观操作以直观的数字和图形显示测量值,并提供直观操作5″TFT彩色显示屏支持基于窗...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 罗与施瓦茨NRX-B9试功率计 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-04-01 22:16:00
  • 罗德与施瓦茨ESR26EMI测试接收机
  • 罗德与施瓦茨ESR26EMI测试接收机频率范围:9kHz至26.5GHzJIANG符合CISPR16-1-1Ed。3.1带有集成20dB前置放大器的预选分辨率带宽符合CISPR标准,可选择从10Hz到1MHz的十进位步长(MILSTD-461、DO-160)超快时域扫描(选项)或传统步进频率扫描具有高达40MHz跨度的实时频谱分析,用于详细调查干扰(选项)高分辨率时域显示(50μs)自动测试程序IF分析(选项)认证测量频谱分析仪模式下符合标准的EMI测量R&SESR26是一款EMI测试接收机,频率范围为10Hz至26.5GHz,符合CISPR16-1-1标准。它使用传统的步进频率扫描...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 罗与施瓦茨ESR26 EMI试接收机 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-03-02 14:08:00
  • 德国罗德与施瓦茨SMR60信号发生器
  • 德国罗德与施瓦茨SMR60信号发生器Rohde&SchwarzSMR2020G|信号发生器|罗德与施瓦茨|10MHz至20GHz厂商名称:德国罗德与施瓦茨|Rohde&Schwarz|R&S详细说明jiangR&SSMR系列包括4种设计为CW发生器的基本型号,具有脉冲调制能力。四种基本型号中每一种都具有的性价比,能够以可以承受的价格供希望涉足微波测试领域的用户使用。假如对测量提出了更为严格的要求-使用R&SSMR仍能轻松完成:所有基本型号都能够通过选件快速简便地进行升级,以提供具有AM/FM能力的信号发生器,或者提供具有快速、充分合成的模拟斜波扫瞄功能...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 与施瓦茨SMR60信号发生器 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2023-01-28 20:21:00
  • ESR26罗德与施瓦茨EMI测试接收机
  • ESR26罗德与施瓦茨EMI测试接收机R&SESR26EMI测试接收机JIANGR&S®ESR测量接收机支持EMI传导骚扰和辐射骚扰测试,频率覆盖从10Hz到26.5GHz,完全符合CISPR16-1-1标准要求。使用基于FFT的时域扫描功能ESR在电磁骚扰测试中速度极快。与此同时ESR还具备了强大的信号频谱分析仪的功能。实时频谱分析功能为宽带故障定位提供有利手段。测量接收机利用该功能可以详细分析骚扰信号和历史信息。ESR具备一个简洁的结构和直观的触摸屏用户界面,操作简易。主要特点•EMI测量接收机和信号频谱分析仪集成入同一款仪器•支持CISPR16-1-1Ed.3.1规范标...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: ESR26 罗与施瓦茨EMI试接收机 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-11-16 21:10:00
  • 罗德与施瓦茨EMI测试接收机
  • 德国R&S罗德与施瓦茨EMI测试接收机德国R&S罗德与施瓦茨EMI测试接收机ESR系列概述jiangR&S®ESR是一种EMI测试接收机,频率范围介于10Hz至26.5GHz且符合CISPR16-1-1标准。该接收机可以通过传统步进式频率扫描或者在极高的速度下通过基于FFT的时域扫描测量电磁干扰。与此同时,R&S®ESR亦可作为一款功能全面的强大的信号及频谱分析仪,适用于实验室应用。借助实时频谱分析功能以及广泛的诊断工具,该测试接收机能够用来详细分析干扰信号及其历史记录。R&S®ESR采用结构清晰的菜单以及直观化的触摸屏,在任何模式下操作都十分方便。德...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 罗与施瓦茨EMI试接收机 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-10-23 15:37:00
  • ​德国劳易测LEUZE传感器HT3C.XL/4P
  • 德国劳易测LEUZE传感器HT3C.XL/4P德国劳易测LEUZE激光测距仪、德国劳易测LEUZE光电开关、德国劳易测LEUZE继电器、德国劳易测LEUZE传感器、德国劳易测LEUZE光电传感器、德国劳易测LEUZE安全光幕,德国劳易测LEUZE检测光幕等产品。德国LEUZE成立于1963年,有着丰富的产品线,传感器应用专家,传感器产品从简单的光电开关,到高端系列激光测距传感器,到条码阅读器,到RFID产品,到光学数据传输系统,到长距离定位系统,到要求严格的安全防护传感器及系统。LEUZE光电传感器包括:LEUZE方型光电传感器3B系列,25B系列,713系列,18系列,8系列,95系列,9...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ​LEUZE 发帖人:埃姆依工控 发帖时间:2020-07-28 15:47:00
  • 2020年国内MCU市场有望突破500亿元
  • MCU是智能控制的主要核心,是目前物联网和汽车电子未来主要增长点。MCU微控制器作为智能控制的核心广泛应用于消费电子、汽车电子、计算机与网络、工业控制等领域,伴随物联网的逐步落地和汽车电子的发展,MCU微控制器的市场需求增长显著。国内MCU微控制器市场未来五年复合增速达11.7%,至2020年市场空间达500亿元以上。据ICInsights预测,随着物联网的持续火热,MCU的出货量将持续上升,2018年全球MCU的出货量将增长18%达306亿颗,营收预期将增长11%,五年内全球MCU销售额年复合增速将达到7.2%,至2020年将突破200亿美元。2016年国内MCU市场已达360亿元,未来年...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: MCU,兆创新MCU,产MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-10 13:49:00
  • 嘉立创2020年五一放假通知
  • 尊敬的嘉立创客户:五一劳动节即将来临,提前祝大家节日快乐!根据国家节假日放假规定,并考虑公司的实际情况,现将五一放假有关事宜通知如下。放假时间:5月1号嘉立创全体员工放假,共1天,5月2日(星期六)正常上班。放假期间届时无法提供在线咨询服务,但不影响正常下单,交期会顺延,5月2日开始会正常审核订单。劳动节将至,各大快递公司会因为假期影响,存在物流放缓,可能会影响收货时间。请根据实际情况合理安排交期,如有不便,敬请理解。深圳市嘉立创科技发展有限公司2020-04-23
  • 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 嘉立创 动节 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2020-04-23 11:48:00
  • 嘉立创2019年五一放假通知
  • 尊敬的嘉立创客户:五一劳动节即将来临,提前祝大家节日快乐!根据国家节假日放假规定,并考虑公司的实际情况,现将五一放假有关事宜通知如下。放假时间:5月01号至5月02号嘉立创全体员工放假,共2天,5月3日(星期五)正常上班。放假期间届时无法提供在线咨询服务,但不影响正常下单,交期会顺延,5月3日开始会正常审核订单。劳动节将至,各大快递公司会因为假期影响,存在物流放缓,可能会影响收货时间。请根据实际情况合理安排交期,如有不便,敬请理解。深圳市嘉立创科技发展有限公司2019-04-24
  • 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 嘉立创 动节 发帖人:嘉立创运维杨先生 发帖时间:2019-04-24 10:44:00
  • 劳易测传感器3系列拥有多种型号应用广泛
  • 劳易测传感器3系列拥有多种型号,可用于各种应用,例如,封装工艺、装卸工艺和生产。在同等竞争产品相比,这些传感器功能最多样,检测范围大,信号冗余更高。技术精巧,可实现虚假的和无关的光抑制,对准和调试快速,尽显优势。标准对射型光电传感器具有可靠性出色、信号冗余高、调试简单的特点。劳易测传感器LSR3BLSR3B对射型光电传感器可在各种环境条件下实现物体的可靠检测。发射器可选配激活输入,接收器可选配警告输出,增强可用性。优势:·高功能冗余·发射器通过高精确度LED形成均匀的小光斑·可选配激活输入的发射器·警告输出(接收器可选配),提升可用性镜反射型传感器在该领域中,有各种各样采用不同反射原理的传感...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 传感器 发帖人:Tina168 发帖时间:2018-09-04 11:50:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: