结果:找到"波形参数测量",相关内容844条
- 波形参数测量
- 波形参数测量1.疏波的电压峰峰值为82.4V,有效值为21.5V,频率约为31Hz,正负脉宽均为8ms,一个周期为32ms------像这些参数信息,貌似没有示波器可以直接读出来吧?峰峰值可以直接读取出来,有效值很多示波器都没有这个功能吧?电压类来讲,一般只有最大值、最小值、峰峰值、幅值、平均值、均方根、顶端值、底端值。最大值和幅值的区别是?顶端值和最大值或者幅值又是什么区别?2.像这种脉冲群不规则的波形,频率、脉宽、周期是不能直接读取出来的吧?都是需要数格子?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 波形参数测量 发帖人:站在巨人的肩膀上借鉴 发帖时间:2024-03-13 14:18:00
- 4层板耐压参数
- 诸位好,我想讨论的内容如下:1、厚度1.2mm的4层板,TOP层、PWR层、GND层、BOTTOM层;2、现项目PCB使用场景如下,三相四线400VAC电源;3、如果想在TOP层走L1火线,PWR层走L2火线、GND层走N线、BOTTOM层走L3火线;想知道此种情况下1.2mm的PCB板,各个层之间耐压参数,包括绝缘参数,工频耐压参数等是否满足要求。以上祝好
- 所属专栏: 技术交流 标签: 4层板 耐压参数 绝缘参数 工频耐压参数 发帖人:老罗威尔 发帖时间:2021-09-26 08:36:00
- SMT接单数量放开到30片,交期2天
- 感谢朋友们对嘉立创的支持与理解,目前SMT生产搬迁工作基本完成。目前有9条样板贴片线,产线产能还没有完全释放出来。贴片数量可以放开30片内的数量。可贴数量:5、10、15、20、25、30片。其中5片与10片的数量可以选贴2片。
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 数量 发帖人:熊大 发帖时间:2020-09-23 09:12:00
- 如何用LOTO示波器安全的测量高电压?
- 如何用LOTO示波器安全的测量高电压?本文里我们把几十伏以上,超出对人体安全电压或者超出示波器量程的电压定为高电压,以220V市电举例讨论。示波器上是有方便自测和探头补偿用的标准方波的,一般是1KHz。我们的USB示波器上也有这个标准方波,幅值1.5v左右,默认是标准方波,需要时,还可以设置成PWM波,频率占空比可调。跑题了,我是在技术支持的过程中遇到关于市电损坏的问题有一大半是由于新人好奇,顺手接到市电上造成的。所以我不得不强调一下,示波器是自带方波可以尝鲜的,新手不要上来就去测市电玩。老司机们很谨慎,是不会这样做的。中招的新人们最常问的问题是:为什么我用示波器测量市电总是跳闸呢?为什么我...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 示波器,测量 发帖人:LOTO 发帖时间:2020-06-12 10:28:00
- 电路板雕刻的问题
- 各位,有谁知道小型三轴雕刻机的控制软件grblcontrol参数怎样设置的吗?,我的雕刻机Z轴走的刀路总是比原图尺寸少了一半多,不知怎么设置那项参数?才能使与电路板设计图一至?有懂得的请指教一下吧,谢谢了。
- 所属专栏: 技术交流 标签: grbl control参数 发帖人:珠海老吴 发帖时间:2020-04-05 16:11:00
- 如何快速标注元件参数。
- 电路原理图上有元件的参数的,如何让丝印变成元件参数而不是元件的编号?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 参数 发帖人:别说话撩我 发帖时间:2019-10-07 01:25:00
- 一键式测量仪测量弹簧尺寸的应用原理
- 一、什么是弹簧弹簧是一种利用弹性来工作的机械零件。用弹性材料制成的零件在外力作用下发生形变,除去外力后又恢复原状。亦作“弹簧”。一般用弹簧钢制成。弹簧的种类复杂多样,按形状分,主要有螺旋弹簧、涡卷弹簧、板弹簧、异型弹簧等。弹簧表面质量检测是弹簧加工的重要环节。检测时,人们通过各种试验方法对弹簧的性能进行测定,从而把弹簧的质量定量数值化,为企业的质量管理与追踪提供正确的评定依据。二、测量要求弹簧的外观检测和尺寸检测(包括弹簧长度、线径、线径间距和有效圈数)。三、测量难点及中图仪器测量解决方案国内现有的弹簧检测方法一般是人工用游标卡尺等工具目测,这种方法不仅效率低,而且误差大。有些公司也从国外进...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 弹簧测量 一键式测量仪 发帖人:中图仪器 发帖时间:2019-09-16 17:59:00
- 请问:SMT数量,和PCB数量是否一致?
- SMT最多数量100片。PCB数量100以内选项有5,10,15,20,25,30,50,75,100。那么SMT的数量(双面板,厚度1.6mm)也是对应的吗?也就是说5,10,15,20,25,30,50,75,100都可以贴片吗?PS:之前做过几次5片贴2片,不清楚其他贴片数量有什么讲究。
- 所属专栏: SMT贴片 标签: SMT数量 发帖人:fengfeng 发帖时间:2019-07-07 21:28:00
- 基于ICL8038芯片的信号发生电路的制作与调试
- 先给大家看看电路图,首先大家看到的是电源和指示灯电路,P1是电源接口实物当中用排针,1N4007的作用是防止电源接反,电容C4和C5是用于电源滤波,是模块得到稳定、无干扰的电源,注意:该电路需要的工作电压是12V,如果只给5V是不能正常工作的。再来看一下函数信号发生器电路,核心芯片就是ICL8038,通过调节外部的电阻和电容来改变三种波形的周期、相位,三种波形的频率是相等的。具体调试如下:调节电位器RP1可以改变输出波形的频率和占空比;调节RP2和RP3可以改变输出波形的频率,但不改变占空比;调节RP4可以调节正弦波的波形,使正弦波波形完整、不失真。具体原理分析及解释请下载“中文详解ICL8...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ICL8038 函数信号 波形 发帖人:电路玩家 发帖时间:2018-10-12 10:57:00
- 嘉立创生产工艺参数2018年1月19号更新!
- 嘉立创生产工艺参数2018年1月19号更新以下内容:一:重要信息展示在入口,让首页更有实用性二:开通了无密支付额度的修改功能,让付款的应用更加灵活,方便及实用三:网站首页上线,十多年来首次更新了嘉立创生产工艺参数,代表嘉立创在新的一年里会从不同的维度进入高精度多层板市场:
- 所属专栏: PCB打样 标签: 工艺参数 发帖人:limeng 发帖时间:2018-01-20 13:36:00
返回