结果:找到"​电容的谐振频率",相关内容1000条
  • ​电容的谐振频率
  • 电容的谐振频率单纯的电容或者电感哪里来的谐振频率一说?对应的谐振频率不是有LC或者RC才对吗?R和L都是未知的情况下,这些谐振频率
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ​ 发帖人:站在巨人的肩膀上借鉴 发帖时间:2023-09-18 16:18:00
  • 晶振工作原理分享
  • 晶振,也称振荡器。英文名是oscillator,一般有四个引脚和方向。它有电源、质量和时钟输出引脚,里面有晶体和振荡电路。不需要输入信号号源,可以直接产生频率,出厂时已校准频率。特点:使用方便,频率稳定,电磁辐射低。晶振简称晶振。通常是由应时晶体元件、集成电路、电阻电容和外壳组成的有源功能元件。打开时,它可以输出一个稳定的频率信号号。晶振工作原理分享工作原理晶振的核心是应时水晶。这种晶体有一个非常重要的特性。如果给它施加交流电压,它就会产生机械振荡。相反,如果对其施加机械振动,就会产生交变电压。这种特性被称为机电效应。一般情况下,应时晶体机械振动的振幅和交变电压的振幅都很小,但当外加交变电压...
  • 所属专栏: YXC(扬兴晶振) 标签: 晶 晶体荡器 元件 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2023-07-25 10:21:00
  • ​滤波器、戒指频率、电感电容、电阻电容的选型和先后顺序问题
  • 滤波器、戒指频率、电感电容、电阻电容的选型和先后顺序问题帮忙看图片的问题解答问题,THX高通滤波器:高于这个截止频率点信号通过。低于这个频率点信号不能通过,被电容阻断;低通滤波器:低于这个截止频率点信号通过。高于这个频率点信号不能通过,被电容短路到地;带通滤波器:高于某一个频率点,同时低于某个频率点信号才能通过,小于下限频率点和大于上限频率点信号不能通过;带阻滤波器:高于某一个频率点,同时低于某一个频率点信号不能通过,小于下限频率点和大于上限频率点信号才能通过;以上总结是否正确?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ​滤波器、戒指选型和先后顺序问题 发帖人:站在巨人的肩膀上借鉴 发帖时间:2023-05-27 14:20:00
  • 线上购买晶体谐振器需要咨询清楚哪些细节
  • 晶体谐振器可以为电子产品提供谐振频率的电子元件,而同时晶振本身也分为多种类型和各自有自身的参数。很多客户在购买晶振的时候更加青睐于线上采购,这样不仅选择多,而且采购效率也会提高,那么在线上购买晶振产品要重视哪些细节的咨询呢?确定晶振类型和具体参数在购买晶振的时候自然要多方面了解,先要确定我们要购买的晶振的参数和类型后再来对比价格和品牌。很多人发现线上对比晶振产品时价格会差很多,其实这是因为品牌虽然相同但是参数有差异,比如有源晶振和无源晶振就有很大区别,无源晶振更为简单主体就是一个晶体并且配有引脚,而有源晶振更为复杂,其本身就是完整的振荡器,除了类型不同之外形状频差以及开机特性等都是不同的,确...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 晶体 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2022-10-31 10:54:00
  • 晶振频率和时钟频率,区别在哪里?
  • 作为数字电路中的重要元器件—晶振,它是一种控制频率元件,在电路模块中提供频率脉冲信号源,给电路提供一定频率的稳定的震荡(脉冲)信号,比如石英钟,就是通过对脉冲记数来走时的。而时钟频率就像发动机转速,以一定频率在转,频率越高,对信号质量要求越高,能耗越大。 我们都都知道CPU的运行频率,单位为Mhz,数字愈大代表CPU执行指令的速度愈快,1978年问市的IBMPC采用5MHz的intel8086CPU,1998年intel发表了400MHz的PentiumII-400CPU。因此,一个时钟周期等于两个振荡周期,所以晶振频率等于2倍时钟频率。一、晶振频率和时钟频率本质上有何区别呢?1、信号源不同...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 晶 时钟 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-10-30 15:55:00
  • 晶振的振荡电路解析
  • 晶体谐振器就是指用石英材料做成的石英无源晶振,俗称晶振,起到产生频率的作用,具有稳定,抗干扰性能良好的特点,广泛应用于各种电子产品中。晶振具有压电效应,即在晶片两极外加电压后晶体会产生变形,反过来如外力使晶片变形,则两极上金属片又会产生电压。如果给晶片加上适当的交变电压,晶片就会产生谐振(谐振频率与石英斜面倾角等有关系,且频率一定)。晶振利用一种能把电能和机械能相互转化的晶体,在共振的状态下工作可以提供稳定、精确的单频振荡。在通常工作条件下,普通的晶振频率绝对精度可达百万分之五十。利用该特性,晶振可以提供较稳定的脉冲,广泛应用于微芯片的时钟电路里。晶片多为石英半导体材料,外壳用金属封装。晶振...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 晶 晶体荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2021-02-24 10:10:00
  • 深度好文!电路板上的晶振坏了怎么办
  • 如今的电子科技时代,我们越来越离不开生活中的智能电子产品,尤其是手机,几乎成了每日的必需品。假设你一天都不碰手机,恐怕会有诸多不便。而手机却依赖它,一颗小小不显眼的晶振,决定了整块电路板的"生死"。如果它不运作,整个系统就会瘫痪,在行业中被人们堪比为电路板的心脏。晶振停振:晶振是各板卡的"心跳"发生器,选择好的晶振,保障线路板的经久耐用性。然而难免会碰到晶振停振的问题。晶振的作用就是向显卡、网卡、主板等配件的各部分提供基准频率,它是时钟电路中最重要的部件。晶振就像个标尺,工作频率不稳定会造成相关设备工作频率不稳定,自然容易出现问题。在实际应用中,遇到晶振停振,要结合实际情况和产品规格。大量晶...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 晶 晶体路板晶 荡器 发帖人:YXC扬兴晶振企业号 发帖时间:2020-12-02 09:47:00
  • 单片机晶振的两个电容的作用
  • 这两个电容叫晶振的负载电容,分别接在晶振的两个脚上和对地的电容,一般在几十皮发。它会影响到晶振的谐振频率和输出幅度,一般订购晶振时候供货方会问你负载电容是多少。晶振的负载电容=[(Cd*Cg)/(Cd+Cg)]+Cic+△C式中Cd,Cg为分别接在晶振的两个脚上和对地的电容,Cic(集成电路内部电容)+△C(PCB上电容)经验值为3至5pf。各种逻辑芯片的晶振引脚可以等效为电容三点式振荡器。晶振引脚的内部通常是一个反相器,或者是奇数个反相器串联。在晶振输出引脚XO和晶振输入引脚XI之间用一个电阻连接,对于CMOS芯片通常是数M到数十M欧之间.很多芯片的引脚内部已经包含了这个电阻,引脚外部就不...
  • 所属专栏: 学学单片机 标签: 晶 单片机 发帖人:小小宅138 发帖时间:2018-10-22 19:45:00
  • 电路板上无标识的贴片电容如何判断电容值
  • 贴片电阻一般都有标识,可以直接看到阻值大小,但是电容基本上没有任何的标识,一但损坏,只能是去猜电容值。不知有什么办法来搞定这个问题。
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 无标识贴片 发帖人:蓝蓝的天上白云跑 发帖时间:2017-08-18 16:06:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: