结果:找到"一个简易接触电路",相关内容1000条
- 新手小白在线求助
- 想要建一个单刀双掷开关的电路原理图,会做的友友们可以交流下哈有偿的tb里做的太贵了还不保证最后电路能不能正常动作呢
- 所属专栏: 技术交流 标签: 想要建一个单刀双掷开关的电路原理图 发帖人:麦兜小哥哥来了 发帖时间:2024-05-23 23:11:00
- TIM0开发板测评报告+主题/简单点亮一个LED
- TIM0开发板测评报告1.整体使用评价立创制造的开发板配色非常美观,整洁,使人眼前一亮,整板非常漂亮。刚开始使用TI的库,所以还需要一段时间来熟悉,先把作业交了再慢慢研究。2.开发项目流程(方案介绍、方案系统框图、调试、指令等)安装CCS12.6-->安装SDK等必要组件;代码:系统驱动库初始化-->配置IO默认状态、方向-->toggle();3.成果展示work.rar
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 简单点亮一个LED 发帖人:LukaW 发帖时间:2024-01-18 08:52:00
- 求帮忙画一个简易接触电路板
- 实现要求,A板装弹簧顶针,焊接,并预留两个焊盘,及螺丝固定孔B板要求,外大环,内小环,B板A面,镀金工艺。B板B面两个焊盘,分别连通到大小环。比较急。求大神帮忙!有偿请求
- 所属专栏: 项目外包 标签: 一个简易接触电路 发帖人:leoxm 发帖时间:2023-06-15 17:29:00
- 为什么DRC和电路设计没问题,但是VCC和GND短路
- 这个是没有焊接VCC和GND就短路在一起,也不知道是什么原因,DRC也没有报错这块板子是有两块风枪320度风速5焊接,有两块焊接完就短路,另外两块焊接完就不短路,也不知道什么原因,铺铜间距和规则都是默认的10mil
- 所属专栏: 技术交流 标签: 短路 焊接 发帖人:陈豪隆2021 发帖时间:2022-09-22 15:32:00
- 高抗干扰筋膜枪专用触摸芯片VK3601SOT23-6触摸原厂技术支持
- 产品型号:VK3601产品品牌:VINKA/永嘉微/永嘉微电封装形式:SOT23-6产品年份:新年份联系人:沈经理原厂直销,工程服务,技术支持,价格最具优势!VC-47VK3601概述:VK3601具有1个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了1路直接输出功能。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 触摸IC 集成电路 高抗干扰 单键触摸 发帖人:星星亮晶晶 发帖时间:2022-04-25 14:51:00
- 专业版封装焊盘过孔覆铜问题
- 这个电源芯片的焊盘是封装自带的网络是GND但是专业版底层覆铜的时候连接不上标准版就是正常的
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版的一个BUG 发帖人:ylin 发帖时间:2022-03-18 23:51:00
- pcb中复制一个网络的线段到另一个网络,现在怎么不会更新网络了,原来是可以的呀
- pcb中复制一个网络的线段到另一个网络,现在怎么不会更新网络了,原来是可以自动更新网络,现在总是原来的网络。
- 所属专栏: PCB设计 标签: pcb中复制一个网络的线段到另一个网络 发帖人:zjq53796s 发帖时间:2020-12-30 00:36:00
- 非接触式血糖仪
- 中国是世界上糖尿病最多的国家,平均15个人就有一个是糖尿病,糖尿病的血糖检测目前是穿刺检测,疼还不能实时检测,如果设计一款手表一样的非接触式血糖仪,我们就可以实时检测血糖高低,为1个多亿的糖尿病带来福音!各位大侠可以设计下方案看怎么样!
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: 非接触 血糖仪 发帖人:PLNNK 发帖时间:2017-12-14 18:00:00
- 环保简易型钢网,已经用过的客户来评价一下
- 环保简易型的钢网,不封AB胶和银龙胶纸,我们推出已经有两周左右的时间了,每天有100个简易型的钢网。对于这些简易型的钢网,各位怎么评价?使用的如何?欢迎反馈----环保简易型钢网介绍帖子:http://club.szlcsc.com/article/details_9332_1.html注意:想选择环保简易型钢网的客户,务必看清楚,环保简易型是不封AB胶和银龙胶纸的,一般不适合贴片厂使用!仅适合个人用户!
- 所属专栏: 激光钢网 标签: 环保简易型 钢网 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2017-10-28 10:06:00
- “环保简易经济型”钢网,是否值得拥有?
- 这两天朋友圈刷屏了一篇文章,《外卖,正在毁灭我们的下一代》,说的是外卖大增,所引发的包装盒和塑料袋大增,垃圾围城的问题。深有感触。因为,我们公司的垃圾桶,最近又增加了一个超大型的。原因就是,叫外卖的超多,吃完的包装盒和垃圾袋越来越多,装不下了。我们昨天跑了一趟钢网厂,看工人怎么封网。整个封网过程中,封网用到的AB胶不但过程繁琐,而且AB胶超级超级浪费,且会产生不少的垃圾。由此,我们想到是否可以推出“环保简易经济型”钢网,主要考虑的是针对30*40,37*47的小钢网。所谓“环保简易经济型”指的是,这个钢网,不封AB胶,不贴银龙胶纸。如下图:如上图所示,这个钢网,就是在网框上,用黄胶粘贴了钢片...
- 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 环保 经济 简易 钢网 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2017-09-20 11:05:00
返回