结果:找到"一脸懵......",相关内容170条
- 元件没有唯一ID,布局传递失败
- 嘉立创EDA(专业版)版本:V2.0.15.e63e9f编译日期:2023-03-13Windows11家庭中文版22H2问题:shift+f,新建的元件,其属性里唯一ID值是空的。填写任意的唯一ID值后,布局传递提示“没有找到任何匹配的对象”。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 唯一ID 发帖人:注册昵称 发帖时间:2023-03-23 15:06:00
- 搞大了千万不要重置唯一ID
- 贴片需要唯一ID,但是如果你在-设计--重置了唯一ID,会变得很惨@@@@@@更新到PCB后原来的几十个元件全部变为新增,无法恢复还原,这样要耗费多少时间精力重画图啊????
- 所属专栏: 技术交流 标签: 唯一ID 发帖人:梦醒时分 发帖时间:2023-01-08 22:17:00
- 【实验教程17】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-AI人脸注册认证与识别
- AI语音人脸识别实验教程——疯壳·开发板系列AI人脸注册认证与识别使用IAR打开AI_OCR文件夹里面的工程,打开common.h头文件,连接的路由器名称及密码如图1.0.1所示,如需修改成需要注意路由器名称长度和密码的长度以及加密类型都要修改。图1.0.1路由器相关信息图1在AI人脸识别系统中需要有上层服务器,CC3200通过TCP与上层的服务器建立连接关系,通过这一链路来实现数据包的传递,从而实现人脸识别的功能。在mian.c文件中通过两个全局变量来定义服务器的IP及端口,如图1.0.2所示为连接服务器的IP及端口,用户可在此更改切换连接到自己的服务器。图1.0.2服务器的IP及端口图2...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AI 语音识别 人脸识别 人脸注册认证 实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-15 11:53:00
- 【实验教程16】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-AI人脸图像采集
- CC3200AI实验教程——疯壳·开发板系列AI人脸图像采集人脸图像采集硬件部分主要由CC3200和MT9D111摄像头组成。摄像头主要是作为人脸采集部分,CC3200则作为主控制核心。如图1.0.1所示为MT9D111摄像头模组的实物图。图1.0.1MT9D111摄像头模组图1MT9D111摄像头模组及其外围的原理图,如图1.0.2所示。图1.0.2MT9D111及其外围原理图图2其中SDA为I2C数据、SCK为I2C时钟、PWDN摄像头工作状态选择、PCLK像素点的时钟、MLKIN是主时钟、RESET复位引脚、VD为列同步信号、HD为行同步信号、D0-D7摄像头的并行数据口。使用IAR打...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AI,语音识别,人脸识别,AI人脸图像采集,实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-12 15:37:00
- 【实验教程14】AI语音人脸识别(会议记录仪/人脸打卡机)-AI人脸系统架构
- AI语音人脸识别教程——疯壳·开发板系列AI人脸系统架构AI人脸识别系统由7大块组成,分别是摄像头、CC3200、串口调试助手、路由器、公网、服务器、数据库以及百度AI组成。AI人脸识别系统的系统架构如图1.0.1所示。图1.0.1AI人脸识别系统架构图1串口调试助手向CC3200发送指令,CC3200执行相关指令并且返回执行信息。例如设备注册时,串口调试助手向CC3200发送设备注册指令,CC3200接收到指令,返回接收成功指令到串口调试助手,并且把用Authkey进行TEA加密的注册数据包通过WiFi传输到服务器,服务器接收到指令后验证通过该设备是第一次注册,并且返回一个使用Authke...
- 所属专栏: 技术交流 标签: AI,语音识别,人脸识别,AI人脸系统架构,实验教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-12 10:58:00
- 立创商场一键下单元器件什么怎么算价格的?
- 真想爆粗口,这尼。。。一件下单对新手太不友好了,贵点就贵点,已经不是一点了贵,匹配价格可以差300多,一让新手小白怎么选?坑一个算一个吗,一键下单不是为了方便吗?一套东西你给我匹配出来的价格可以差别这么大,也是醉了
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 一键下单 发帖人:爱喝冰糖红西柚 发帖时间:2022-08-06 12:21:00
- 专业版的客户端离线和半离线模式,3D查看没有模型
- 专业版的客户端,3D查看为什么会是这个样子,换了三台电脑都是这样?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 一脸懵...... 发帖人:该醒醒了 发帖时间:2022-01-12 22:41:00
- 人脸识别主板能应用哪些产品设备?
- 在市场上看到很各种各样的人脸识别主板,有些是CPU不一样,有是接口不一样,比如双赞主板SZ3391。双赞主板SZ3391基于RK3399六核芯片平台,双Cortex-A72大核+四Cortex-A53小核,GPU使用Mali-T860,芯片性能强。板载有LVDS、EDP、HDMI显示输出接口,内置通用背光板接口及屏电压跳线,兼容更多种类的显示屏,支持双屏异显功能。板载千兆以太网,WIFI,Mini-PCIE接口及SIM卡座,可接3G/4G通信模块。板载2路串口,4路GPIO,6路USB,方便连接各种工业设备。支持Android/Linux系统,软件支持完善,适合企业开发高清显示的商显广告机、...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 人脸识别主板 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-10-21 13:51:00
- Ubuntu下试玩visionseed工具的数据可视化
- 日前购得一套AI视觉模组visionseed,我准备先在Ubuntu下试玩visionseed工具来了解这套视觉模组。当然前期准备工作是要做的:(1)提前准备UbuntuLinux系统,也可以安装Ubuntu虚拟机(2)提前准备VisionSeed开发者套装,包括蓝色框中的VisionSeed(含摄像头模组)和USB数据线。(3)在VisionSeed官网(https://visionseed.youtu.qq.com)开发者中心界面下载工具VisionSeedSDK(Linux)和VisionSeed客户端工具(UbuntuLinux16.04)。准备工作完成后,现在开始客户端连接Visi...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 人脸识别 人工智能 AI 发帖人:azxyqcr 发帖时间:2019-09-16 11:45:00
- 用AI视觉模组DIY一个驾驶疲劳监测仪
- 道路千万条,安全第一条,相信每个人都是牢记于心的,“喝酒不开车,开车不喝酒”其实不难,难的是防范始料未及的事件,疲倦就是众多始料未及事件中,杀伤力稳居前排的,前一秒心里还在想坚持坚持,下一秒可能就失去了意识。相信每个人都体会过,自制力在睡神的面前,是多么的无力,想着躺一会儿爬起来洗脸,结果醒来天都亮了,千万不要在犯困的时候高估自己的毅力~Murphy'sLaw表明,只要一件事发生的概率大于零,给足够长的时间,这件事就一定会发生。所以近年来高配版的豪车,应用了各种辅助驾驶的技术来应对这些情况,比如主动刹车系统、车道偏离预警、驾驶员监测系统(DMS)等等,这些高大上的技术中,有没有那一个我们可以...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 人脸识别 发帖人:azxyqcr 发帖时间:2019-08-16 14:53:00
返回