结果:找到"下载问题",相关内容426条
- 嘉立创专业版打不开
- 我下载了嘉立创专业版到电脑桌面上但是一直点图标一直打不开,我不知道为什么,而且已经多次尝试下载了,重新下载安装到C盘也不行
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 下载问题 发帖人:RY72022210 发帖时间:2024-02-28 19:59:00
- 14寸笔记本新版嘉立创下单助手问题?
- 麻烦问下管理员我用的14寸笔记本在用嘉立创下单助手下单的时候拖不到最后,就是不能选择顺丰到付的快递,并且这个版本是强制升级,感觉不是很人性化,望软件能升级改进下,谢谢!
- 所属专栏: PCB打样 标签: 嘉立创下单助手问题 发帖人:amber86 发帖时间:2024-01-03 11:31:00
- 立创eda标准版能不能提供一下历史版本
- 立创eda标准版能不能提供一下历史版本,有些版本有较大改动一时不知道就更新了,但是想退回以前使用的版本却发现找不到历史版本可供下载的地方,很不方便
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 软件下载 发帖人:ycygxlz 发帖时间:2023-10-26 20:12:00
- AD10什么时候能打开LCEDA的文件啊?
- AD10什么时候能打开LCEDA的文件啊?打开后全是乱码。两个软件在什么条件下可以兼容?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 问题 发帖人:山姆大伯泉州599 发帖时间:2021-09-23 14:41:00
- 在ubuntu20.04安装成功,执行失败
- 在ubuntu20.04安装成功,执行失败出现如下错误段错误(核心已转储)
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 问题 发帖人:科学顽童 发帖时间:2020-05-26 09:58:00
- 无法上传图片
- 这两天想在此论坛发几个帖子,但是始终无法上传图片和文件,每次选择好图片,点击确认后,总会弹出一个白色对话框提示上传失败,显示内容:{"code":200,"msg":null,"result":{"saveUrl":"https://clubimg.szlcsc.com/upload/postuploadimage/image/2020-04-18/B4D2EEBF11D26EE0810DE458F7C1531F_552.jpg","uploadIdStr":null}}寻求解决方法。
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 问题 发帖人:迷迷惘惘 发帖时间:2020-04-18 22:13:00
- 【好书下载】电路原理第7版
- 本书涵盖了有关电元件和电路完整而简明的基础知识,重点强调了分析、应用和技术实践。内容主要包括基本元件、电量和直流电阻电路、交流动态电路三部分。这是一本容易看懂的书,语言很朴实。我想对于电路理论很迷茫的人肯定有,今天给大家推荐的这本国外书籍属于理论结合实际比较强的,也是容易理解的,可以通过这个来提高自己的兴趣。电路原理(第七版).rar(资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途)下载后记得顶帖哦~
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 电路 下载 发帖人:立创小编 发帖时间:2019-04-16 17:45:00
- 【好书下载】经典智能电路300例
- 本书精选了328例经典智能电路,包括光控电路、温控电路、湿敏电路、力敏电路、气敏电路、电压敏电路、磁敏电路、声控电路以及传感器电路等九大类,并推荐了400余个敏感元器件且将它们融会到这328例智能电路中,使读者看得懂用得上。本书可作为中小学生以及电子类大专在校生的自修读物,也可作为学校实验室教材,对电工电子产品的设计者和维修者来说更是不可多得的资料。资料仅供学习交流使用,请勿用于商业用途。经典智能电路300例.pdf
- 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 下载 电路 发帖人:立创小编 发帖时间:2018-05-18 10:48:00
- 试用2天EDA,问题
- 1.PCB封装设计时,焊盘的对齐有问题。网格大小为1mm,栅格尺寸0.1mm,ALT键栅格0.1mm.采用吸附。下图的PIN4和PIN17的垂直坐标都是1.2mm,但从图像看,怎么都不整齐。这是什么原因呢?2.PCB覆铜极度不方便,使用实心填充,就没办法区分网络。使用覆铜的方式,那个边框好讨厌。如果在同一层要覆铜好几个网络的话,就麻烦了。3.画实心填充和覆铜时,无法设置光标的最小行程。无发固定45度转角等。4.PCB时光标的最小行程要能设置,才好LAYOUT。每次覆铜时画错一点,都要重来。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 问题 发帖人:致新科技工程师 发帖时间:2017-08-12 11:47:00
返回