结果:找到"不同主题,复制内容不可见",相关内容1000条
  • 手板复模常见客户问题
  • 手板复模上线至今已有一个多月了,在日常和客户业务对接过程中,我们发现了一些大家常问的问题,这里将这些问题整理汇总出来,分享给大家作为参考:看看这里面有你想问的吗?1、什么是手板复模?手板复模,也叫硅胶复模手板,是一种在产品研发过程中制作高精度模型进行小批量试制的技术。手板复模通常利用原有的样板,在真空状态下制作出硅胶模具,并通过PU等材料进行浇注来克隆出与原版相同的复制件。这些复制件可以测试验证产品在不同材料、不同表面处理等选择下的性能和状态;在工业设计、产品研发、模具制作等领域有广泛的应用。手板复模的制作流程一般包括以下几个步骤:使用快速成型机或CNC制作原型。用硅胶制作模具。用浇注材料注...
  • 所属专栏: CNC&钣金 标签: 手板模,硅胶模,小批量,手板,常 发帖人:嘉立创黎工 发帖时间:2024-05-28 16:45:00
  • 原理图不可见网络如何删除
  • 版本:lceda-pro-windows-x64-2.1.36原理图界面DRC检查:2023-11-1320:03:38[信息]:开始设计规则检查。2023-11-1320:03:38[信息]:网络标签GND15没有连接导线或总线。2023-11-1320:03:38[信息]:网络标签RX15没有连接导线或总线。2023-11-1320:03:38[信息]:完成设计规则检查。致命错误:0,错误:0,警告:0,信息:2。原网络名为GNDRX,这里为了区别原有GNDRX网络在DRC点击网络名在属性里改成了GND15RX15网络管理那里没有这两个网络这两个网络在原理图界面不能定位不能显示无法查看到...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图 网络 发帖人:hui223 发帖时间:2023-11-13 20:53:00
  • 过孔不显示问题。
  • 如图所示,同时期画了三块板子,前段时间打开发现PCB都不显示。关闭杀毒软件之后,显示正常。就这一个板子过孔都不显示,怎么解决?望指导一下,谢谢!
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 过孔显示,消失 发帖人:陌路同行 发帖时间:2022-11-07 15:32:00
  • 覆铜问题,不同网络无法交叉覆铜
  • 你好。覆铜遇到问题。目前两个网络需要覆铜,VCC与GND。画了VCC的覆铜区域后,由于VCC的区域里有GND的区域,并且VCC并未覆盖,此时再对GND区域覆铜,无法实现。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 覆铜,网络 发帖人:jiang12345 发帖时间:2021-04-14 11:29:00
  • 原理图不同主题复制不兼容,需要调整
  • 是这样的,我两张原理图,一张是默认主题,一种是黑白主题。此时我把黑白主题里面的器件,比如说一个或多个器件复制,然后拿去默认主题里面粘贴,粘贴过后,这些复制过来的器件是不可见的,因为颜色冲突。虽然可以再次调节主题,将所有器件都可见,但是这是个繁琐的过程。值得优化。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:来了来了 发帖时间:2020-07-21 11:41:00
  • 铺铜不可见,求解
  • 如图,已设置铺铜区可见,但依旧不显示,其他工程可以
  • 所属专栏: PCB设计 标签: PCB 铺铜 发帖人:Superfire 发帖时间:2019-07-20 19:11:00
  • 客户端库消失了
  • 客户端的原理图库和封装库都不见了。网页端的还在,是啥意思呢?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 客户端的库 发帖人:致新科技工程师 发帖时间:2017-09-12 08:45:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: