结果:找到"专业版EDA问题",相关内容1000条
- 立创专业版EDA意料外的网络高亮显示【问题反馈】
- 你好.在使用专业版eda网页版时,利用ctrl+d快速复制时,如果此时鼠标指针放在其它网络时(该网络进入高亮),复制粘贴后,原高亮网络进入了恒高亮模式(同H键高亮模式)。鼠标悬在带网络的图元上对应网络高亮,这个是很好的。但是这个问题显示的意料之外的高亮就不是那么合适了。稳定触发方法:选中一个可复制的图元,挪动鼠标至导线,触发自动凸显网络,此时ctrl+D快速复制,随便找地方粘贴。被高亮的网络由鼠标悬空的”暂时性高亮“变为“H键型的持续高亮”大胆猜想是标悬空的”暂时性高亮“的退出条件是简单的判断鼠标移出图元区域,但是被ctrl+D快速复制覆盖打断了退出条件的触发,于是变为持续的高亮。可能的编程...
- 所属专栏: PCB设计 标签: 问题反馈 专业版 发帖人:想通了的nmos 发帖时间:2023-05-16 22:59:00
- EDA专业版本编辑出现问题
- 现在下载了新的专业版本,是在原版本基础上升级来的,觉得不如原版本好用,工程打开以后出现原理图中电阻电容无法放置的故障,大家遇到了吗?怎么解决呢?补充,虽然不能放置元件,但是可以从原理图中复制元件出来再粘贴,工具栏中的电源符号也无法添加
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版 编辑出问题 发帖人:大师兄巡山 发帖时间:2023-05-09 17:12:00
- 请教用专业版做的工程,如何在标准版打开
- 在家里用专业版做的工程。到另外一个地方由于电脑配置问题用专业版太卡。用标准版如何打开专业版的文件?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 专业版和标准版兼容问题 发帖人:zhang32568 发帖时间:2023-02-10 10:47:00
- 专业版DRC不报错的问题
- 如下图,黄色框内本来有一个元件(下图1),如果不小心按Delete删除了(下图2),马上进行DRC检查,是不会报错的(下图3)。这样有问题啊,问题还比较严重吧,可能导致板子做错。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 专业版 DRC不报错的问题 发帖人:莫忘0324 发帖时间:2022-06-10 11:03:00
- 专业版放置圆形板框,铺铜DRC提示间距为0的错误
- 专业版1.5.17放置圆形板框,铺铜DRC提示间距为0的错误。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA专业版 发帖人:沧海云帆 发帖时间:2022-02-18 10:58:00
- 专业版原理图自制图页自定义属性位置乱跳
- 还是老问题,自制图页上的自定义属性位置随机的,不能固定。在符号库里面位置都是居中排列好了的,但是新建工程时位置就变了。而且变化了的位置也不是固定的,偶尔重新打开位置是正确的,但是大部分时间打开位置都是错乱的。如下图所示,在库里面编辑好了都是居中位置,但是到具体工程里面打开就这样了。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版EDA 发帖人:cqtl84 发帖时间:2021-12-14 11:42:00
- 专业版EDA存在许多问题
- 最近使用专业版遇到很多奇奇怪怪的问题,在这里反馈一下。1。添加了图纸符号后在原理图编辑界面选择图纸符号的时候列表没有自己添加的图纸。2。项目列表中板子下的PCB图纸会不在列表中,实际上是有pcb板的。即使之前你还步过线,保存过。3。原理图画完,DRC通过。转到pcb后连线就没了??
- 所属专栏: 技术交流 标签: 专业版EDA存在许多问题 发帖人:diancity 发帖时间:2021-10-20 09:12:00
- 立创EDA专业版如何自动布线?
- 请问一下。专业版如何像标准版那样自动布线?我没找到自动布线选项
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版自动布线问题 发帖人:EDA粉丝 发帖时间:2021-07-14 15:26:00
- 专业版器件原理图多模块问题
- 放置分块器件时,一个器件的分块只有一个有ID号,其他没有实际画的时候其余的部件无法分配ID号
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版问题 发帖人:Lishanwen 发帖时间:2021-06-06 16:12:00
返回