结果:找到"专业版EDA,建议,改进",相关内容1000条
- 立创EDA(专业版)原理图网络高亮问题
- 发现只有选中导线才能高亮,高亮的元素也只是导线高亮,当选择网络标签,网络端口,网络标识是不会高亮,这对于查看稍大一点的原理图是不方便的。建议把网络标签,网络端口,网络标识改成可以高亮的元素,当选择其中任意一种元素都可高亮,并且高亮的元素不仅只有导线
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 修改建议 发帖人:LGBXC 发帖时间:2024-05-19 19:56:00
- 立创EDA专业版功能建议,比较实用。
- 首先对于立创EDA专业版来说功能已经很强大了。能满足99.9%的用户,但还是有一点不足,让我很不爽。下面我就说说,其实也很简单,就是你设计一个产品的PCB,但是这个产品的PCB是由两块PCB甚者三块PCB组装而成,这个时候查看3D模式下就只能查看其中一块的3D视图,不能对整个产品做很好的展示,以便于更清晰的看到组装后有没有互相干扰的器件外形可以及时更改器件选型、或者调整器件方向AND位置。还有就是pcb在查看3D模式下无法修改显示模型的板材厚度,也是个缺点,在画外壳的时候不是使用1.6mm的板材的话设计外壳时候需要时刻考录到板材的厚度。这点不太人性化。希望能可以调整3D模式下板材的厚度。说了...
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 立创EDA 专业版 功能建议 发帖人:samer 发帖时间:2023-12-18 08:55:00
- 如何修改立创EDA专业版里面的自建库的相关符号和封装
- 如图所示,我想修改自己的库YunoLibs里面的相关图形和封装内容,但是没有编辑按钮,我应该如何操作?这个“编辑”按钮我从周六找到周日,愣是没找到
- 所属专栏: 技术交流 标签: 立创EDA专业版 自建库 修改 发帖人:链影骑士 发帖时间:2022-09-25 16:43:00
- 立创EDA专业版的使用建议
- 本人原来一直用着AD,现转投立创EDA。废话不多说,直接引出话题。原立创EDA标准板卡,布线不是很顺,现改专业版了,专业板新出,有一个很大的不足,我强烈建议改进升级一下。专业版屏下方的那些个符号,封装很鸡肋,能看,能改,但是就是不能放置,还占用屏幕空间。能隐藏,但关键是不能放置。几百个元件找出来改好了,不能放置。在“封装管理器”中可以看,能绑定,能放,但就是不能改封装,我真的是很火这一点,我还得关了此界面。另外找上述中的“屏下方的框”改元件。改好不能放置。保存后再去找“封装管理器”去绑定。》》》》》》》希望改进的地方,在“封装管理器”那里可以点进去,可以修改,更新元件,这不是很好吗?主界面屏...
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 立创EDA专业版 建议 发帖人:为人民服务 发帖时间:2022-05-04 00:38:00
- 专业版个人建议
- 个人建议个人库复用模块更新后,是否能把复用模块做在这里更新到工程库。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版个人建议 发帖人:沧海云帆 发帖时间:2022-03-11 17:43:00
- PCB设计颜色建议
- PCB设计时,能否像AD一样板子内和板子外颜色不一样。都是相同颜色画久了,眼睛感觉特别酸
- 所属专栏: PCB设计 标签: 建议 立创EDA专业板 发帖人:lhdjp 发帖时间:2022-03-01 16:14:00
- 谈谈专业版立创EDA改进建议
- 使用专业版EDA画原理图时,很多条信号线网络标签类似,为了少打几个字母,采用复制修改的方式,结果弹出以上错误,每粘贴一次都弹出一次窗口,好烦哦。另外复制网络标签无法放置在空白地方也好不方便,建议修改一下。另外不能同时打开两个工程,两个工程之间的原理图和PCB不能相互复制内容,我就想问问这样设计不觉得不方便吗?意图何在?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 专业版EDA,建议,改进 发帖人:德力控自动化科技 发帖时间:2022-01-27 09:27:00
- 第3次建议
- 1.导出DXF,线路丢失。线路/字符/开窗没有分层2.没有在原理图的情况下,直接新建PCB.无法直接批量更改元件封装(LED行业,同一种板,更改灯珠,位置不变)(目前只能多次放置新元件,手动输入坐标)3.没有在原理图的情况下,元件封装无法更改(目前只能放置新元件,手动输入坐标)4.默认尺寸标准,原理图导入到PCB或直接新建PCB。单位是MM,但栅格尺寸,网格大小还是mil的5.PCB直接放置焊盘时,找不到属性更改,如大小,层次
- 所属专栏: PCB设计 标签: 改良PCB建议 发帖人:好看的小哥 发帖时间:2020-05-26 17:56:00
- 改进立创EDA的建议
- 个人有个改进立创EDA的建议,就是目前的立创EDA不支持导入彩色图片,只有下图这种导入图片方式.建议添加导入彩色图片对象功能.支持导入彩色图片有以下两个好处.1.就是画异形板方便.可以用实物图进行缩放来画.2.立创EDA无形就多了个抄板的功能.在PADS上是直接支持插入彩色图片对象的哦.立创的效果图:PADS上的效果图:
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 改进立创EDA的建议 发帖人:执着成就梦想 发帖时间:2019-06-04 18:15:00
- 力创EDA使用bug记录和功能改进建议
- 力创EDA使用bug记录和功能改进建议,体验了一下,觉得力创EDA这种模式大有前途,同时希望更加改进,提高工作效率
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 力创EDA bug 改进 建议 发帖人:飞奔的乌龟 发帖时间:2019-05-29 09:33:00
返回