结果:找到"专业版的工程树型目录建议",相关内容1000条
- 立创EDA专业版功能建议,比较实用。
- 首先对于立创EDA专业版来说功能已经很强大了。能满足99.9%的用户,但还是有一点不足,让我很不爽。下面我就说说,其实也很简单,就是你设计一个产品的PCB,但是这个产品的PCB是由两块PCB甚者三块PCB组装而成,这个时候查看3D模式下就只能查看其中一块的3D视图,不能对整个产品做很好的展示,以便于更清晰的看到组装后有没有互相干扰的器件外形可以及时更改器件选型、或者调整器件方向AND位置。还有就是pcb在查看3D模式下无法修改显示模型的板材厚度,也是个缺点,在画外壳的时候不是使用1.6mm的板材的话设计外壳时候需要时刻考录到板材的厚度。这点不太人性化。希望能可以调整3D模式下板材的厚度。说了...
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 立创EDA 专业版 功能建议 发帖人:samer 发帖时间:2023-12-18 08:55:00
- EDA专业版V1.9.20工程库中预览3D显示方格的BUG
- EDA专业版V1.9.20工程库中预览3D显示方格的BUG具体情况如下:1、画原理图时,放置-->器件,然后选择一个确定是有3D模型的器件,如器件AFC07-S20FCA-00、EG1164、EG2104S等,然后在工程库中选中刚才放置的器件,点击右下角的“预览3D”然后没有显示该器件的3D模型,而是显示方格。2、在PCB里直接放置工程库中以上几个器件,然后点击3D,可以看到确实是有3D模型,而且显示正确。3、使用专业版V1.8.39时没有这个问题,从V1.8.39升级到V1.9.19后发现该问题,后续又升级到V1.9.20版本仍然存在该问题。4、试过卸载后重装,仍然存在该问题。5、w...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA专业版,3D模型 发帖人:淡泊明志 发帖时间:2022-12-01 21:41:00
- 专业版不能同时打开多个工程
- 专业版不支持同时打开多个工程,非常遗憾。要想在多个工程中复制原理图,还得回到标准版中进行,然后再导入到专业版,非常不便,希望能改进。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 专业版 多个工程 发帖人:铁凌科技 发帖时间:2022-07-17 10:30:00
- 立创EDA专业版的使用建议
- 本人原来一直用着AD,现转投立创EDA。废话不多说,直接引出话题。原立创EDA标准板卡,布线不是很顺,现改专业版了,专业板新出,有一个很大的不足,我强烈建议改进升级一下。专业版屏下方的那些个符号,封装很鸡肋,能看,能改,但是就是不能放置,还占用屏幕空间。能隐藏,但关键是不能放置。几百个元件找出来改好了,不能放置。在“封装管理器”中可以看,能绑定,能放,但就是不能改封装,我真的是很火这一点,我还得关了此界面。另外找上述中的“屏下方的框”改元件。改好不能放置。保存后再去找“封装管理器”去绑定。》》》》》》》希望改进的地方,在“封装管理器”那里可以点进去,可以修改,更新元件,这不是很好吗?主界面屏...
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 立创EDA专业版 建议 发帖人:为人民服务 发帖时间:2022-05-04 00:38:00
- 专业版个人建议
- 个人建议个人库复用模块更新后,是否能把复用模块做在这里更新到工程库。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版个人建议 发帖人:沧海云帆 发帖时间:2022-03-11 17:43:00
- PCB设计颜色建议
- PCB设计时,能否像AD一样板子内和板子外颜色不一样。都是相同颜色画久了,眼睛感觉特别酸
- 所属专栏: PCB设计 标签: 建议 立创EDA专业板 发帖人:lhdjp 发帖时间:2022-03-01 16:14:00
- 谈谈专业版立创EDA改进建议
- 使用专业版EDA画原理图时,很多条信号线网络标签类似,为了少打几个字母,采用复制修改的方式,结果弹出以上错误,每粘贴一次都弹出一次窗口,好烦哦。另外复制网络标签无法放置在空白地方也好不方便,建议修改一下。另外不能同时打开两个工程,两个工程之间的原理图和PCB不能相互复制内容,我就想问问这样设计不觉得不方便吗?意图何在?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 专业版EDA,建议,改进 发帖人:德力控自动化科技 发帖时间:2022-01-27 09:27:00
- 3D模型-同一ZIP档(內含OBJ,MTL),在标准版可以創建;在专业版不能
- 标准版-OK可以建立3D模型File:ZE03withSockets-V3.1.zip专业版-呆等同一ZIP档,在专业版以下窗口底部的progressbar一直在滾动5分钟后,只好ESC退出,退出后再按确定,出现以下信息:按确定,取消退出后再选ZIP档,档名无显示,有以下信息:即使确定,取消退出之后,重再新建3D模型,都沒有显示档名,只好按F5刷新浏览器,则可再重选档案並显示档名.(但仍导入不了)单单导入OBJ档,则沒有问题,只是沒有颜ZE03withSockets-V3.1.zip色而己
- 所属专栏: PCB设计 标签: 标准版 专业版 3D 模型 发帖人:Gregory 发帖时间:2022-01-22 15:30:00
- 专业版客户端能否添加类似标准版的同时打开多个工程的功能?
- 专业版客户端能否添加类似标准版的同时打开多个工程的功能?之前用网页版勉强可以打开多个网页打开多个工程,现在客户端就不行了。因为不同工程之间有接口需要复制粘贴什么的。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版 多个工程 发帖人:十万丶伏特 发帖时间:2022-01-12 10:40:00
- 专业版的工程树型目录建议
- 专业版的工程树型目录能加个添加文件夹功能,添加工程目录的文件夹
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 专业版的工程树型目录建议 发帖人:chuanyao 发帖时间:2021-11-06 16:49:00
返回