结果:找到"东数西算",相关内容369条
- 如何构建HPC高性能计算数据中心?
- 计算机最初的主要用途是用于计算,随着计算任务的增加,海量的数据量使传统的计算机面临挑战!于是,为提高运算速度,要达到每秒万亿次级,需要构建高性能计算系统。主要解决大规模科学问题的计算和海量数据的处理,如科学研究、气象预报、军事研究等等。标准计算系统主要使用串行计算来解决问题,它将工作负载分成一系列任务,然后在同一处理器上依次执行这些任务。相比之下,HPC则利用大规模并行计算在多个计算机服务器或处理器上同时运行多个任务。HPC计算机集群由多个联网的高速计算机服务器组成,并有一个集中式调度器来管理并行计算工作负载(节点)。构建高性能计算数据中心,需要HPC集群中的所有其他计算资源都是高速、高吞吐...
- 所属专栏: 技术交流 标签: HPC 高性能计算 数据中心 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-05-30 15:37:00
- 解读《“东数西算”专题研究报告》
- 2022年2月,国家发展改革委等四部委联合印发通知,同意在8地启动建设国家算力枢纽节点,并规划了10个国家数据中心集群,“东数西算”工程正式全面启动。7月,中国联通研究院发布了《“东数西算”专题研究报告》。对于“东数西算”工程会对光通信行业产生什么影响,让我们一起来看下报告内容。由于报告内容很多,我们主要介绍下报告中关于光模块和液冷技术方面的内容。光通信模块液冷设备光通信基础设施等基建及设备制造属于“东数西算”产业链上游,主要包括供配电系统、温控冷却设备、服务器、网络设备、光通信模块、光纤光缆等各类设备。光通信模块光模块行业市场分析“东数西算”工程将进一步加速国内数据中心和云计算产业的发展,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 东数西算 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-08-19 11:18:00
- 补货流程扯淡
- 东西发不见了耽误了客户时间暂不说要客户重现拍才肯补发要么就等快递那边赔偿了才肯补发这行为太扯淡了我是钻石会员以前不出事觉得你们平台做得非常不错现在出事了觉得你们平台太扯淡把一切责任让客户先背着再来慢慢谈实在不行就走底线我退款给你不就没事了你们想过客户的时间吗客户的交期吗客户的合同订单吗
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 东西发不见了 要客户重现拍才肯补发 发帖人:威锋1234 发帖时间:2020-04-14 08:42:00
- 阻抗神器和si9000计算数据不一样,板材数据不能用阻抗神器上的吧?
- 圈出来的数据都不一样,应该不能准确的算出来吧,用si9000算准确吧?有人又发现这样的问题吗???
- 所属专栏: PCB打样 标签: 阻抗 神器 板材数据 计算 发帖人:JunJio 发帖时间:2020-03-13 10:04:00
- 6ES7972-0BB12-0XA0西门子总线连接器
- 6ES7972-0BB12-0XA0总线连接器SIMATICDP,连接器针对PROFIBUS最多至12MBit/s90°电缆出线,15.8x64x35.6mm(宽x高x深),终端电阻含隔离功能,带PG编程设备插座商品编号(市售编号)6ES7972-0BB12-0XA0产品说明SIMATICDP,连接器针对PROFIBUS最多至12MBit/s90°电缆出线,15.8x64x35.6mm(宽x高x深),终端电阻含隔离功能,带PG编程设备插座产品家族RS485总线连接器产品生命周期(PLM)PM300:有效产品出口管制规定AL:N/ECCN:N工厂生产时间1天净重(Kg)0.06Kg产品尺寸(W...
- 所属专栏: 二手交易 标签: 西门子总线连接器 发帖人:本特利666 发帖时间:2019-04-09 15:40:00
- 瑞迅MPC-1911嵌入式硬件解码助力深度学习
- [导读]互联网的本质在于用户经营、流量经营,而数据在这其中是最为基础的一环。数据的价值在于,可以驱动业务的增长。实际上不仅仅是在零售行业,每一个行业对于数据的应用,数据对于驱动业务本身起到至关重要的作用。以盒马鲜生的第一家店上海金桥店为例,目前线上部分的销售额已经超过了50%,这样的营收模型对于传统零售商来讲是可遇不可求的。实际上这个结果并非一蹴而就。深入进行数据管理与挖掘,可以更好的服务用户。这里面包含了两个维度的用户,一是服务于企业内部,实现数字化管理。二是在消费者层面,可以提供个性化、多元化的服务。众所周知,如上所谈到的深度数据的挖掘离不开深度学习,深度学习技术从诞生之日起至今引领人工...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 嵌入式 工控机 数据 算法 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-03-21 16:43:00
- 承接CNC注塑机PLC数据采集数控系统智能制造项目
- 工业网关项目承接,可采集市面上常见PLC数控系统,CNC,非标设备状态采集,模拟数字IO,支持工业协议MODBUSOPC,支持串口、485、网口、WIFI、4G,支持MQTT协议,可上传到云服务器,边缘计算。有需要联系QQ;584551512
- 所属专栏: 项目外包 标签: modbus opc 三菱 西门子 发那科 欧姆龙 松下 数控系统 采数 发帖人:工程凌凌发 发帖时间:2019-01-04 09:06:00
- TLP172A(tp,f)替代
- 哪位大神推荐下TLP172A有没有什么替代型,亿光、光宝、佰鸿,ISOCOM等品牌的东芝的货期太长了,市场也比价杂,一不小心就中招
- 所属专栏: 器件替换 标签: 光耦 东芝 发帖人:sunxy 发帖时间:2018-04-19 16:37:00
- 【已开奖】新年开工大吉-分享拿百元京东e卡
- >>>点击查看中奖公布楼层<<<中奖者感言帖:iaSgnaT、天郯、include、osli、asfthj、千山万水、立创小编、风雨征程、Antecessor、IT支持曾工、风的世界、安忆116224、CHUZHI、天郯、Summer张Summer张Summer张Summer张看到商城下单满1999元送50元、满6999元送200元,满9999元送300元京东e卡,是不是非常心动,现在,只要分享,就有大大的机会获得京东e卡哦。18个大奖在此,你还在等什么活动时间:即日起至3月18日23:59:59参与人群:所有立创社区新老客户参与方式一:无分组分享本帖或扫...
- 所属专栏: 立创动向 标签: 京东e卡 发帖人:立创小程 发帖时间:2018-03-08 14:47:00
- 速尔快递广东省内范围暂停派送
- 尊敬的立创商城客户:因速尔公司内部调整,即日起暂停速尔快递广东省内派送,商城将不允许收件地址为广东省的订单选择速尔快递,具体恢复时间等待快递公司安排,给您带来不便敬请谅解。立创商城2017-11-03
- 所属专栏: 立创动向 标签: 速尔 快递 广东 发帖人:立创商城IT运营 发帖时间:2017-11-03 15:35:00
返回