结果:找到"串口",相关内容277条
- 国产GP232RL串口芯片完美兼容FT232RL引脚开发资料
- 是最新加入ftdi系列usb接口集成电路设备的设备。是一个usb到串行uart接口,带有可选的时钟发生器输出,以及新的ftdichip-idTM安全加密器特性。此外,还提供了异步和同步位崩接口模式。通过将外部eeprom、时钟电路和usb电阻集成到设备上,使用GP232r的usb到串行设计得到了进一步的简化512/2000与之前的ft232r相比,它增加了两项新功能,有效地使其成为某些应用领域的“三合一”芯片。内部生成的时钟(6mhz、12mhz、24mhz和48mhz)可以从设备中提取出来,用于驱动微控制器或外部逻辑。一个唯一的数字(ftdichip-idTM)在制造过程中被烧入设备,并且...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 串口IC 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-06-29 17:38:00
- 本着不想计算,不想转换的目标写了一个串口调试助手,写着写着就走偏了,跪求意见和建议~~~
- 大概几个月前买了一个小电机,商家给了文档,给了上位机,还附赠了一个串口调试助手,看起来服务挺周到的,但是调试的时候就需要对着文档或者上位机,将指令内容一条条复制到串口调试助手上去,然后看结果。但是呢经常需要反复测试那么几条指令,来回的复制太麻烦,还有的参数是32位的有符号整型,还需要自己转换成十六进制,在搜索一阵子之后发现,貌似各个串口调试助手,调试精灵之类的软件都没有类似的实现,那只好自己写一个~~~由于最近一直居家办公,所以空余的时间特别多,所以很快就完成了。大概就是下面这个样子,最终发送的数据根据配置的字节序来确定:后来,写着写着呢,感觉这样不够,然后又把目录加了上去,所以整个界面就成...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 串口助手 发帖人:四格5193 发帖时间:2022-06-03 19:25:00
- FT232RLUSB串口与GP232RL软硬件兼容开发资料
- GP232RL引脚定位串口~$GP232R_20190921.pdf
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: USB串口 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-06-01 10:00:00
- GP232RL国产USB串口如何兼容FT232RL开发资料
- 32r是最新加入ftdi系列usb接口集成电路设备的设备。232r是一个usb到串行uart接口,带有可选的时钟发生器输出,以及新的ftdichip-idTM安全加密器特性。此外,还提供了异步和同步位崩接口模式。通过将外部eeprom、时钟电路和usb电阻集成到设备上,使用GP232r的usb到串行设计得到了进一步的简化512/2000与之前的ft232r相比它增加了两项新功能,有效地使其成为某些应用领域的“三合一”芯片。内部生成的时钟(6mhz、12mhz、24mhz和48mhz)可以从设备中提取出来,用于驱动微控制器或外部逻辑。一个唯一的数字(ftdichip-idTM)在制造过程中被烧...
- 所属专栏: 器件替换 标签: USB串口 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-04-14 14:32:00
- 蓝牙串口助手+HexCom-V1,串口调试利器!
- 今天给大家推荐一个手机端的VXapplet:蓝牙串口助手,再配合一款蓝牙硬件HexCom-V1,实现日常串口调试功能。蓝牙串口助手搭配HexCom-V1,它是如何工作的?蓝牙串口助手是一款小巧、简单的串口调试工具。它摆脱了传统笨重的PC,用手机的屏幕当做调试界面,用VXapplet当做上位机软件,无需要下载,打开即用。自定义ASCII/HEX键盘,指令收藏、好友共享、历史记录导Excel文件等功能,再配上一款蓝牙硬件,让硬件工程师的串口调试工作更敏捷。下面介绍主要功能:现在VXapplet中可以连接蓝牙设备的VXapplet有一堆,但大多都是拿官方的代码改了个输入框,能用,但极期不方便,这款...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 串口 串口助手 发帖人:老布朗Brown 发帖时间:2021-02-19 14:59:00
- 串口通信问题
- Schematic_RGB_1_2020-12-19_11-22-15.pdf,请问一下,这个单片机为什么下载不进程序?是因为原理图有问题吗?亦或者是串口通信有问题?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 串口通信 发帖人:keil 发帖时间:2020-12-21 10:03:00
- Everspin串口串行mram演示软件分析
- Everspin在磁存储器设计,制造和交付给相关应用方面的知识和经验在半导体行业中是独一无二的。在平面内和垂直磁隧道结(MTJ)STT-MRAM位单元的开发方面处于市场领先地位。包括40nm,28nm及更高工艺在内的先进技术节点上进行了全包交钥匙的300mm大批量平面内和垂直MTJST-MRAM生产。生产基于180nm,130nm和90nm工艺技术节点的MRAM产品。下面要介绍关于everspin公司MRAM演示软件分析everspin公司MRAM演示软件分析MRAM低级驱动程序通过操作系统和调度程序集成到动力总成应用程序中。读写周期由系统时钟(300MHz)测量。图1&2显示了针对动力总成...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Everspin,串口串行mram,串行mram 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-01-19 17:03:00
- 实测蓝牙串口透传模块
- 上个帖子给大家介绍了蓝牙串口透传芯片CH9141,这期就选取一款样板测试下,就和大家分享一下。为什么说其中一款呢,因为蓝牙串口透传模块一般以邮票板出货,而EVT评估板则更方便测试体验。这里解释下区别邮票板:面积相当小,就一毛钱吧。就是芯片的封装转换板。QFN28的芯片很难手工焊接,这个邮票板极大降低了使用者焊接成本及难度,只需要当作一个SOP的贴片器件使用,焊接操作无压力,这点我很喜欢。评估板:就是邮票板焊接在了基板上,基板引出插针,直接插线测试就好,非常方便,待会儿给大家演示的就是这个。测评环节(一)了解功能及工作原理看介绍这款蓝牙串口透传芯片支持广播模式、主机模式和从机模式,支持蓝牙BL...
- 所属专栏: 测评案例分享 标签: 蓝牙 串口 蓝牙串口透传 CH9141 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-08-22 17:55:00
- 改进型TTL串口收发电路
- 由于单片机TTL通讯距离短,可又不想用485,情急之下搞了四不像来延长通讯距离,还兼容电平转换;原理:发送端经PMOS倒相扩流后输出,接收端经RG1/RG2分压后,由NMOS倒相还原数据;RG1/RG2的作用是降低线路阻抗,以达到抗干扰的目的。设计距离50米,一台主机可带动20台从机,主机任意;理论没有问题,大家有什么看法?欢迎指正。
- 所属专栏: 技术交流 标签: 串口 发帖人:水上漂老张 发帖时间:2018-10-17 14:58:00
- CP2102转串口芯片简介
- 目前仪器设备大都采用RS232接口与计算机通信,但随着计算机技术的发展,支持热插拔的USB标准接口将取代RS232接口,因此计算机将越来越少配置甚至不配置RS232接口。RS232接口与USB接口虽然都属于串行接几,但它们的数据格式、通信协议、信号电平以及机械连接方式则不同。这样计算机不能控制现有仪器设备,解决这一问题就得把现有的仪器设备的RS232接口转换成USB接口。实现这种转换有两种方案,一种方案是从硬件底层固件开始全面开发系统,该方案由于开发成本高、难度大,加之单片机的限制,因而很少采用;另一种方案是采用USB/RS232桥接器件如CP2102,CP2103进行设计,计算机通过USB...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: cp2102 转串口 发帖人:dnsj052 发帖时间:2017-12-28 17:40:00
返回