结果:找到"串联电抗器",相关内容1000条
- 如何用示波器实测LC串联谐振?
- 一个电感和一个电容串联,在某个特定的频率,就会发生谐振,这个频率就是谐振频率。串联谐振电路有如下特点:谐振时整个电路阻抗呈电阻性,阻抗最小,电流达到最大;谐振时电感和电容两端的电压达到最大。上图就是一个LC串联典型电路,一般被用于低通滤波。我们准备一个电感和电阻串联的电路如下所示:我们准备一台LOTO的虚拟示波器OSCH02S,也就是示波器加信号源的版本,我们用信号源产生一个扫频正弦波,作为上图的Vin输入,把示波器的AB两个通道加在输入Vin和输出端Vout处。我们在上位机软件上设置好扫频参数,如下图所示:我们先扫频得到通道A也就是输入端的频响曲线如下图所示,可以看到扫频正弦波信号加在LC...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 实测LC串联谐振 示波器 发帖人:LOTO 发帖时间:2023-10-25 10:20:00
- 2.1寸旋钮屏在多功能早餐机上的应用方案
- 在当今社会快节奏的工作和生活环境下,早餐常常极易被人们忽视或是随意解决,其很大一部分原因在于人们不想花费太多时间在吃早饭这件事上,早餐机的出现有力地缓解了人们吃早饭的客观及心理阻力。早餐机作为近年流行起来的厨房小家电,其火爆正是因为满足了当代人对于饮食的精致且快速的需求,加之集多种功能于一身、占据空间小且操作简单等优势特点,对于厨房新手、不愿意花时间做饭、赶时间的小伙伴来说早餐机无疑是一件厨房“神器”。在家电市场整体下滑的环境里小型创新型厨房小家电脱颖而出,为新兴小家电品牌创造了新的风口。在当前早餐机市场呈现井喷状的情势下,如何洞察消费者新需求,撬动产品细分市场是各厂商亟需思考的问题。企业应...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口屏 串口通信 厨电 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-06 15:44:00
- 启明智显|4.3寸串口屏应用于充电桩的解决方案
- 据数据显示,全球新能源汽车销量正大幅度增长,全球汽车电动化渗透率也由0.8%增长到7.74%,这不仅意味着汽车产业电动化浪潮的来临,也证实了我国新能源汽车行业正处于高速发展状态。随着电动汽车销售量与保有量的迅速增长,充电需求也持续攀升,在新基建政策的加持下,充电桩建设步入正轨并重回高速发展期。充电是新能源汽车补能的主流方式,也是构成新能源车产业的重要一环,充电问题被认为是解决电动汽车推广的“最后一公里”问题,对于推广发展新能源车来说,解决充电桩覆盖面问题是至关重要的。充电桩行业在大量充电需求的推动下完成了转型,各企业应在充电桩建设方面更多衡量终端用户体验感,就目前来说,充电桩行业门槛较低,产...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 充电桩 串口通信 串口屏 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-11-23 11:02:00
- 2.4寸串口屏应用于电暖器的解决方案
- 一到冬天,保暖就成为了人们的首要任务,作为一个季节性很强的产品,电暖器依靠长达好几个月的寒冷天气占领着大量市场。一方面,由于国内南北两地存在气候差异,取暖方式也不大相同,而使用电暖器产品只是众多取暖方式的一种,其被替代的可能性高,另一方面,消费者对取暖电器的性能、智能水平也不断提出着更高要求,年轻消费群体越来越重视产品外观设计,精致好看的产品对他们来说极具吸引力,外观较为朴素的传统电暖器产品已无法迎合他们的审美需求。电暖器厂商应顺应互联网潮流,将传统产品模式转换到互联网融合模式,不断进行产品创新与升级换代,打造智能化产品,拓展场景应用,方能力争市场份额。因此启明智显带来2.4寸串口屏应用于电...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口屏 嵌入式 乐鑫 电暖器 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-11-08 17:04:00
- 4.3寸串口屏应用于电热水器方案分享
- 近几年来,作为家庭刚需的热水器产品市场饱和度高,已到达产业升级的调整阶段,且电热水器市场因产品同质化严重,大量消费者的痛点问题无法得到解决而走向低迷,消费者更倾向于选择体验感更加舒适、使用更加便捷的燃气热水器,电热水器产品的规模增长明显放缓。但随着“双碳”战略落地并推进实施,作为高碳产品的燃气热水器因需反复加热,废气排放量多而与践行的“双碳”目标背道而驰,因此,对环境较为友好的电热水器将有望迎来市场回春。随着消费者收入水平和生活质量逐渐升高,低价产品已经无法完全满足用户的需求,推出简单创新的产品,并不能真正提升电热水器的竞争力,只有推出颠覆性创新、真正可以打动消费者的产品,在健康化、高端化、...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口屏 串口通信 热水器 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-10-09 10:27:00
- 启明云端2.4寸串口屏在充电桩的应用
- 行业概述随着新能源战略的部署和实施,电动汽车必将走进千家万户。充电桩应用也将大规模的安装至公共楼宇、商场、公共停车场及居民小区停车场或充电站内。从充电桩形态来看,有大的一体柜机,也有小型装于墙面的壁挂机,无论哪种形态,充电桩串口屏应用逐步成为标配,因为通过串口屏可以显示充电量、费用、充电时间等数据,友好的HMI人机界面能实现充电桩的简便使用。目前充电桩串口屏大多采用7寸、10.1寸居多,当前行业市场竞争激烈,竞争机制使成本控制成为焦点。为此启明云端特推出基于乐鑫ESP32-C3的高性价比的低成本小尺寸串口屏方案:如1.54寸、2.0寸、2.4寸、2.8寸,为充电桩特别是小型可移动式充电桩应用...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 充电桩 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-11-16 11:10:00
- 尝鲜!内窥镜方案抢先看!
- 方案介绍内窥镜,是集中了传统光学、人体工程学、精密机械、现代电子、数学、软件等于一体的检测仪器,可用于医学检测,安全检测,反恐等方面。目前内窥镜在工业领域内具有独特的优势,它可以把人们的视距延长,并且能任意改变视线方向,准确的观察物体内表面的真实状况,这是其他检测仪器无法取代的。目前内窥镜在工业上方案成本偏高,普及应用慢。为此,启明云端推出了基于乐鑫ESP32-S2芯片的高性价比内窥镜方案。内窥镜方案系统图启明云端推出的内窥镜方案和市面上的传统方案相比有什么优势?1、价格便宜,性价比高!2.只需一颗芯搞定。相比由主控+WIFI芯片才能完成的传统方案,启明云端推出的新型内窥镜方案,只需一颗芯片...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-10-27 10:42:00
- 3.5寸串口屏在净化器上的应用
- 根据IDC预测数据显示,2021年中国智能家电设备出货量增长率预计在33%左右,2020-2025年出货量复合增长率预计在22%左右。而2021年中国智能电视销售额的增长率将放缓至4.1%,中国智能家电设备未来出货量的增长主要是基于智能家电领域的市场需求增加。所以在2021年,智能家电是主要的增长点,其中主要消费群体是90后年轻人。以净化器为例,年轻消费者对净化器的功能需求不再局限于净化空气,自动清洁、等传统功能,而是更加关注产品的创新性和可用性。下图是某品牌的净化器,就应用了启明云端3.5寸的彩屏方案。简约大气,不仅能清新空气,还能全方位照明。在闲暇之余,约上朋友搓上几局麻将,岂不快哉!接...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 净化器 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-10-25 15:46:00
- 串联电抗器的多见缺点解析
- 在高压电力电容器或电容器组回路中,咱们都会串联一个串联电抗器用来按捺高次谐波,另一方面,也可削减网络电压波形的畸变的发作,使得电容器在分相切投时不简略涌流。因而为了确保高压电力电容器超卓作业,咱们都会很注重对串联电抗器的保护,可是要想保护好串联电抗器,有必要对串联电抗器的多见缺点做一个充沛的阐明晰解。 1、串联电抗器的引线接头疑问。电网作业进程中,很简略发作串联电抗器的引线接头焚毁的景象,常常是外绝缘月铜排联接处的焚毁对比显着。 2、运用分接电抗器,串联电抗器呈现焚毁景象。有时会在绕组上多弄一个以上的分接头,这就使得电抗器成了两台或两台以上的容量各异的电抗器在运用,这么串联电抗器很简...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 串联电抗器 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-07-08 14:48:00
- 菜鸟福音:“嘉立创阻抗神器”微信公众号版上线!
- 2018年惊喜不断:1)推出高精密多层板电路板加工服务,不加价2)推出支持多层板阻抗设计生产,同样不加价3)为了方便工程师设计阻抗,此刻推出“嘉立创阻抗计算神器”宣传语:“嘉立创阻抗神器”让阻抗设计一切变得如此简单!欢迎大家使用评测,分享给有需要的人!计算阻抗需通常需要专业的计算软件,而且需要复杂的一系列多达10多项参数,如,板厚,铜厚,PP厚,PP节电常数,阻焊节电常数,阻焊在线路上的厚度,阻焊在基材上的厚度。。。。相对来说比较复杂,当然专业的阻抗软件功能强大,好比相机中的单反,嘉立创阻抗神器内置了各项参数,让你计算设计阻抗变得极为简单,专为菜鸟提供服务,软件如有不足大神多指点!下载方式:...
- 所属专栏: PCB打样 标签: 阻抗神器 发帖人:limeng 发帖时间:2018-04-03 19:35:00
返回