结果:找到"串行SRAM,FRAM,存储器,SRAM",相关内容1000条
- 提升SRAM性能的传统方法
- 随着诸如医疗电子和无线传感节点等应用的兴起,低功耗芯片受到了越来越广泛的关注.这类芯片对性能和功耗要求苛刻.静态随机存储器(SRAM)作为芯片的重要组成部分,大程度上影响着芯片的面积和功耗,因此其功耗的优化成了芯片功耗优化的关键所在.本篇文章由专注于销售代理SRAM、MRAM、PSRAM等存储芯片供应商宇芯电子介绍如何利用传统方法提升SRAM性能。SRAM单元的数据保持功能是通过背靠背的反相器实现的,因此为了使单元能最稳定地保持数据,每个反相器都要工作在最优的噪声容限下.使单个反相器获得最优噪声容限的传统做法是,先把NMOS和PMOS的沟道长度固定为最小沟道长度,再调整NMOS和PMOS的宽...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,存储器,SRAM存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-25 16:48:00
- 传统存储器和新兴存储器应用
- 旧版存储不再是使用寿命短的低端设备,因为主要供应商都将精力集中在最新和最重要的产品上。随着越来越多的智能设备和融合了AI的边缘计算以及呈指数增长的物联网,“持久”可能是这些根深蒂固的记忆的更好标签。过去的DRAM不再用于较小的系统,因为它们需要DRAM控制器。SRAM进入了内存需求小的系统。DRAM进入更大的存储器,并伴随着用于更大存储器的控制器。传统存储器供应商提供可预测的价格和长期客户支持很重要,因为新设计仍然使用较旧的存储器。例如早期的DDR,SRAM和NOR闪存已用于医疗,工业和智能家居应用中。对于非智能手机和平板电脑设计(例如医疗设备和工业平台),对DDR3内存的需求正在增长。在S...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 传统存储器,新兴存储器,SRAM,FRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-23 16:42:00
- 串行SRAM和FRAM之间的相似之处
- 尽管静态RAM和铁电RAM可以有完全不同的用途,但是随着SPI等标准接口的出现,这些技术在功能上有很大的重叠。本篇文章宇芯电子详细介绍了SRAM和FRAM的共同属性,这为设计中替换串行SRAM提供了主要动力。SRAM和FRAM之间的相似之处SRAM和FRAM在许多设计中表现出许多相似的特性。串行SRAM和FRAM具有相似的存储密度,可以支持完全随机的读写访问,并且可以获得所有结果而没有额外的延迟。鉴于这两部分都具有使用SPI接口的实现,很明显,可以认为这些部分可以在大多数设计中互换使用。以下各节描述了这些技术的共同属性。记忆容量当今市场上可用的串行SRAM支持从64Kbit到1Mbit的容量...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 串行SRAM,FRAM,存储器,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-10-16 15:06:00
- SRAM的基础模块存有三种情况
- SRAM是随机存取存储器的一种。“静态”是指这种存储器只要保持通电,里面储存的数据就可以恒常保持。SRAM不需要刷新电路即能保存它内部存储的数据。SRAM功耗取决于它的访问频率。如果用高频率访问SRAM,其功耗比DRAM大得多。有的SRAM在全带宽时功耗达到几个瓦特量级。另一方面,SRAM如果用于温和的时钟频率的微处理器,其功耗将非常小,在空闲状态时功耗可以忽略不计—几个微瓦特级别。本篇内容要介绍的是关于SRAM的基础模块存有三种情况:standby(空余),read(读)和write(写)。第一种情况:standby假如WL沒有选为上拉电阻,那么M5和M62个做为操纵用的晶体三极管处在短路...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM存储器,芯片,存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-02 13:39:00
- 从三个层面认识SRAM存储器
- 大家都了解,CPU是负责计算和处理的,而存储器则是负责互换数据信息的。有些人是那么形容的,说CPU便是技术工程师自己,运行内存就好像操作台,必须妥善处理的物品必须先取得工作中台子上才便捷解决。那么硬盘是什么呢?电脑硬盘如同木柜,储放电子元器件仪器设备用的库房,存物品。下面专注于代理销售SRAM、MRAM、Flash等存储芯片供应商宇芯电子从三个层次介绍SRAM。存储器有两个基础的组成模块,充足了解SRAM和DRAM这两个定义及其电路原理,针对学习工具CPU架构及其DDR十分有效。DRAM便是动态随机存储器,SRAM是静态数据随机存储器。这一动一静的实质是什么呢?先说静态数据随机存储器,它是运...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM存储器,芯片,存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-01 15:59:00
- SRAM存储器芯片地址引脚线短路检测方法
- SRAM是控制器电路中重要的元器件,控制器硬件出厂时,要对所有元器件进行检测。对SRAM某个地址读写,可以判断SRAM芯片是否损坏,以及数据线是否虚焊。为解决现有技术中不能对SRAM芯片地址引脚线短路故障进行快速精确检测定位的问题;提供一种SRAM芯片地址引脚线短路检测方法,包括以下步骤:一、根据芯片地址引脚的排列特性,列出地址引脚间可能短路的待检引脚组;二、获得sram芯片的起始地址,并确定所有与待检引脚组相对应的相关地址;三、依次向所有相关地址中写入与起始地址中数据不同的校验数据,比较校验数据写入前后起始地址中的数据,若起始地址中的数据发生变化则与该对应相关地址的待检引脚组中引脚间具有短...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM存储器芯片,SRAM存储器,SRAM,SRAM检测 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-16 14:03:00
- SRAM数据存储原理
- 静态RAM的基本构造块是SRAM存储单元。通过升高字线的电平触发存储单元,再通过位线对所触发的存储单元进行读出或写入。在静态CMOS存储器中,存储单元阵列将会占去整个存储器芯片面积的一半以上,在一些大容量的SRAM中,这个比例还要更大一些。因而减小存储单元的面积变得尤为重要。一方面我们希望单元面积越小越好;而另一方面随着存储单元面积的减小,单元的稳定性又会逐渐变差。那么所谓的存储器它是靠什么原理来存储数据的呢?宇芯电子来解答。图1(a)存储单元偏置在转折电压图1(b)存储单元工作在稳态我们可以在同一坐标系中做出两个反相器的电压传输特性曲线,如图1所示。两条曲线共有三个交点:A、B与C,其中A...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM数据存储,SRAM存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-05 15:24:00
- SRAM市场与技术
- 相比于其他市场,汽车市场更为关注技术成熟度。目前FRAM在汽车行业的销售数量已超过8亿台,技术已相当成熟,汽车行业的客户完全可以对此放心无忧为什么要在汽车中使用“FRAM”?与EEPROM和FLASH非易失性内存相比,FRAM在EDR应用上有三大关键优势。对于那些有精确时间要求的应用来说,FRAM会立即具备非易失性。这些应用在系统发生故障时,最重要的数据,如数据记录器通常会面临风险。FRAM擦写周期为10E+14,而EEROM为10E+6,FLASH为10E+5,。因此FRAM是数据记录器的理想选择,其数据可持续写入。FRAM的读写操作功耗低,对于具有独立有限电源如电池或电容的应用来说,尤其...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM市场,SRAM存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-05-25 16:20:00
- 关于如何提高SRAM存储器的新方法
- SRAM是当今处理器上最普遍的内存。当芯片制造商宣布他们已经成功地将更多的电路封装到芯片上时,通常是较小的晶体管引起了人们的注意。但是连接晶体管形成电路的互连也必须收缩。IMEC的研究人员提出了一个方案,可以使SRAM保持良好的性能,并最终能够将更多的晶体管封装到集成电路中。而且还能降低导线电阻和延迟,提高SRAM的执行速度。SRAM由6个晶体管组成,控制读写的两条连线被称为位线和字线,是两条较长的连线。长而窄的连线电阻更大,延时更长。字线和位线的电阻对SRAM运行速度的提高和工作电压的降低构成了限制。按照传统方法来实现集成电路需要先在在硅衬底上构建晶体管,然后再在硅衬底上添加互连层,将晶体...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM存储器,SRAM,SRAM单元 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-05-11 15:49:00
- MicrochipSPI串行SRAM和NVSRAM器件
- Microchip的SRAM和NVSRAM系列(SPI串行SRAM和NVSRAM设备)提供了一种轻松添加外部RAM的方式,且具有以下特性功能特性低功耗CMOS技术:4μA最大待机电流标准4引脚SPI接口:芯片选择、数据输入、数据输出和时钟无限写入存储器、零写入时间提供备用电池(512Kb、1Mb)32字节页面高速SDI(2x)和SQI(4x)模式支持,高达80Mb/s工业温度范围:-40°C至+85°C小型8引线SOIC、TSSOP和PDIP封装Microchip的串行SRAM系列提供了一种几乎能在任何应用上添加外置RAM的方法,这种方法成本相对低廉、操作简单。相比传统并行SRAM,这些8引...
- 所属专栏: 技术交流 标签: Microchip,SPI串行SRAM,串行SRAM 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-02-18 16:10:00
返回