结果:找到"主题,黑暗,护眼",相关内容329条
  • 建议增加黑色护眼的主题
  • 如图白色是现有的软件,黑色是用edge浏览器安装darkreader插件打开的,黑暗模式对眼睛更友好,而且代码是开源的:https://github.com/darkreader/darkreader
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:休眠风铃 发帖时间:2023-03-28 17:12:00
  • Agilent86100D+86105C眼图仪
  • a498365901Agilent86100D+86105C眼图仪JIANGAgilent86100D眼图仪86105CJIANG主要特性与技术指标改进裕量并使产品具有差异化特性,以适用于各种应用:收发信机设计和制造ASIC/FPGA/IC设计和表征对串行总线设计、电缆和印刷电路板(PCB)进行信号完整性测量谭S135-1007-5188技术咨询:蒋工135-1007-5288电话:0755-21502766传真:0755-21502722客服QQ:53540923更多!只需按下一个按钮便可对高速信号进行精密测量!示波器模式可得到的波形测量结果。眼图/模板模式可以快速、地对收发信机进行*性测...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: Agilent 86100D+86105C图仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-11-22 21:31:00
  • 如何选购四屏或多屏炒股电脑主板?
  • 双赞的四屏或多屏主板应用显示已经逐渐深入到各行各业用户的使用中。例如程序员用户,一屏用于浏览信息、一屏用于调试代码;个人娱乐使用,一屏浏览网页、一屏播放电影;游戏用户,组建多屏游戏视觉效果冲击更强;炒股人员,作为职业炒股的您,是否还在为同时观看大盘、中小板、创业板、自选股票的走势而发愁呢?一机多屏同时观看大盘、中小板、创业板、自选股票的走势,随时洞察盘面异常,及时买进或者进行止损。还有很多应用的行业,就不全部列举出来了,现在主要是讨论炒股方面。对于一个炒股平台来说,其实对硬件要求是性能稳定、运行要快,数据刷新要快,在主板方面,炒股的电脑对主板的要求有哪些?如何选购四屏或多屏炒股电脑主板?双赞...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-10-19 14:57:00
  • 系统维护
  • 系统维护中,请稍后~如需要帮助,请联系技术支持QQ800821856邮箱support@lceda.cn论坛http://club.szlcsc.com/forum/97_0_1.html啥时候维护完,刚刚想保存呢
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 维 发帖人:系统维护 发帖时间:2021-10-03 01:10:00
  • Agilent86100D+86105C眼图仪
  • Agilent86100D眼图仪86105CJIANG主要特性与技术指标改进裕量并使产品具有差异化特性,以适用于各种应用:收发信机设计和制造ASIC/FPGA/IC设计和表征对串行总线设计、电缆和印刷电路板(PCB)进行信号完整性测量更多!只需按下一个按钮便可对高速信号进行精密测量!示波器模式可得到zui精确的波形测量结果。眼图/模板模式可以快速、精确地对收发信机进行*性测试TDR/TDT模式与S参数功能结合,可用于精密的阻抗测量抖动和幅度模式可对信号特征进行全面分析功能强大的分析特性可实现更深入的分析综合的去嵌入、嵌入和均衡功能抖动频谱和锁相环(PLL)分析对长码型进行抖动分析,例如PRB...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: Agilent 86100D+86105C图仪 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2021-09-02 18:44:00
  • 安卓工控主板通信接口有哪些呢?
  • 看到双赞安卓主板应用设备网络系统和数据通信系统实现数据的端到端传输。这些数据则是可以用来表达传统媒体形式的信息,如声音、图像、动画等。这些传输的端点,我们可以说是通信接口。通信接口也指的是中央处理器和标准通信子系统之间的接口。那么,安卓工控主板通信接口有哪些呢?现在,双赞工控给大家分享安卓工控主板通信接口有UART,RS232,RS485、RJ45等等,及它们的特点作用。一、UART接口通用异步收发传输器,通常称作UART。UART作为异步串口通信协议的一种,工作原理是将传输数据的每个字符一位接一位地传输。它将要传输的资料在串行通信与并行通信之间加以转换。作为把并行输入信号转成串行输出信号的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 安卓板 工控 发帖人:双赞工控 发帖时间:2021-08-25 17:39:00
  • LED护眼教室黑板灯IC降压恒流智能调光调色芯片H5114
  • H5114健康教室照明专用智能调光芯片--【LED护眼教室黑板灯IC智能调光调色降压恒流芯片H5114】智能照明前级+DC后级采用惠海半导体H5114实现全程无频闪调光,双路共阳,黄白光双色温调光,低辉度时调光无抖动,无跳变,调光曲线平滑,调光深度0.1%,65536:1高辉调光比,调光效果出色随着对教室照明环境要求的提高以及对近视防控的愈加重视,教育照明领域也迎来了蓬勃发展的态势,良好的教室照明环境有助于保护学生视力健康发展以及学习效率的提高。惠海半导体专注于LED教室照明灯具专用无频闪智能调光调色温芯片的研发、设计、生产与销售,致力于帮助各大教育照明厂商为青少年学子提供健康、舒适、环保、...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: LED教室板灯IC 发帖人:东莞惠海半导体 发帖时间:2020-11-10 11:04:00
  • 原理图不同主题复制不兼容,需要调整
  • 是这样的,我两张原理图,一张是默认主题,一种是黑白主题。此时我把黑白主题里面的器件,比如说一个或多个器件复制,然后拿去默认主题里面粘贴,粘贴过后,这些复制过来的器件是不可见的,因为颜色冲突。虽然可以再次调节主题,将所有器件都可见,但是这是个繁琐的过程。值得优化。
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 不同,复制内容不可见 发帖人:来了来了 发帖时间:2020-07-21 11:41:00
  • 原来,华为P30的主板长这样
  • 华为最近总是占据着各个电子头条,其新发布的P30也是备受关注今天我们就一起来看看P30的主板有什么不一样在看到主板前,我们先回看到这个无线充电圈还有一些天线和橙色软电缆连接触点接下来主板,多层PCB结构,线路紧凑,且有多个堆叠麒麟980处理器位于存储芯片之下,还有闪存和音频芯片背面有射频收发器和前端模块磁悬发声技术的磁铁线圈,与震动屏幕部分相连看起来很像摄像头的指纹传感器本帖以主板部分拆解为主,其他部分还希望其他同仁补充哦~
  • 所属专栏: 技术交流 标签: P30板 p30板拆解 发帖人:Delete 发帖时间:2019-04-19 15:10:00
  • 黑色阻焊油更换成“哑黑“调查!
  • 首先表达一个态度:能尽量不要用黑色的不要用黑色,黑色对于线路的曝光能量不同,比较容易出品质问题!嘉立创现在黑色用的是“亮黑”,有一些客户的QQ上也好,论坛上也好,都建议用”哑黑”,(”哑黑”原来用于灯板,因为”哑黑”不会产生反光,而有一部分的人认为”哑黑”比较耐看,一定要”哑黑”)大家是否赞成把现在的黑色换成“哑黑”?
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 哑 发帖人:limeng 发帖时间:2018-03-14 16:00:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: