结果:找到"二极管,MDD辰达半导体",相关内容1000条
  • 喜讯|MDD辰达半导体荣获蓝点奖“最具投资价值奖”
  • 2024年5月29日,由深圳市电子商会,中小企业公共服务平台主办的2024电子信息产业新质生产力交流大会暨第七届“蓝点奖”颁奖盛典,在深圳市龙华区铂尔曼酒店成功举行。第七届蓝点奖共评选出最具投资价值奖、创新突破奖、自主品牌奖、十佳分销商奖、诚信企业奖五大奖项。经过自主报名,网络投票,专家评审,平台公示等层层选拔,MDD辰达半导体荣获第七届蓝点奖“最具投资价值奖”殊荣,并在盛典现场接受隆重表彰。左二:MDD辰达半导体销售总监作为深耕半导体分立器件领域16年的专精企业,MDD辰达半导体始终坚持技术驱动和客户需求导向,致力于打造包括MOSFET、二极管、三极管、整流桥、SiC等在内的全系列高可靠性...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-05-30 10:33:00
  • 刚刚,MDD辰达半导体发布新LOGO~
  • MDD辰达半导体是一家半导体分立器件制造及解决方案提供商,随着公司的高速发展和战略调整,我们对品牌形象进行了全面升级,以符合公司的形象定位和发展方向。现发布全新MDD品牌形象,提升客户及合作伙伴对MDD辰达半导体的认知度和辨识度。▲新旧LOGO对比此次围绕着“专业可靠、科技创新、全球视野”核心理念对MDD的品牌形象进行了全面升级,logo去掉了圆框,让MDD整体形象更加开放、简洁,对MDD字母进行的设计演绎,赋予了更多的品牌精神,给客户呈现一个更饱满的企业形象。▲LOGO设计演绎专业可靠M引入“泰山”的意向,代表MDD如泰山一样稳定可靠,寓意MDD将以可靠的产品及专业的服务,去珍惜客户的每一...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-05-28 09:36:00
  • 喜讯|MDD辰达半导体获颁ISO9001&ISO14001双证
  • 近日,MDD辰达半导体有限公司(以下简称MDD辰达半导体),荣获国际标准化组织(ISO)颁发的ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系双认证。这一荣誉不仅是对MDD辰达半导体过去多年来在质量管理和环境保护方面不懈努力的肯定,更标志着该公司在半导体行业的领先地位进一步得到了认可。ISO9001是国际上广泛认可的质量管理体系标准,它强调企业的质量管理体系建设,致力于提高产品质量、优化生产流程、提升客户满意度。而ISO14001则是国际上公认的环境管理体系标准,关注企业的环境管理,鼓励企业在发展的同时积极采取措施保护环境,实现可持续发展。MDD辰达半导体一直将质量视为企业发展的核心...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: MDDMDD,电子元器件 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-04-29 10:11:00
  • TVS二极管如何识别判断?
  • TVS二极管是一种常用的过压保护元件,其主要功能是在电路遭受瞬态高压冲击时迅速响应,吸收高能量的冲击波,从而保护电路中的敏感元件不被损坏。正确识别和判断TVS二极管的性能及状态对于保障电子设备的稳定运行至关重要。1.外观识别TVS二极管在外观上与普通二极管相似,但通常标有特定的型号和标志,这些可以在元件的封装上直接找到。常见的封装形式包括DO-41,DO-15,SMC等。用户在识别时需要注意以下几点:型号识别:型号通常包括TVS的电压等级、功率等级等信息,例如“1.5KE400A”表示该TVS二极管的耐压为400V,功率为1500W。品牌标志:知名品牌如Vishay,Littelfuse,S...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: TVSMDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-04-18 10:00:00
  • TVS二极管的优点有哪些?
  • TVS二极管是一种用于保护敏感电路免受电压尖峰和瞬态电压冲击的半导体设备。随着电子设备向高速、小型化、高集成度发展,对其电路的保护要求也越来越高。TVS二极管以其独特的优势,在众多保护元件中脱颖而出,广泛应用于消费电子、汽车电子、通信设备、工业控制等领域。1.快速响应时间TVS二极管的响应时间极快,通常在皮秒级别。当电路遭遇瞬态过电压时,TVS二极管能迅速启动,将过电压限制在安全范围内,有效防止电压尖峰损害敏感元件。这一特性对于现代高速电子设备尤为重要,可以保证设备在面对突发电压冲击时的稳定运行。2.高浪涌能力TVS二极管设计用于吸收高能量的电压浪涌,其浪涌吸收能力远超过传统的二极管。这使得...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: TVSMDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-03-14 09:35:00
  • 几种二极管的检测方法
  • 不同二极管在电路中的检测是不一样的,但是也都是大同小异。1.全桥的检测大多数的整流全桥上,均标注有“+”、“-”、“~”符号(其中“+”为整流后输出电压的正极,“-”为输出电压的负极,“~”为交流电压输入端),很容易确定出各电极。检测时,可通过分别测量”+“极与两个”~“极、”-“极与两个”~“之间各整流二极管的正、反向电阻值(与普通二极管的测量方法相同)是否正常,即可判断该全桥是否已损坏。若测得全桥内鞭只二极管的正、反向电阻值均为0或均为无穷大,则可判断该二极管已击穿或开路损坏。2.半桥的检测半桥是由两只整流二极管组成,通过用万用表分别测量半桥内部的两只二极管的正、反电阻值是否正常,即可判...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-08-25 09:45:00
  • 乔迁大吉共创新辰达丨MDD辰达半导体乔迁仪式顺利举行
  • 8月22日上午9点40分,深圳辰达半导体有限公司办公新址乔迁仪式在深圳北站中心鸿荣源数字创新中心隆重举办。来自海内外客户代表以及社会各界领导参加此次庆典,共同见证MDD辰达半导体向着新的里程迈进。匠芯十五载,共创新辰达。在过去的十五年里,我们一直秉持着对技术的追求和创新精神,不断突破自我,在行业中脱颖而出。如今,我们迈入了一个全新阶段。新址乔迁是我们不断发展壮大的见证,也是对过去成就的回顾和对未来憧憬的展望。红绸彩花飘落,寓意入驻新址是一个全新的开始,也将激励全体员工凝心聚力、笃定前行。在各级领导的支持下、所有同仁的共同努力下,全力以赴开创高质量发展新局面,力争实现公司发展新跨越!辰达半导体...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-08-24 10:31:00
  • 二极管N、P型是如何形成的?
  • MDD品牌N型半导体:在本征半导体中掺入五价杂质元素,例如磷,可形成N型半导体,也称电子型半导体。因五价杂质原子中只有四个价电子能与周围四个半导体原子中的价电子形成共价键,而多余的一个价电子因无共价键束缚而很容易形成自由电子。由于参与导电的是电子,带负电,因此称为N型半导体。MDD品牌P型半导体:在本征半导体中掺入3价杂质元素,例如硼,可形成P型半导体,也称为空穴型半导体。因3价杂质原子中只有3个价电子能与周围4个半导体原子中的价电子形成共价键,还少1个价电子才能组成稳定的共价键,这种少一个价电子的情况称为空穴,即P型半导体空穴为多子,自由电子为少子,主要靠空穴导电。由于导电的是空穴,带正电。
  • 所属专栏: 器件替换 标签: MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-06-09 10:20:00
  • MDD二极管正负极的判断方法
  • 二极管在电子电路应用中,如何判断正负极?1.看缺角处在led节能灯照明行业中会经常用到5050贴片LED,这种贴片发光二极管是正方形的,四个直角中有一个角带个小缺角,带小缺角的那端就是负极,另一端是正极。2.如果引脚被剪得一样长了,发光二极管管体内部金属极较小的是正极,大的片状的是负极3.对于发光二极管,引脚长的为正极,短的为负极。有的发光二极管带有一个小平面,靠近小平面的一根引线为负极。贴片式发光二极管,一般都有一个小凸点区分正负极,有特殊标志的为负极,无特殊标识的为正极。4.管内电极观察管子内部的电极,较小的是正极,大的类似于碗状的则是负极。5.一般二极管直接可以看出正负极,整流管一头有...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: ,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-05-29 09:29:00
  • 合科泰刚刚入驻立创,3月份成绩斐然(感恩立创)
  • 合科泰作为一个国产品牌,26年的探索,一路跌跌撞撞,成为一个集研发、生产、销售为一体的电子元器件企业。今年初刚入驻立创,3月份就取得了如此斐然的成绩。总共上线160款产品,就1多月上线时间,已有137款产品有销售数据,多款产品料号销售达到几十盘,每日销售额在不断增长……感恩立创,给我们提供这样平台感恩各位,认同我们合科泰品牌公司介绍:广东合科泰实业有限公司(总部)初创于1992年,是全球领先的半导体生产服务商,是国家认证高新技术企业。初期致力于被动元器件:贴片电阻、贴片电容的研发及生产。于2000年注册成立深圳市合科泰电子有限公司(今为实业公司旗下子公司)。与此同时,企业扩大规模投资研发并且...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 合科泰, 发帖人:合科泰1992 发帖时间:2018-03-31 12:03:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: